키사이트, 5G 기기의 성능 검증 가속화를 위한 새로운 도구 출시

신규 5G 디바이스 벤치마킹 툴셋을 통해 디바이스 제조업체와 모바일 사업자는 다양한 디바이스 빌드와 모델에 걸쳐 테스트 및 보고를 자동화할 수 있습니다.

SANTA ROSA, Calif., March 2, 2020

기업, 서비스 제공업체, 정부가 혁신을 가속화하여 세상을 연결하고 보호할 수 있도록 지원하는 선도적인 기술 기업인 키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc., NYSE: KEYS)는 오늘 다양한 디바이스 빌드와 모델에 걸쳐 디바이스 제조업체와 모바일 사업자가 테스트 및 보고를 자동화할 수 있는 새로운 벤치마킹 및 문제 해결 도구를 출시했습니다.

키사이트의 5G 디바이스 벤치마킹 툴셋(5G Device Benchmarking Toolset)은 시장 출시 전에 5G 디바이스의 성능 검증 속도를 높여줍니다. 이 툴셋은 키사이트의 UXM 5G 무선 테스트 플랫폼(UXM 5G Wireless Test Platform) 및 Nemo Outdoor와 새로운 Nemo 5G 디바이스 분석 소프트웨어(Nemo 5G Device Analytics software)를 결합하여 통합 랩 기반 테스트 솔루션을 제공하며, 이를 통해 사용자는 디바이스 벤치마킹, 문제 해결, 이슈 해결 및 최종적으로 제품 품질을 향상시킬 수 있습니다. 키사이트의 5G 네트워크 emulation 솔루션 스위트의 일부인 키사이트의 5G 디바이스 벤치마킹 툴셋은 테스트된 디바이스의 순위와 점수를 나타내는 표준화된 자동화 보고서를 제공합니다.

키사이트는 엔드투엔드 테스트 포트폴리오 내의 핵심 테스트, 측정 및 데이터 분석 기능을 활용하여 새로운 툴셋을 개발했으며, 이를 통해 테스트 중인 하나의 디바이스에서 생성된 데이터와 테스트 중인 다른 디바이스에서 생성된 데이터를 원활하게 상호 연관시킵니다. 이는 다양한 최종 사용자 시나리오에서 디바이스의 근본 원인 분석 및 성능 평가 속도를 높여줍니다.

키사이트의 5G 디바이스 벤치마킹 툴셋은 사용자에게 다음과 같은 주요 이점을 제공합니다.

  • 다양한 에뮬레이션된 실제 작동 시나리오에서 디바이스 성능 평가
  • 달성된 데이터 처리량, LTE 및 5G 전반의 성공적인 데이터 리소스 할당, 셀 에지 성능 등 다양한 주요 성능 지표(KPI)에 대한 테스트 케이스 지원
  • 피시험 디바이스와 레퍼런스 디바이스, 다른 칩셋 업체의 모뎀을 사용하는 디바이스, 경쟁사가 제공하는 디바이스, 또는 다른 소프트웨어 빌드를 사용하는 디바이스 간의 간편한 벤치마크

"글로벌 모바일 생태계는 5G 디바이스를 통해 사용자에게 새로운 서비스에 대한 액세스를 제공하는 동시에 사용자에게 높은 체감 품질(QoE)을 전달하고자 합니다."라고 키사이트 무선 테스트 그룹의 부사장 겸 총괄 매니저인 카일라쉬 나라야난(Kailash Narayanan)은 말했습니다. "필드 및 랩 기반 테스트 도구를 결합함으로써 키사이트는 디바이스 제조업체와 모바일 사업자가 사용자의 기대치를 충족하는 5G 디바이스를 빠르고 자신 있게 시장에 출시할 수 있는 역량을 제공할 수 있게 되었습니다."

키사이트의 5G 디바이스 벤치마킹 툴셋은 단일 소프트웨어 환경을 활용하여 키사이트의 5G 네트워크 에뮬레이션 솔루션과 모든 피시험 디바이스의 상관 분석된 데이터를 제공합니다. 이는 어떤 제조업체에서 생산한 디바이스든, 혹은 어떤 칩셋 업체의 모뎀으로 빌드된 디바이스든 벤치마크해야 하는 생태계를 위해 완전 자동화된 환경을 제공하는 최초의 엔드투엔드 테스트 솔루션입니다. 현재 16개 이상의 폼팩터로 5G 뉴 라디오(NR) 호환 디바이스를 제공하는 78개 이상의 5G 디바이스 벤더로 구성된 이 생태계는 계속해서 확장되고 있습니다.

키사이트테크놀로지스 소개

키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc., NYSE: KEYS)는 기업, 서비스 제공업체, 정부가 혁신을 가속화하여 세상을 연결하고 보호할 수 있도록 지원하는 선도적인 기술 기업입니다. 키사이트의 솔루션은 네트워크를 최적화하고, 설계 시뮬레이션부터 프로토타입 검증, 제조 테스트, 네트워크 및 클라우드 환경의 최적화에 이르는 제품군을 통해 전자 제품을 더 빠르고 저렴한 비용으로 시장에 출시할 수 있도록 지원합니다. 고객은 전 세계 통신 생태계, 항공우주 및 방위, 자동차, 에너지, 반도체 및 일반 전자 최종 시장에 걸쳐 있습니다. 키사이트는 2019 회계연도에 43억 달러의 매출을 기록했습니다. 자세한 정보는 www.keysight.com에서 확인할 수 있습니다.

# # #

키사이트테크놀로지스에 대한 추가 정보는 https://www.keysight.com/go/news의 뉴스룸과 Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube에서 확인할 수 있습니다.

키사이트 연락처:

Geri Lynne LaCombe, 미주/유럽
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com

Fusako Dohi, 아시아
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com