키사이트, 새로운 5G 코어 네트워크 테스트 솔루션 ‘LoadCore’ 출시

차이나 모바일 연구소(China Mobile Research Institute), 음성 및 데이터 성능과 신뢰성 검증을 위해 키사이트의 새로운 LoadCore 소프트웨어 채택

SANTA ROSA, Calif., April 28, 2020

기업, 서비스 제공업체, 정부가 혁신을 가속화하여 세상을 연결하고 보호할 수 있도록 지원하는 선도적인 기술 기업인 키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc., NYSE: KEYS)는 LoadCore 5G 코어(5GC) 테스트 소프트웨어를 발표했으며, 차이나 모바일 연구소(CMRI)가 주요 인프라 벤더에서 제공하는 5GC 네트워크 장비를 사용하여 성능을 검증하기 위해 LoadCore를 채택했다고 밝혔습니다.

모바일 통신 표준을 최대한 활용하기 위해 모바일 사업자들은 EPC(Evolved Packet Core)에서 5GC로 전환하고 있습니다. 독립모드(SA)의 5G NR 배포를 가상화된 네트워크 아키텍처와 결합함으로써, 사업자는 네트워크 슬라이싱을 효율적으로 사용하여 다양한 유스 케이스에 리소스를 할당할 수 있습니다. 그 결과 모바일 사업자는 소비자 및 산업계 모두를 위한 서비스 수준 계약(SLA)을 지원하기 위해 방대한 수의 디바이스와 연결을 관리해야 합니다.

키사이트의 LoadCore 5GC 테스트 소프트웨어는 복잡하고 실제적인 가입자 모델을 시뮬레이션하여 모바일 사업자와 네트워크 장비 제조업체(NEM)가 5GC 네트워크를 통해 전송되는 음성 및 데이터의 성능과 신뢰성을 검증할 수 있도록 지원합니다. 캐리어급 서비스 품질(QoS)은 비디오 및 게임과 같은 데이터 집약적인 애플리케이션을 이용하는 소비자와 자동차, 제조, 에너지 및 유틸리티 등의 분야에서 미션 크리티컬 IoT 애플리케이션에 의존하는 기업들에게 혜택을 줍니다.

키사이트의 LoadCore 5GC 테스트 소프트웨어는 RAN 엣지부터 클라우드까지 네트워크의 성능을 일관되게 검증할 수 있는 통합 테스트 솔루션 포트폴리오의 일부입니다. 4G 또는 5G 기술을 사용하는 무선 애플리케이션이 최종 사용자의 기대를 충족하는지 확인하기 위해, 키사이트의 테스트 솔루션을 통해 모바일 사업자와 네트워크 장비 제조업체(NEM)는 5G 및 레거시 무선 접속 네트워크(RAN)뿐만 아니라 5GC도 검증할 수 있습니다.

"5G 네트워크는 수백만 대의 UE 동작을 시뮬레이션할 때 네트워크 노드의 탄력적 확장, 네트워크 슬라이싱, MEC(Multi-Access Edge Computing)를 비롯하여 검증해야 할 고급 기능을 요구합니다."라고 키사이트의 엣지투코어 그룹 부사장 겸 총괄 매니저인 칼리안 순다르(Kalyan Sundhar)는 말했습니다. "키사이트의 새로운 LoadCore 5GC 클라우드 네이티브 테스트 소프트웨어를 사용하면 서비스 제공업체와 네트워크 장비 제조업체가 개발에서 배포에 이르는 과정에서 5G 코어 네트워크를 검증할 수 있습니다."

"중국 전역의 50개 이상의 주요 도시에서 이미 서비스를 제공하고 있는 야심 찬 5G 구축 전략을 지원하는 테스트 솔루션을 사용하여 차이나 모바일이 4G에서 5G로 성공적으로 전환할 수 있도록 지원하게 되어 기쁘게 생각합니다."라고 키사이트테크놀로지스의 중화권 영업 부사장인 스티브 얀(Steve Yan)은 말했습니다. "키사이트의 LoadCore를 사용하면 CMRI는 배포된 5G 네트워크 장비가 현재 및 미래의 복잡한 사용자 및 트래픽 모델을 지원하는지 신속하고 신뢰성 있게 검증할 수 있습니다."

키사이트의 LoadCore 5GC 테스트 소프트웨어를 사용하면 사용자는 네트워크 용량 테스트를 수행하고, 디바이스 데이터 처리량을 측정하며, 다양한 최종 사용자 행동 및 이동성 시나리오를 모델링할 수 있습니다. 확장 가능한 5GC 네트워크 성능 검증 솔루션으로서, 재난이나 기타 주요 이벤트로 인해 발생하는 갑작스러운 네트워크 사용량 급증 등 까다로운 다양한 조건에서도 제공되는 연결 서비스가 안정적으로 유지되는지 검증할 수 있습니다.

키사이트테크놀로지스 소개

키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc., NYSE: KEYS)는 기업, 서비스 제공업체, 정부가 혁신을 가속화하여 세상을 연결하고 보호할 수 있도록 지원하는 선도적인 기술 기업입니다. 키사이트의 솔루션은 네트워크를 최적화하고, 설계 시뮬레이션부터 프로토타입 검증, 제조 테스트, 네트워크 및 클라우드 환경의 최적화에 이르는 제품군을 통해 전자 제품을 더 빠르고 저렴한 비용으로 시장에 출시할 수 있도록 지원합니다. 고객은 전 세계 통신 생태계, 항공우주 및 방위, 자동차, 에너지, 반도체 및 일반 전자 최종 시장에 걸쳐 있습니다. 키사이트는 2019 회계연도에 43억 달러의 매출을 기록했습니다. 자세한 정보는 www.keysight.com에서 확인할 수 있습니다.

# # #

키사이트테크놀로지스에 대한 추가 정보는 https://www.keysight.com/go/news의 뉴스룸과 Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube에서 확인할 수 있습니다.

키사이트 연락처:

Geri Lynne LaCombe, Americas/Europe
+1 303 662‑4748
geri_lacombe@keysight.com

Fusako Dohi, Asia
+81 42 660‑2162
fusako_dohi@keysight.com

LoadCore 5G 네트워크 테스트 솔루션

Keysight’s LoadCore 5G Core (5GC) Network Test Solution enables users to perform network capacity tests, measure device data throughput and model a wide variety of end-user behavior and mobility scenarios.