키사이트, O-RAN 규격 준수 무선 장치 검증용 최초의 에뮬레이션 소프트웨어 출시

새로운 Open RAN Studio, 키사이트의 5G 무선 접속 네트워크(RAN) 테스트 포트폴리오를 확장하여 모든 5G 네트워크 요소의 엔드투엔드 성능 검증 구현

SANTA ROSA, Calif., April 29, 2020

기업, 서비스 제공업체, 정부가 혁신을 가속화하여 세상을 연결하고 보호할 수 있도록 지원하는 선도적인 기술 기업인 키사이트테크놀로지스(NYSE: KEYS)는 O-RAN 규격 무선 유닛(O-RU) 검증을 위한 최초의 O-RAN 분산 유닛(O-DU) 에뮬레이션 소프트웨어인 Open RAN Studio를 발표했습니다.

5G 칩셋 및 네트워크 장비 공급업체와 모바일 사업자는 여러 네트워크 장비 제조업체(NEM)의 5G 기지국을 사용하여 비용 효율적으로 5G 서비스를 출시하고 있습니다. 키사이트의 Open RAN Studio 소프트웨어는 무선 주파수(RF) 및 프로토콜 측정 도메인 전반에서 가시성, 검증, 성능 테스트 기능을 결합하여 O-RAN 규격 장비의 개발 및 통합을 가속화합니다.

O-RAN Alliance에서 O-RAN 프론트홀 인터페이스 적합성 테스트 사양의 에디터로서 키사이트의 초기 참여는 적합성 검증 개발 속도를 높이고 O-RU와 O-DU 간의 상호 운용성을 검증하는 데 도움을 주고 있습니다. 또한 O-RAN 회원사는 디지털과 무선 주파수(RF) 모두에서 키사이트의 고유한 크로스 도메인 테스트 및 측정 전문 지식을 활용할 수 있습니다. 키사이트의 Open RAN Studio와 신호 소스 및 분석기가 결합되면 5G NR(New Radio) 변조 분석을 포함한 완벽한 테스트 환경이 구축됩니다.

키사이트 부사장 겸 네트워크 엑세스 그룹 총괄 매니저인 지암파올로 타르디올리(Giampaolo Tardioli)는 "키사이트의 Open RAN Studio는 활기찬 네트워크 인프라 에코시스템이 개방형 RAN 아키텍처의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원합니다"라며, "물리 계층부터 애플리케이션 계층까지 모든 5G 네트워크 요소의 엔드투엔드 성능 검증을 위한 테스트 스위트는 소비자 및 버티컬 산업 모두를 위해 혁신적인 연결성 서비스의 제공을 가속화합니다"라고 말했습니다.

키사이트는 2019년 모바일 월드 콩그레스(Mobile World Congress)에서 개방형 상호 운용 가능 인터페이스를 사용한 최 최초의 O-RAN 5G mmWave 무선 유닛 화이트 박스 시연을 선보이기 위해 무선 산업 선도 기업들과 조기에 파트너십을 체결했습니다. Xilinx 및 SOLiD와 같은 O-RAN 무선 유닛 및 SoC(system-on-a-chip) 솔루션 개발자들은 키사이트의 Open RAN Studio 소프트웨어 사용의 이점을 실현하고 있습니다.

Xilinx의 유선 및 무선 그룹 마케팅 부사장인 댄 맨수어(Dan Mansur)는 "편재하고 연결된 지능의 시대에 O-RAN 호환 인터페이스를 사용하는 분산형 네트워크 기능은 업계가 가상화된 네트워크 아키텍처의 잠재력을 최대한 실현하는 데 도움이 될 것입니다"라며, "새로운 Open RAN Studio O-DU 에뮬레이션 소프트웨어를 갖춘 키사이트와 같이 급격한 혁신을 주도하기 위해 최선을 다하는 강력한 기술 파트너를 통해 Xilinx는 5G의 엄격한 요구 사항을 지원하는 고도로 민첩한 플랫폼을 만들기 위해 적응형 컴퓨팅 기술의 배포를 가속화할 수 있습니다"라고 말했습니다.

SOLiD의 글로벌 무선 사업부 총괄 부사장인 김대영 박사는 "SOLiD는 빠르게 변화하는 세상에서 사람들이 연결되고 안전하게 지내도록 보장하는 데 있어 어디서나 가능한 무선 커버리지의 중요한 역할을 잘 알고 있습니다"라며, "이것이 바로 당사가 SOLiD의 O-RAN 무선 유닛 성능 검증을 가속화할 수 있는 5G 테스트 솔루션을 보유한 기업인 키사이트와 파트너십을 맺기로 선택한 이유입니다"라고 말했습니다.

키사이트테크놀로지스 소개

키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc., NYSE: KEYS)는 기업, 서비스 제공업체, 정부가 혁신을 가속화하여 세상을 연결하고 보호할 수 있도록 지원하는 선도적인 기술 기업입니다. 키사이트의 솔루션은 네트워크를 최적화하고, 설계 시뮬레이션부터 프로토타입 검증, 제조 테스트, 네트워크 및 클라우드 환경의 최적화에 이르는 제품군을 통해 전자 제품을 더 빠르고 저렴한 비용으로 시장에 출시할 수 있도록 지원합니다. 고객은 전 세계 통신 생태계, 항공우주 및 방위, 자동차, 에너지, 반도체 및 일반 전자 최종 시장에 걸쳐 있습니다. 키사이트는 2019 회계연도에 43억 달러의 매출을 기록했습니다. 자세한 정보는 www.keysight.com에서 확인할 수 있습니다.

# # #

키사이트테크놀로지스에 대한 추가 정보는 https://www.keysight.com/go/news의 뉴스룸과 Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube에서 확인할 수 있습니다.

키사이트 연락처:

Geri Lynne LaCombe, 미주/유럽
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com

Fusako Dohi, 아시아
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com