무엇을 찾고 있습니까?
키사이트, 설계 성능 최적화 및 표준 준수 보장 위한 USB4 테스트 솔루션 제공
USB4 디자인을 테스트, 디버깅 및 특성화하기 위한 USB 인터페이스의 신속하고 정확한 검증
SANTA ROSA, Calif., July 13, 2020
기업, 서비스 제공업체, 정부가 혁신을 가속화하여 세상을 연결하고 보호할 수 있도록 지원하는 선도적인 기술 기업인 키사이트테크놀로지스(NYSE: KEYS)는 USB 디자인의 성능을 극대화하고 USB 표준 준수를 보장하여 정확성과 높은 신호 충실도를 제공하는 새로운 USB4™ 솔루션을 발표했습니다.
USB-IF(USB Implementers Forum)에서 구현한 차세대 USB4 사양에 적극적으로 참여하고 있는 키사이트는 스마트폰, 노트북, 데스크톱 컴퓨터, 태블릿, 디지털 카메라를 비롯한 다양한 제품이 차세대 고속 디지털 표준을 활용할 수 있도록 지원합니다. 디지털 간 통신을 위한 플러그 앤 플레이 인터페이스인 USB4는 Thunderbolt™ 프로토콜 사양을 기반으로 하며 대역폭, 전력 및 데이터 전송 측면에서 상당한 이점을 제공합니다.
시놉시스의 IP 마케팅 및 전략 수석 부사장인 John Koeter는 "전 세계 수십억 개의 디바이스가 연결을 위해 Synopsys DesignWare® USB IP에 의존하고 있으며, 이는 가장 진보된 프로토콜 표준을 위한 고품질 IP를 설계자에게 제공하겠다는 당사의 약속을 보여줍니다"라며, "업계에서 유일하게 완전한 USB4 IP 솔루션을 제공하는 시놉시스는 키사이트의 포괄적인 USB4 테스트 및 디버깅 솔루션을 활용하여 자사 IP가 USB-IF 사양을 준수하는지 확인하고 있으며, 이를 통해 설계자가 규정을 준수하고 상호 운용성이 뛰어난 제품을 훨씬 적은 리스크로 더 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 지원하고 있습니다"라고 말했습니다.
고객이 디자인, 디버깅 및 테스트를 수행할 수 있도록 키사이트는 다음과 같은 USB4 솔루션을 제공합니다.
- D9040USBC USB4 송신기 테스트(Tx) 소프트웨어 - 복잡한 USB4 디자인을 빠르게 테스트, 디버깅하고 쉽게 특성화하도록 설계된 USB4 Tx 소프트웨어.
- N5991U40A USB4 수신기 적합성 테스트 소프트웨어 – 복잡한 스트레스 신호 보정 및 수신기 테스트 절차를 자동화하여 일관성과 반복성 보장.
- N7019A USB Type-C® 액티브 링크 픽스처 – 라이브 링크의 모든 Type-C 신호에 액세스하여 획득한 신호를 디버깅하거나 디코딩.
- D9010USBP USB4 프로토콜 트리거 및 디코드 - 키사이트의 N7019A USB Type-C 액티브 링크 픽스처와 결합하여 구성 가능한 프로토콜 수준 검색 및 소프트웨어 기반 트리거링을 제공하여 USB4 저속 및 고속 트래픽 디버깅 및 디코딩.
키사이트 네트워크 및 데이터 센터 솔루션 그룹의 부사장 겸 총괄 관리자인 Joachim Peerlings는 "5G의 확산과 수십억 개의 연결된 디바이스로 인해 데이터 센터 운영자와 디바이스 제조업체는 데이터 처리량 요구 사항이 비용, 성능, 전력 목표를 충족하도록 보장할 방법을 찾아야 합니다"라며, "당사는 엔드투엔드 통신 생태계를 지원하기 위해 USB4와 같은 디자인의 개발을 가속화하는 테스트 및 측정 솔루션을 제공하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다"라고 말했습니다.
USB 표준에 부합하고 USB4 디바이스의 상호 운용성을 보장하기 위해 키사이트는 다음과 같은 포괄적인 고속 디지털 계측 포트폴리오를 제공합니다.
- 넓은 주파수 대역에서 파형 표현의 정확성을 제공하는 키사이트 UXR 실시간 오실로스코프;
- 생성된 신호를 사용하여 네트워크나 디바이스를 분석하고 선형 및 비선형 디바이스 특성화를 모두 수행하는 데 필요한 정확도를 제공하는 키사이트 벡터 네트워크 분석기;
- 데이터가 수신될 때 시스템에 유입되는 오류를 식별하는 키사이트의 고집적 비트 오류율 테스터(BERT)는 물리 계층 특성화, 검증 및 컴플라이언스 테스트에서 매우 중요한 기능입니다.
키사이트테크놀로지스 소개
키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc., NYSE: KEYS)는 기업, 서비스 제공업체, 정부가 혁신을 가속화하여 세상을 연결하고 보호할 수 있도록 지원하는 선도적인 기술 기업입니다. 키사이트의 솔루션은 네트워크를 최적화하고, 설계 시뮬레이션부터 프로토타입 검증, 제조 테스트, 네트워크 및 클라우드 환경의 최적화에 이르는 제품군을 통해 전자 제품을 더 빠르고 저렴한 비용으로 시장에 출시할 수 있도록 지원합니다. 고객은 전 세계 통신 생태계, 항공우주 및 방위, 자동차, 에너지, 반도체 및 일반 전자 최종 시장에 걸쳐 있습니다. 키사이트는 2019 회계연도에 43억 달러의 매출을 기록했습니다. 자세한 정보는 www.keysight.com에서 확인할 수 있습니다.
# # #
키사이트테크놀로지스에 대한 추가 정보는 https://www.keysight.com/go/news의 뉴스룸과 Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube에서 확인할 수 있습니다.
키사이트 연락처:
Geri Lynne LaCombe, 미주/유럽
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com
Fusako Dohi, 아시아
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com
D9040USBC TX 테스트 애플리케이션