키사이트, 성장하는 위성 통신 시장을 위한 첨단 성능 검증 솔루션 제공

항공우주 응용 분야에 필수적인 무선 링크를 검증하는 새로운 PROPSIM 채널 에뮬레이터

SANTA ROSA, Calif., January 29, 2020

기업, 서비스 제공업체, 정부가 혁신을 가속화하여 더 안전하고 연결된 세계를 만들 수 있도록 지원하는 선도적인 기술 기업인 키사이트테크놀로지스(NYSE: KEYS)는 항공우주 산업이 위성 통신, 지구 관측, 보안 감시, 매핑 및 항법에 필수적인 무선 링크를 효율적으로 검증할 수 있게 해주는 새로운 PROPSIM 채널 에뮬레이션 솔루션을 발표했습니다.

2019년 7월 BIS 리서치(BIS Research)가 발표한 보고서에 따르면, 키사이트의 새로운 채널 에뮬레이션 기능은 2030년까지 20억 달러 이상의 매출을 올릴 것으로 예상되는 급성장하는 위성 시장을 겨냥하고 있습니다. 이 솔루션의 향상된 페이딩 기능은 무선 간, 무선과 위성 간, 그리고 위성 간 통신 링크의 고급 성능 검증을 지원합니다. 신뢰할 수 있는 위성 통신 링크는 상업 및 정부 조직에서 사용하는 응용 분야의 데이터 전송에 필수적입니다. 키사이트의 확장된 위성 통신 포트폴리오는 전 세계 정부 주도 우주 프로그램을 지원하며, 유로컨설트(Euroconsult)에 따르면 2025년까지 846억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

"키사이트의 고급 성능 검증 솔루션을 통해 항공우주 산업은 우주 탐사, 과학 연구, 위성 통신 분야에서 상업적 성공을 거두고 새로운 기술적 돌파구를 마련할 수 있는 기회를 활용할 수 있습니다."라고 키사이트의 항공우주 및 방위 사업부 부사장 겸 총괄 매니저인 댄 던(Dan Dunn)은 말했습니다.

위성 통신 시스템은 또한 5G NR(New Radio) 비지상 네트워크를 지원하여 농어촌 지역 커버리지 확대, 수익성 있는 5G 커버리지 구축 지원, 비용 효율적인 모바일 무선 백홀 제공을 돕습니다. 위성을 지원하는 기지국이 점점 늘어나면서 새로운 비즈니스 모델로 이어지고, 연결성이 확장되며, 항공우주와 상업용 통신 모두에서 성장을 이끌 것입니다. 키사이트의 채널 에뮬레이션 솔루션은 5G와 같은 위성 및 지상 기술의 사용 사례를 유연하게 지원하여 원활한 연결성과 최종 사용자 경험을 창출합니다.

키사이트의 PROPSIM FS16 및 PROPSIM F64 채널 에뮬레이션 솔루션을 통해 사용자는 실험실 환경에서 동적 다중경로 전파를 비롯한 실제 무선 채널 조건을 생성하여 위성 및 지상 네트워크에 대한 현실적이고 고급스러우며 비용 효율적인 성능 평가를 수행할 수 있습니다. 이러한 솔루션은 RF(Radio Frequency) 성능을 제공하여 사용자가 모든 항공우주 응용 분야를 위한 강력한 통신 시스템을 자신 있게 설계, 배포, 운영할 수 있도록 지원합니다.

키사이트의 PROPSIM FS16은 초광대역과 최대 16개의 RF(Radio Frequency) 채널을 지원하여 3MHz에서 mmWave에 이르는 광범위한 테스트 시나리오를 유연하게 처리합니다. PROPSIM F64는 대규모 MIMO 및 MESH 네트워크 테스트를 위한 최다 페이딩 채널과 넓은 신호 대역폭을 지원합니다.

키사이트테크놀로지스 소개

키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc., NYSE: KEYS)는 기업, 서비스 제공업체, 정부가 혁신을 가속화하여 세상을 연결하고 보호할 수 있도록 지원하는 선도적인 기술 기업입니다. 키사이트의 솔루션은 네트워크를 최적화하고, 설계 시뮬레이션부터 프로토타입 검증, 제조 테스트, 네트워크 및 클라우드 환경의 최적화에 이르는 제품군을 통해 전자 제품을 더 빠르고 저렴한 비용으로 시장에 출시할 수 있도록 지원합니다. 고객은 전 세계 통신 생태계, 항공우주 및 방위, 자동차, 에너지, 반도체 및 일반 전자 최종 시장에 걸쳐 있습니다. 키사이트는 2019 회계연도에 43억 달러의 매출을 기록했습니다. 자세한 정보는 www.keysight.com에서 확인할 수 있습니다.

# # #

키사이트테크놀로지스에 대한 추가 정보는 https://www.keysight.com/go/news의 뉴스룸과 Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube에서 확인할 수 있습니다.

키사이트 연락처:

Geri Lynne LaCombe, 미주/유럽
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com

Fusako Dohi, 아시아
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com