인증

키사이트, OmniAir 컨소시엄으로부터 커넥티드 차량 인증 획득

자동차 산업이 소프트웨어 정의 차량 기술을 계속 발전시킴에 따라 셀룰러 V2X(C-V2X) 장치 검증은 필수적입니다. V2X 기술을 통해 차량은 주변 환경 요소와 상호 작용하고 데이터를 교환할 수 있습니다. 이 기술은 완전 자율 주행을 달성하기 위한 핵심적인 요소입니다. 그러나 V2X가 보편화됨에 따라 제조업체는 V2X 기술 개발 및 검증의 모든 단계에서 안전성, 성능, 규정 준수가 고려되도록 선제적으로 나서야 합니다. 키사이트테크놀로지스는 적합성 테스트 시스템을 재인증하여 이러한 요구를 충족하기 위해 옴니아이어 컨소시엄(OmniAir Consortium)과 협력했습니다.

옴니아이어 컨소시엄(OmniAir Consortium)은 지능형 교통 체계(ITS), 톨링(toll), 커넥티드 카의 상호 운용성과 인증을 촉진하는 업계 협회입니다. 옴니아이어는 제조업체가 설계에서 C-V2X 기술을 검증할 수 있도록 지원하는 LTE-V2X 온보드 유닛(OBU) 및 노변 유닛(RSU)용 키사이트의 적합성 테스트 시스템을 승인했습니다. 이러한 테스트는 옴니아이어 공인 테스트 실험실(OATL) 시설에서 진행됩니다.

키사이트 오토모티브 및 에너지 솔루션 사업부의 부사장 겸 총괄 매니저인 토마스 괴츨(Thomas Goetzl)은 “당사 적합성 테스트 시스템의 재인증은 C-V2X 테스트를 위한 업계 최고 수준의 솔루션을 제공하겠다는 키사이트의 약속을 보여줍니다.”라며, “이번 성과를 통해 고객은 LTE-V2X 장치를 안심하고 시장에 출시할 수 있으며 상호 운용성, 성능 및 보안의 최고 표준을 충족할 수 있게 되었습니다.”라고 말했습니다.

옴니아이어는 LTE-V2X OBU, RSU 및 모듈에 대한 풀스택 테스트 및 인증을 제공합니다. 이 조직은 검증된 테스트 케이스, 자격을 갖춘 테스트 시스템, 공인된 테스트 실험실을 사용하여 독립적인 제3자 테스트 및 인증을 제공합니다. OmniAir Certified® 장치는 업계 표준을 준수하며 상호 운용성, 성능 및 보안 요구 사항을 충족합니다.

키사이트에 대한 테스트 검증은 10월 플러그페스트(Plugfest)와 12월 스페인 데크라(DEKRA-Spain)에서 완료되었습니다. 결과는 감사 기술 무결성 보고서에 자세히 나와 있습니다. 키사이트 팀은 최근 옴니아이어 샌디에이고 플러그페스트에서 2개의 적합성 테스트 시스템을 운영하여 모든 참가 장치에 대한 Day 1 Readiness 테스트를 원활하게 지원했습니다.