특집 

키사이트와 VSI, ASA 모션 링크 테스트 방법론 개발을 위해 협력

ASA Motion Link, 상호운용성, 규정 준수 및 시험 방법의 표준화에 중점을 둔 양해각서 

키사이트테크놀로지스와 대한민국의 자동차 칩셋 제조사인 VSI는 통일된 테스트 요구 사항 및 방법과 함께 표준화된 오토모티브 SerDes라는 업계의 비전을 시장에 선보이기 위해 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이번 파트너십은 ASA Motion Link 표준을 위한 물리적 매체 부착(PMA) 테스트 방법 및 기능 개발에 집중하여, 칩셋 벤더와 주문자 상표 부착 생산(OEM) 업체가 오토모티브 SerDes 디바이스를 신속하게 시장에 출시할 수 있도록 지원할 예정입니다. 

자동차에 사용되는 카메라와 디스플레이의 수가 증가함에 따라 오토모티브 SerDes 통신에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 그러나 현재의 솔루션들은 종종 독자적인 규격에 의존하며 필수적인 보안 프로토콜과 상호 운용성이 부족합니다. 오토모티브 SerDes 얼라이언스(ASA)는 이러한 문제를 해결하기 위해 최근 ASA Motion Link 표준을 개발하고 발표했습니다.

VSI의 CEO인 스티브 강(Steve Kang)은 "오토모티브 SerDes 표준은 당사의 전략에 있어 매우 중요하며, 새로 부상하는 ASA Motion Link 사양에 맞춰 당사의 설계를 검증하기 위해 키사이트와 협력하게 되어 기쁩니다."라며, "키사이트의 ASA 컴라이언스 테스트 솔루션에 대한 조기 접근을 통해 새로운 기능을 자신 있게 고객에게 제공할 수 있을 것입니다."라고 말했습니다.

ASA를 통해 여러 기업이 테스트 요구 사항을 정의하고 구현하는 데 협력할 수 있습니다. 이러한 협력을 통해 키사이트와 VSI는 새로운 테스트 방법을 검증하여 신호 품질을 확인하고, 차량 네트워크 내에서 칩셋이 다른 디바이스와 어떻게 상호 작용할지 예측할 것입니다. 또한 양측은 ASA Motion Link의 채택을 촉진하기 위해 협력하여 칩셋의 테스트, 검증 및 인증을 제공할 예정입니다.

키사이트 오토모티브 & 에너지 솔루션 사업부의 부사장 겸 총괄 매니저인 토마스 괴츨(Thomas Goetzl)은 "오토모티브 SerDes는 당사의 차량 내 네트워킹 포트폴리오에서 중요한 부분이며, 고객이 이 신흥 생태계에서 경쟁할 수 있도록 돕는 최고의 컴라이언스 애플리케이션을 제공하고자 합니다."라며, "이러한 초기 작업을 통해 테스트 방법론을 검증하고, 품질을 분석하며, 상호 운용성 및 컴라이언스 성공을 위한 디바이스 지원에 대한 피드백을 제공함으로써 전체 테스트 생태계의 성숙 주기를 가속화할 수 있습니다."라고 밝혔습니다.

키사이트와 VSI는 OEM, 공급업체, 테스트 벤더가 포함된 ASA의 회원사로서, 함께 협력하여 테스트 방법 정의에 기여하고 실제 디바이스를 대상으로 검증한 후 전체 생태계를 위해 해당 프로세스를 반복하고 있습니다. 키사이트는 고성능 계측 및 자동화 소프트웨어 적합성 및 컴라이언스 툴이라는 핵심 역량을 ASA 생태계에 제공합니다.

괴츨(Goetzl)은 "키사이트는 측정 과학 분야에서 오랜 역사를 가지고 있으며, 그 경험을 새로운 소프트웨어 중심 솔루션과 결합하여 현대의 커넥티드 카가 필요로 하는 모든 테스트 요구 사항을 충족하는 신뢰할 수 있는 원스톱 숍이 될 수 있는 고유한 위치에 있습니다."라며, "당사의 입지와 폭넓은 역량은 자동차 분야 외에서도 잘 알려져 있으며, 키사이트는 칩셋부터 통합 및 차량에 이르기까지 전체 생태계에 걸쳐 테스트를 지원할 수 있습니다."라고 말했습니다.