何をお探しですか?
IoTデバイスのテスト
堅牢なIoTデバイスの作成
IoTデバイスは非常に便利で、私たちの日常生活に急速に浸透してきています。 しかし、狭い空間に多くのデバイスを配置すると、製品設計、テスト、性能およびセキュリティーがより複雑になります。
設計エンジニアとIoTデバイスメーカーは信頼性と安全性を保証するために、これらのデバイスの設計とテストにおいてかなりの課題に直面しています。 彼らはデバイスのライフサイクル全体にわたる5つのC、connectivity(接続性)、continuity(継続性)、compliance(コンプライアンス)、coexistence(共存)、cybersecurity(サイバーセキュリティー)の課題に対処する必要があります。 キーサイトは堅牢で復元力のあるIoTデバイスの構築のお手伝いをします。
IoTの5つのCの設計とテストの課題を解決
信頼性の高いコネクティビティが強力なIoTの基盤を保証
遠隔機械、遠隔手術、スマートグリッドにおけるエネルギー分配などのアプリケーションにより、これまで接続されていなかった産業にも、IoTは急速に普及しています。 多くの無線テクノロジーがこれらのアプリケーションをサポートしています。
非常に複雑なシステム、進化を続ける無線規格、高い信頼性で常に確実に動作する必要のある密集して配置されたデバイスなど、接続性はデザイナーにとって新たな課題となります。 IoTデバイスに適したさまざまなIoT無線技術とテストソリューションを理解するための対策を今から始めましょう。


IoTデバイスの電力継続性を最適化
信頼性の高い性能と寿命のために、バッテリープロトコルとソフトウェア機能の最適なバランスを見つけるには、バッテリー寿命と電流ドレインを深く理解することが必要です。
キーサイトは、電流および電力測定の独自技術を数多く保持しており、これらの測定を実行するのに豊富な経験を持っています。弊社は広範囲にわたるソリューションを提供しており、エンジニアは便利で高速かつ正確な測定結果を得て、IoTデバイスのバッテリードレインを適切に評価することができます。
進化する規制コンプライアンスに対応
コンプライアンスとは、お使いのIoTデバイスが無線規格やグローバルな規制機関要件に順守していることを保証するものです。 IoTデバイスメーカーにとっては、デザイン、テスト検証、製造、市場投入段階を含む製品のライフサイクル全体を通じて、プリコンプライアンステストとコンプライアンステストを実行することが不可欠です。
規制規格を学習し、厳しい実環境下に耐えうる製品をデザインおよび開発するための干渉の課題をより良く理解することができます。


安定した信頼性の高い通信には共存が不可欠
共存に関する懸念を引き起こす主な要因は3つあります。重要な機器接続のための無線テクノロジーの利用拡大、免許不要スペクトラムまたは共有スペクトラムの集中的使用、IoTデバイスの導入率が増加していることです。 干渉を克服することは、特に静脈内注入ポンプ、ペースメーカー、除細動器などの高感度機器を備えた医療施設のような場所では重要です。
スマートデバイスが数多く存在し、無線バンドが潜在的に過密状態にあるなかで、信頼性の高い無線ネットワーク性能を確保するには、共存テストに対するしっかりした計画が必要です。
ネットワークのサイバーセキュリティーの強化
サイバーセキュリティーは、個人にとっても大きな組織にとっても懸念事項です。 家庭用IoTデバイスの急増と無線センサの普及により、スマート家電用品のハッキングに関する話、個人情報の盗難の懸念、データ漏洩に関する懸念の高まりが生じています。
サイバーセキュリティーの課題は、デバイスから通信ネットワーク、クラウド、アプリケーション、ユーザーまで、さまざまなレベルに及びます。 企業は、それぞれのシナリオに応じたソリューションを見つけ出して、サイバーセキュリティーの問題に対応する必要があります。


シグナル/パワー・インテグリティー・テスト
低消費電力で高度に統合されたミックスドシグナルICは、特にクロストークの影響を受けやすくなっています。 同様に、低消費電力の電源分配回路は一般的に、電源の許容範囲がとても小さく、クロックやデジタルデータからパワーレールに乗っているリップル、ノイズ、過渡信号の影響を受けやすくなります。
シグナル/パワーインテグリティーの問題をテストすることは、高性能で信頼性の高いIoTデバイスの作成に不可欠です。 ボードの再設計を低減し、市場への投入時間を短縮するには、物理層のタイムドメイン/周波数ドメイン測定および包括的な解析ソフトウェアが必要です。
キーサイトのシグナルインテグリティーおよびパワーインテグリティーのシミュレーションおよび測定ツールは、モバイル業界のMIPI(Mobile Industry Processor Interface)からDDR(Double Data Rate)まで、すべての主要なデジタル設計およびインターコネクト規格のテストに適しています。
規制コンプライアンステスト
モノのインターネットのチップセット、モジュール、およびデバイスを立ち上げる競争はテストラボを限界まで追い込んでいます。 キーサイトの規制テストソリューションは免許不要バンドで動作する無線デバイスの認証を加速します。
進化を続ける規制基準に対応し、市場投入までの時間の要求にこたえるためにラボに装備してください。 専用のテストソフトウェアと、テストのニーズに合わせて構成可能な柔軟でスケーラブルなソリューションを使用して、コンプライアンステストのワークフローを簡素化します。


デザイン/シミュレーションツール
ミックスドシグナル集積回路(IC)テクノロジーの進歩は、IoTデバイスの成功への鍵となってきました。デバイスがプリントアンテナ、マルチアンテナ、マルチ無線を使用する傾向は強まっています。 コストの削減、消費エネルギーの低減、性能の向上を実現するには、高集積化が必要です。
デバイスの複雑化とともに、電気的、熱的、機械的動作のすべてを評価する必要性があります。 キーサイトのデザイン/シミュレーションツールは、コンポーネントからシステムレベルまでの複数の領域とテクノロジーにわたるコ・シミュレーションの正確でシームレスなフローをサポートします。
関連製品
IoT教育ハブ:デバイスのテスト
高性能と長寿命バッテリーを兼ね備えたIoTデバイスのデザインは、容易ではありません。 そのために必要なのは、直面している課題を正確に理解し、適切なソリューションを選択することだけではありません。 そのソリューションを利用して課題を解決する方法と、最善の測定のためのヒントや手順を知ることも重要なのです。
IoT教育ハブでは、IoTデバイスのテストに関する最新の教育リソースにアクセスできます。 貴重な「ハウツー」情報をダウンロードして、IoTデバイスのボードの再設計を最小限に抑え、実環境下で徹底的にテストし、予定通りに市場投入をして競合他社に打ち勝つ方法をご確認ください。
IoTの目標を今すぐ実現するために、キーサイトのIoT教育ハブをお役立てください。

IoTデバイスのテストの加速
ソリューションを探す
その他のIoTリソース
IoTデバイスのテストについてご要望、ご質問はございませんか。