Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
成功事例
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
ネットワーク・アナライザの基礎
高周波や高速デジタル回路の設計では、信号の反射や伝送特性の評価が不可欠であり、通信規格の遵守にも関わります。ネットワークアナライザを活用することで、各部品やブロックの評価を実施でき、アプリケーションソフトウェアを組み合わせることで材料の特性評価も可能です。本セミナーでは、ネットワークアナライザの基本的な使い方から応用までを詳しく解説します。
よくわかるオシロスコープ講座:基礎編
石井講師が改訂したオシロスコープの基礎講座が好評です。普段使い慣れているオシロスコープの性能を正しく理解し、信号の観測を正確に行うためには、その性能を把握することが不可欠です。基礎編では、オシロスコープの基本操作とアナログ、デジタルの基本性能についてわかりやすく解説します。
初めての自動計測 「Excel VBAプログラミング編」
Excel VBAを使えば、測定器の制御や測定値の取り込み、データ処理などを簡単にプログラムできます。Excelのセルや関数、グラフなどを活用できるため、プログラミング初心者にも取り組みやすく、自動計測を実現する方法として最適です。本セミナーでは、プログラム経験のない方を対象に、Excel VBAを使ったプログラム作成の具体的な手順を詳しく解説します。
IV測定の基礎、微小電流測定、4端子測定テクニック
IV測定は、半導体や太陽電池、材料など多岐にわたる分野で不可欠な基本測定です。その安定した実施には、測定原理と手法を正しく理解することが必要です。本セミナーでは、IV測定装置、微小電流測定のテクニック、そして4端子抵抗測定の手法について詳しく解説します。
インピーダンス測定の基礎
交流信号を扱う回路部品の電流の流れにくさは、複素インピーダンスで表されます。回路設計において、このインピーダンス値の正確な理解と測定は極めて重要です。また、LCR値や材料のパラメータ(誘電率、透磁率など)もインピーダンスから導き出すことが可能です。このセミナーでは、インピーダンスの基礎から適切な測定方法までを詳しく紹介します。
半導体エンジニアのためのCV(容量・電圧)測定基礎
半導体の界面準位など、容量測定はデバイス評価において重要ですが、電圧・電流(IV)測定時とは異なる対応が必要です。正確な対応には十分なノウハウが必要です。本セミナーでは、デバイスの容量測定における問題点を取り上げ、測定のノウハウと事例をご紹介します。
オシロはここまで進化した!驚異のノイズ可視化能力
ノイズの解析は今や避けて通れない課題です。EMC評価やデバッグはもちろんのこと、半導体プロセスの微細化に伴い、電源ノイズのマージンが小さくなり市場トラブルが増加しています。自動車の磁界・電界ノイズやスマートキーの電波、EV充電時のAM/FM帯への影響など、さまざまな事例を通して、MXR 8CHオシロスコープとVSAソフトウェアを組み合わせた、未知のノイズの世界をご紹介します。
パワーインテグリティの評価
PDN(Power Distribution Network/電源供給ネットワーク)は、安定した回路動作と効率的な電力供給が不可欠です。近年、電源ラインの増加と低電圧化により、負荷の高速応答化が進み、電源品質の重要性が増しています。本セミナーでは、パワーインテグリティでの用語や課題を解説し、実際の評価手法を紹介します。
これで納得!アイパターン・ジッタ評価の基礎
高速シリアル伝送ではアイパターン評価やジッタ測定が基礎的かつ重要です。しかし、高速化が進むインタフェースでは評価方法が複雑化し、測定器に求められる性能も厳しくなっています。本セミナーでは、高速デジタル信号の振る舞いの基礎理解と、それにに基づいた正しい評価方法を解説します。また、キーサイトの最新オシロスコープの評価解析のスピードアップについても紹介します。
PCIe® 6.0:32GBaud PAM4伝送における測定課題
PCIe® Gen6はPAM4伝送の採用により、Gen5の2倍となる最大64GT/秒のデータスループットを達成します。 これにより今までとは異なる設計・評価課題を伴います。本セミナーでは、規格の最新情報に加えて、NRZからPAM4テクノロジーへの移行に伴う主要な課題、およびトランスミッターとレシーバーのテストにおける新しい測定要件と測定ソリューションについてご紹介します。
USB4®試験方法とその先へ
本講演では、USB3.2とUSB4®の違いと課題、USB4®製品の電気試験を成功させる方法と、落とし穴を解説します。あわせて、USB4®の先に続く次世代USBとType-C®、USB-PDにおける今後の変化についてご紹介します。
パスコンって何?今から始める高速基板電源ノイズ対策
DDRやFPGAなどの高速デジタルIC用の電源は低電圧化が進んでおり、電源ノイズ対策が重要です。本セミナーでは、高速デジタルICが電源ノイズにどう影響を受けるか、そして効果的なノイズ対策として重要なパスコンの基本を解説します。さらに、エンジニアが理解すべき電源インピーダンスの役割についても学びます。セミナー後半では、必要な電源ノイズ測定の概要も紹介します。
初めての自動計測 「入門編」
多くのエンジニアが「測定値を長時間ロギングしたい」「データをPCに取り込みたい」「効率化を図りたい」という自動計測に対する期待を抱いていますが、その実現に向けた情報が不足しています。本セミナーでは、自動計測のメリットや実現するためのテクニックをわかりやすく説明し、自動計測を始めたいと考えるエンジニアの皆様に役立つ内容を提供します。
スペクトラム・アナライザの基礎
近年、RF通信やレーダー機能を搭載した機器が増加しており、RF機能の開発や組み込みを担うエンジニアにとって、RF測定の基礎知識を確実に習得し、必須ツールであるスペクトラム・アナライザを効果的に活用し、正確に解析する能力がますます求められています。このセミナーでは、スペクトラム・アナライザの基本から最新モデルでの効率的な使用法まで、わかりやすく解説します。
こんなプローブがあったのか!オシロのプローブ紹介 最新版
高電圧で高帯域の信号を観測したり、1mA以下の電流をダイナミックに測定したり、恒温槽での温度環境試験で波形をモニタしたり、CHIP内部に直接プローブを使用したい場合、オシロスコープに最適な便利なプローブについての最新情報をこのセミナーでご紹介します。
初めての自動計測 「キーサイトの自動計測アプリ編」
キーサイトの測定器(一部を除く)に無償で付属するBenchVueソフトウェアは、テストベンチの作業を効率化する自動計測用ツールです。測定器に関連する作業(テストフロー)を簡単に自動化し、繰り返し測定作業を効率的に処理します。本セミナーでは、BenchVueのPC接続と操作の簡便さ、そしてテストフローの作成例を紹介し、測定作業の効率化を体験していただきます。
パワー半導体と特性評価
コンバータの設計においては、パワー半導体の特性を理解することが重要です。データシートだけでは不十分なため、実際の動作条件で測定し評価する必要があります。本セミナーでは、コンバータで使用されるパワー半導体の損失や容量などの評価方法を解説します。さらに、コンバータの仕様を満たすための適切なパワー半導体の選定方法や、デバイスのIV特性や容量を評価するために必要な測定器とテスト条件についても紹介します。
直流/交流電力の基礎
"第1回目の電源関連セミナーでは、電力の基礎を理解するために以下の内容を説明します。 ・直流と交流の電力に関連する用語とその定義(実効値、皮相電力など) ・交流電力における電圧と電流波形の位相差の意味 ・トランスや三相交流回路による交流電力伝送 ・AC-DC、DC-DCなどの電力変換タイプの種類と特長 ・これらの項目に関するキーサイトのソリューションの紹介"
光導波路の基礎と測定技術紹介
急速に拡大するAI(人工知能)やML(機械学習)の処理には、高速通信と低消費電力が要求されます。この課題解決に光電融合技術が注目されています。光半導体、光伝送基板、光コネクタなどの要素が重要であり、2030年の普及に向けて開発準備が進められています。本セミナーでは、光電融合デバイスの要素技術である光導波路の基礎知識と測定技術を、これから取り組もうとする入門者に紹介します。
デジタルエンジニアのためのSパラメータ入門
データレートの高速化に伴い、デジタル回路をアナログや高周波回路として扱う必要があります。このセミナーでは、Sパラメーターの基礎から始めて、伝送路や信号の反射、定在波、スミスチャートの理解を深めます。これにより、波形やアイパターンに与える影響や、クロストークが問題となる周波数帯域を把握し、適切な伝送路設計が可能となります。
何をお探しですか?