Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
成功事例
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
デジタルマルチメータを使用して抵抗を正確に測定する方法
デジタル・マルチメータを用いたケルビン測定法、または4線式測定セットアップを使用して、正確な抵抗測定を行う方法を学びます。
Digital Learning Suiteを使用してPythonでいかに制御および自動化するか
このビデオでは、Digital Learning Suiteをフロントユーザーインターフェースとして使用し、Pythonで計測器を制御するためのソフトウェアとハードウェアのセットアップ手順を紹介します。
マイクロ波回路のAI支援設計
このビデオでは、AIと機械学習がRF回路設計のデザインアシスタントをどのように提供するかについて学びます。Python APIはADSアーキテクチャをアンロックし、内部機能を比類のないレベルで制御できるようにします。スウェーデンの大学院生は、QRコードの形式でフィルタを作成し、RFProで繰り返しシミュレーションを実行して、最適な設計仕様を満たすバージョンを特定します。
DLSダイオード特性評価
Digital Learning Suiteと基本的なベンチ計測器を使用して、能動電子部品の特性評価を実演するハウツービデオ。
DC-DCコンバータテストデモ
DC-DCコンバーターの負荷レギュレーション、ラインレギュレーション、ターンオン時間、ターンオフ時間、出力リップル、および効率を迅速にテストする方法を学びます。このビデオでは、これらのテストを使用してアプリケーションに適したコンバーターを選択する方法をデモンストレーションします。
EVの充電適合性をテストする方法
このデモンストレーションでは、自動化されたソフトウェアとモジュラーでアップグレード可能なテストシステムを使用して、これらの課題にどのように対処し、EVの相互運用性および適合性テストを効率化できるかを示します。
DC-DCコンバータ負荷レギュレーションテストデモンストレーション
このビデオでは、DC-DCコンバータの負荷レギュレーションを簡単にテストする方法を示します。負荷レギュレーションテストは、入力電圧が一定で負荷電流が変化する場合に、DC-DCコンバータが指定された電圧出力を維持する能力を測定します。
フェーズドアレイシステムを設計する方法
このビデオでは、特に提案されている5Gアーキテクチャで普及しているフェーズドアレイシステム設計における最も重要な考慮事項について説明します。
CODE V ジャンプスタート
レンズの作成と解析から、CODE VオプティマイザであるAutomatic Designを使用してそれを改善するまで、CODE Vの使用に関する基本概念を学びます。
100G電気コンフォーマンステストソリューション
キーサイトの新しいプリコンフォーマンス100GAUI-1コンプライアンス・テスト・ソリューションは、チップ・ツー・モジュール (C2M) およびチップ・ツー・チップ (C2C) インターフェース向けの120を超える送信機測定 (Tx) および受信機テスト手順 (Rx) を自動化することで、100Gbps電気インターフェースのテストを簡素化します。100Gb/sおよび53Gbaud PAM4への移行により、800G光トランシーバーや51.2テラビットスイッチなどの新しいテクノロジーが可能になります。これにより、帯域幅とスイッチング容量が最適化され、ユーザーのコストと消費電力が削減されます。当社の112Gコンプライアンス・テスト・ソリューションは、リファレンスイコライザー (CTLE+DFE) および送信機デエンファシス設定の自動最適化などの機能を提供します。このソリューションは、最新のIEEE 802.3ck推奨事項 (最新のIEEE 400Gイーサネット標準を含む) に従って、正確で再現性のあるテスト結果も提供します。これにより、データセンターのチップ、スイッチ、システムベンダーの研究開発チームの特性評価時間が数時間から数分に短縮されます。ガイド付きセットアップ、ターンキー自動ストレス信号キャリブレーション、およびコンフォーマンス測定により、このテストアプリケーションは堅牢で再現性のあるテスト結果を提供し、ユーザーの操作の必要性を最小限に抑えます。当社の光ポートフォリオおよびキーサイトの800Gソリューションの詳細については、https://www.keysight.com/find/800Gをご覧ください。
3D Interconnect Designerクイックスタートビデオ
このクイックスタートチュートリアルでは、ウィザードを使用せずに完全なダイ間インターコネクトを構築します。このビデオでは、新しいプロジェクトの作成、基板の定義、コンポーネント定義の作成、バンプマップの配置、ネットの接続、ダイの追加、インターコネクトバスの作成、リンクレベルシミュレーションの準備など、コアとなる設計ワークフローについて順を追って説明します。
医療機器のワイヤレス共存テストの方法ビデオ
これは、ワイヤレスインターフェースを備えた医療機器のテストの重要性を示すハウツービデオです。キーサイトのワイヤレス共存テストソリューションを使用することで、エンジニアはデバイスを正確かつ再現性高くテストし、開発サイクルを短縮し、実際のRF環境でデバイスがどのように動作するかについて、より早期に洞察を得ることができます。
Memory DesignerおよびSIProによるDDRシミュレーション
キーサイトの新しいワークフローにより、DDR4またはDDR5メモリ設計のシミュレーションが大幅に容易になります。このビデオでは、SIProによるPCBのEM抽出、シグナルインテグリティのシステムレベル解析、およびPathWave ADS Memory DesignerでのDDRコンプライアンス試験をデモンストレーションします。
IntegraVisionパワーアナライザによる突入電流の測定
IntegraVisionパワーアナライザで突入電流を迅速に可視化および測定します。突入電流は通常、定常状態電流と比較して非常に大きいですが、持続時間は長くありません。IntegraVisionパワーアナライザの広いダイナミックレンジは、突入電流などの過渡現象の可視化と測定に最適です。
Keysight Photonic Designerの光モードソルバーの使用方法
このビデオでは、Keysight Photonic Designer (W3803B) の新しい光モードソルバーGUIを使用して、導波路モードと方向性結合器を計算する方法をデモンストレーションします。また、Python APIも紹介しており、自動シミュレーション、パラメータースイープ、高度なフォトニック設計ワークフローを可能にします。
量子レイアウト
キーサイトの量子レイアウトソリューションは、共振器と量子ビットの広範なライブラリにより、量子チップ設計を簡素化します。当社の量子技術は開発プロセスを加速させ、自動化されたエアブリッジは不要なCPWラインモードへの対処の煩わしさを解消します。さらに、当社の多層技術により、量子ビットの数を容易にスケールアップできます。
N6700Cの開梱とモジュール取り付け
このビデオでは、N6700C DC電源の開梱を行い、メインフレームに付属するすべてのドキュメントとコンポーネントを紹介します。さらに、モジュールの取り付け手順を段階的に説明します。
Quantum EDAソリューション
このビデオでは、キーサイトのQuantum EDAソリューションを使用して、超伝導量子チップの設計課題を克服する方法を探ります。量子チップの統合ワークフローをカバーし、3つの独自のソリューションであるQuantum Layout、QuantumPro、およびQuantum Circuit Simulationを紹介します。
how-to-SI_180918
シグナルインテグリティ問題の解決方法:基礎では、アイダイアグラム、Sパラメータ、時間領域反射率測定(TDR)、単一パルス応答といった基本的なシグナルインテグリティ(SI)解析手法を用いて、シグナルインテグリティ問題を解決する方法を解説します。
MRI RFコイルのテスト方法
高品質なMRI画像と患者の安全を確保するには、RFコイル性能の最適化に適切な設計シミュレーションとマルチチャネルテストが必要です。Keysightのモデリング、シミュレーション、特性評価ツールを使用してMRI装置用RFコイルをテストする方法をご覧ください。
何をお探しですか?