オンデマンド
今日のグリッド近代化の中心には、Vehicle-to-Grid(V2G)テクノロジーがあります。双方向のエネルギーフローを可能にすることで、V2Gはグリッドの安定性を高め、エネルギーコストを削減し、再生可能エネルギー源をシームレスに統合します。しかし、これらの利点を実現するには、重大な実装上の課題を克服する必要があります。
この詳細なウェビナーにご参加ください。ここでは、以下のための重要な実践方法を学ぶことができます。
また、業界の専門家とのライブQ&Aに参加し、V2Gビジネスモデルにおける新たな機会と障壁に関する貴重な洞察を得ることができます。
EV/EVSE開発者およびテストエンジニア、エネルギーおよび公益事業の専門家、グリッド適合性および規制の専門家、ならびにEV、充電ステーション、V2Gシステムの開発とテストに携わる技術リーダー。
何をお探しですか?