5Gの最初のステップ:New Radioデバイスのデザイン課題をいかに解決するか? パート3:MIMOとビームフォーミング | キーサイト

ホワイトペーパー

New Radioデバイスのデザイン課題をいかに解決するか?

パート3:MIMOとビームフォーミング

5Gテクノロジーで最もよく話題に上るのは、マルチ入力/マルチ出力(MIMO)、ビームステアリング、ビームフォーミングです。これらのテクノロジーは、IMT-2020(International Mobile Telecommunications-2020) Visionで仕様化された100倍のデータレートと1,000倍の容量目標を達成するために不可欠です。

エリクソン・モビリティー・レポート1(2019年6月)によると、モバイルデータのトラフィックは、2019年の第1四半期には前年比で約82%増加しました。さらに、このレポートでは、モバイルトラフィックが2018年から2024年にかけて30%の年平均成長率で増加すると予測しています。モバイル加入契約数は2024年までに合計88億件になり、そのうちの19億件は5GeMBB(超高速モバイル通信)になると見込まれます。

MIMOは、このような需要に対応するうえで、ネットワークの容量と効率を向上させる重要な手法の1つです。これらのマルチアンテナテクノロジーは、6GHz未満とミリ波周波数での複数の周波数バンドと、多くの状況(大量のIoT接続と極度のデータスループットなど)をサポートしている必要があります。5GデバイスでMIMOを実装すると、3Dアンテナのビームパターンの検証、ミリ波リンクの信頼性、実環境下でのデバイス性能の最適化など、さまざまな課題が生じます。

MIMOテクノロジーの基本

課題を理解するには、高品質で信頼性の高い信号を5Gデバイスで送受信するために用いられる手法に関する基本的な知識が必要です。多くの手法でMIMOを実装できますが、それぞれに明確なメリットとデメリットがあります。