Carregando...

Mostrando 20 de 3487

Classificar:
Pop
Popularidade O mais novo Relevência
Popularidade O mais novo Relevância
Optimize Signal Quality In 5G Private Network Base Stations

Adicionado aos favoritos

Removido dos favoritos

Otimize a qualidade do sinal em estações base de redes privadas 5G

As empresas podem aproveitar as vantagens das redes privadas 5G para os negócios com o suporte dos padrões do Projeto de Parceria de Terceira Geração (3GPP), Versão 16 e muito mais. Para oferecer uma cobertura abrangente da rede privada 5G new radio (NR), os aplicativos de medição 5G NR executados em um analisador de sinais devem ser capazes de medir e interpretar os testes do transmissor. Alguns dos principais testes incluem potência de saída, dinâmica de potência de saída, potência de transmissão ON/OFF, qualidade do sinal de transmissão, emissões indesejadas e intermodulação do transmissor. Portanto, é essencial selecionar dispositivos de teste que possam oferecer desempenho robusto e garantir que os transmissores da estação rádio-base na rede funcionem de acordo com os padrões. Para caracterizar e testar o verdadeiro desempenho dos produtos de ondas milimétricas (mmWave), os projetistas e fabricantes precisam enfrentar os desafios de teste que tornam a qualidade do sinal mais suscetível a deficiências. A medição da magnitude do vetor de erro (EVM) pode fornecer uma visão poderosa do desempenho de um transmissor de estação base de comunicação digital e é uma das principais métricas para avaliar a qualidade do sinal transmitido. Este white paper discutirá a medição de EVM como um componente-chave da qualidade do sinal de transmissão em estações rádio-base de redes privadas 5G, os desafios de teste que o mmWave apresenta e as soluções da Keysight que abordam esses desafios.

Exibindo 20 de 3487 Carregar mais