Wie man die Quellenleistung eines Vektornetzwerkanalysators mit einem USB-Leistungssensor kalibriert

USB-Leistungssensoren
+ USB-Leistungssensoren

Quellenleistung in der Messebene kalibrieren

Die Kalibrierung der Quellleistung eines Vektornetzwerkanalysators erfordert die Messung der tatsächlichen Hochfrequenzleistung (HF-Leistung) an der gewünschten Messebene und die Korrektur der Differenz zwischen programmierter Quellleistung und gemessener Leistung. Kabel, Adapter, Vorrichtungen und andere Komponenten zwischen der Analysatorquelle und dem Prüfling können frequenzabhängige Verluste verursachen, die die am Prüfling ankommende Leistung verändern. Dies ist relevant, wenn Messungen einen kontrollierten Anregungspegel über den gesamten Frequenzbereich erfordern oder wenn die Gerätereaktion von der angelegten Eingangsleistung abhängt. Ein USB-Leistungssensor kann die Quellleistung direkt an der Referenzebene messen, sodass der Analysator die an jedem Kalibrierungspunkt erforderliche Korrektur bestimmen kann.

Der Messaufbau umfasst einen Vektornetzwerkanalysator, einen USB-Leistungssensor und die Verbindungen, die den Messpfad bilden. Der Sensor wird an der gewünschten Referenzebene platziert und über USB mit einem kompatiblen Analysator verbunden. Während der Quellleistungskalibrierung durchläuft der Analysator die erforderlichen Messpunkte, während der Sensor die tatsächlich über den Testpfad übertragene Leistung misst. Die resultierenden Leistungsmessungen werden vom Quellleistungskalibrierungsprozess des Analysators verwendet, um den Quellpegel zu korrigieren und so eine genauere Leistungsversorgung an der Referenzebene des Prüflings zu gewährleisten, bevor nachfolgende Netzwerkmessungen durchgeführt werden.

Lösung zur Kalibrierung der Quellleistung eines Vektornetzwerkanalysators

Die direkte Integration des USB-Leistungssensors in einen kompatiblen Vektornetzwerkanalysator ermöglicht es, die gemessenen Leistungsdaten in den Kalibrierungsablauf der Quellleistung des Analysators einzubinden, ohne dass ein separates herkömmliches Leistungsmessgerät erforderlich ist. Ingenieure schließen den Sensor an der Referenzebene des Prüflings an und stellen eine USB-Kommunikation mit dem Analysator her. Der Analysator steuert dann die Kalibrierungssequenz, während der Sensor die gemessenen Leistungswerte an den ausgewählten Frequenzpunkten liefert. Dadurch kann die Quellleistungskalibrierungsfunktion die erforderliche Korrektur entlang des Messpfads bestimmen. Nach der Kalibrierung kann der Analysator die resultierenden Korrekturen anwenden, um die Quellleistung für nachfolgende Messungen festzulegen. Derselbe Sensor kann auch als Leistungsmessempfänger mit kompatiblen Netzwerkanalysatoren verwendet werden, wodurch die Integration über den anfänglichen Kalibrierungsablauf hinaus erweitert wird. Diese Konfiguration stellt eine direkte Beziehung zwischen der gemessenen HF-Leistung an der Referenzebene und dem programmierten Anregungspegel des Analysators her und unterstützt kontrollierte Quellbedingungen für die Bauteilcharakterisierung und andere Netzwerkanalysen, bei denen die angelegte Leistung genau festgelegt werden muss.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Kalibrierung der Quellleistung eines Vektornetzwerkanalysators.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Kalibrierung der Quellleistung eines Vektornetzwerkanalysators.

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Kalibrierung der Quellleistung unseres Vektornetzwerkanalysators.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?