Reale Ergebnisse – Teams erzielen mit Keysight Eggplant Prüfen

Kontrollkästchen

93 % schnellere Testausführung

Verkürzen Sie die Testzyklen von 3 Wochen auf bis zu 1 Tag.

Qualität

3.730 Testtage eingespart

Einsparungen von über 900.000 US-Dollar durch automatisierte Regressionstests

Gehirn

92% Reduzierung der Teststunden

Freie Teams, sich auf Innovation zu konzentrieren, nicht auf manuelle Tests

Das manuelle Schreiben von Testfällen ist der Flaschenhals, den noch niemand gelöst hat.

Erstellung manueller Testfälle

KI-Testfallgenerierung mit Keysight Eggplant

❌ Die Erstellung von Testfällen dauert länger als das Testen der Funktion. ✅ Automatisierte Testfälle werden innerhalb weniger Minuten aus Ihrem Anwendungsmodell generiert.
❌ Skripte funktionieren nicht mehr, sobald sich die Benutzeroberfläche ändert. ✅ Aktualisieren Sie das Modell einmalig. Testfälle werden automatisch neu erstellt.
❌ Der Versicherungsschutz endet dort, wo Ihre Fantasie endet
✅ KI deckt jeden sinnvollen Weg ab, sogar solche, die Sie nie in Betracht ziehen würden. 
❌ Regressionstests werden Wochen vor jedem Releasezyklus durchgeführt. ✅ Fujifilm verkürzte die Regressionstests von 3 Wochen auf 1 Tag
❌ Mehr Abdeckung bedeutet mehr manuelle Arbeit ✅ Ein Modell skaliert die Testabdeckung, sodass Sie sich auf wertvollere Aufgaben konzentrieren können

Fordern Sie Ihre Demo an

20 Minuten. Das ist alles. 

Bringen Sie uns ein konkretes Testszenario mit, und wir zeigen Ihnen, wie die KI-Testfallgenerierung in Ihrem Workflow funktioniert.

Ausgezeichnet als führendes Unternehmen im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für KI-gestützte Softwaretest-Tools

Keysight wird im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für KI-gestützte Softwaretest-Tools als führendes Unternehmen ausgezeichnet. Dies spiegelt die Bewertung der Anbieter durch Gartner anhand der Vollständigkeit der Vision und der Fähigkeit zur Umsetzung wider.

Magischer Quadrant für KI-gestützte Softwaretest-Tools

Von einer einzigen Reise zu skalierbarer Abdeckung

Schritt 1. Modellieren Sie die Reise

Definieren Sie den Arbeitsablauf, die wichtigsten Zustände und die relevanten Variationen, wie z. B. Benutzerrollen, Geschäftsregeln, Datenbedingungen und Umgebungsunterschiede.

Bild Angezeigt wie man ein Modell baut

Schritt 2. Pfade aus dem Modell generieren

ML-Algorithmen und KI leiten automatisch ausführbare Pfade ab, um sinnvollere Reisekombinationen abzudecken als die manuelle Skripterstellung.

Modell Angezeigt mögliche Pfade in einer Anwendung

Schritt 3. In realen Umgebungen ausführen

Läuft auf Desktop-, Web-, Mobil-, Citrix/VDI- und anderen eingeschränkten Systemen.

Keysight Eggplant Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Salesforce aktivieren

Schritt 4. Überprüfung der Nachweise zu Abdeckung und Durchführung

Überprüfen Sie die Modellabdeckung, die ausgeführten Pfade, die Ergebnisse (bestanden/nicht bestanden), Screenshots, Protokolle und Laufzeitnachweise, um zu verstehen, was getestet wurde und was fehlgeschlagen ist.

Bericht, der die Fehlersuche zeigt Eggplant

Schritt 5. Aktualisieren Sie das Modell, wenn sich die Arbeitsabläufe weiterentwickeln.

Aktualisieren Sie das Modell und verwenden Sie Assets wieder, wenn sich die Anwendung ändert, ohne große Skriptsammlungen neu erstellen zu müssen.

Diagramm Angezeigt wie man ein Modell bearbeitet und aktualisiert

Was unsere Kunden sagen

Häufig gestellte Fragen zur KI-Testfallgenerierung

Die manuelle Erstellung von Testfällen erfordert, dass ein Mensch jedes Szenario durchdenkt. Dadurch ist die Testabdeckung auf das beschränkt, was Ihr Team erwartet. Die KI-gestützte Testfallgenerierung leitet Testpfade aus einem Modell des tatsächlichen Anwendungsverhaltens ab und deckt so Kombinationen und Grenzfälle ab, die ein manueller Prozess nicht erfassen würde. Zudem skaliert sie automatisch mit Änderungen an Ihrer Anwendung.

Ja. Keysight Eggplant Es verwendet bildbasierte Erkennung anstelle von DOM-Hooks, sodass automatisierte Testfälle in jeder Umgebung ausgeführt werden können, die ein menschlicher Tester sehen kann, einschließlich Citrix, VDI, Remote-Desktops und abgesicherten Systemen, bei denen die meisten Tools versagen.

Die meisten Teams verfügen innerhalb eines Tages über ein funktionierendes Anwendungsmodell und ihre ersten automatisierten Testfälle. Sie müssen weder Skripte schreiben noch Ihre Anwendung instrumentieren.

Aktualisieren Sie das Anwendungsmodell, und die Testfälle werden automatisch neu generiert. Sie müssen keine Skripte neu erstellen, sondern aktualisieren ein Modell. Das geht deutlich schneller und hält Ihre automatisierte Testfallabdeckung ohne manuelle Nachbearbeitung aktuell.

Ja. Automatisierte Testfälle können als Teil Ihrer bestehenden Build-Pipeline ausgelöst werden. Keysight Eggplant Lässt sich in gängige CI/CD-Systeme integrieren.