キーサイト公式
再生品ストア

Keysight オシロスコープ用語集

減衰(Attenuation)の技術解説:その定義と意味

目次
「最終更新日」: 12月 09, 2025
カラム・リード(Callum Reed)
Keysight公式再生品ストア・マーケティングマネージャー
ご意見・ご感想をお寄せください
再生品の最新情報を入手して下さい。

最新の再生品に関する特価・ニュース・お知らせをお見逃しなく。配信停止はいつでも可能です。

最新情報をメールで入手
Second-Hand. First-Class.

最新の再生品に関する特価・ニュース・お知らせをお見逃しなく。配信停止はいつでも可能です。

Keysightが選ばれる理由

はじめに

信号は、旅をする。

すべての電気信号は、回路において少しずつエネルギーを失います。この避けられない物理現象が「減衰」です。減衰を深く理解し、正確に測定し、巧みに制御することこそが、あらゆる電子計測における成功の鍵となります。この記事では、減衰の本質を解き明かし、貴社の測定を新たな次元へと導くための知識とツールを提供します。

減衰とは、信号が特定の媒体を伝播する過程で、その振幅またはパワーが減少する現象をいいます。システムにおける信号の「勢いが弱まること」とご理解いただくと、分かりやすいでしょう。

減衰とは、避けられない物理法則。それは「敵」ではなく、理解し管理すべき「パートナー」である。

減衰が発生する主な原因としては、以下のような物理現象が挙げられます。

  • 伝送損失:信号がケーブルなどの伝送路を通過する際に自然に発生するエネルギーのロス。
  • 反射:伝送路のインピーダンスが不整合な箇所で、信号の一部が跳ね返される現象。
  • 吸収:伝送媒体の材質によって信号のエネルギーが熱などに変換され、失われる現象。

電気システムにおいて、減衰はケーブルやその他の伝送ラインを通過する電圧の低下として観測されます。システムに減衰が見られる状態は、時としてシステムのパフォーマンスが「劣化」している、と表現されることもあります。
 

減衰の測定単位:デシベル(dB)

減衰の度合いは、デシベル(dB)という単位を用いて定量的に表現されます。これは、入力に対する出力のパワーまたは強度の比率を対数で表したものです。

  • 0 dBの減衰:これは信号の損失が全くない、理想的な伝送状態を示します。もちろん、現実のシステムではあり得ない理論上の数値です。
  • 負の値の増加:減衰量が大きいほど、dBの値はより大きな負の数(例: -10 dB, -20 dB)で示されます。

減衰を最も正確に測定するためには、校正済みのアッテネータ(減衰器)をシステムに直接挿入する方法が推奨されます。代替手法として、電圧比(dB)を測定可能なテスト機器を使用することも可能です。

減衰測定に利用できる主な測定器は以下の通りです。

​​​​​​​​​​​​​​減衰は信号伝送における自然な損失であり、dBで定量化されます。その正確な測定には、アッテネータやネットワークアナライザといった専用の計測器が不可欠です。

オシロスコープを特別価格で購入

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

Select up to 3 instruments to compare

Cancel
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at

可変アッテネータの主な種類

アッテネータは、信号レベルを意図的に下げるためのデバイスです。用途に応じて、さまざまな種類が存在します。

  • 抵抗性アッテネータ:固定抵抗で構成された回路を利用し、減衰量を実現する最も基本的なタイプです。
  • 差動アッテネータ:トランス、あるいは「オーディオバラン」とも呼ばれます。コモンモードノイズや干渉が存在する、低レベルのオーディオアプリケーションで特に有効です。
  • RF(高周波)アッテネータ:高周波領域の電気信号のパワーを制御するデバイスです。副次的な機能として、定在波比(SWR)の改善にも使用できます。
  • 同軸アッテネータ:主に通信システムで用いられ、自由空間または伝送ラインを伝搬する電磁波の信号強度を精密に減少させます。
  • パッシブアッテネータ: デバイス内の受動素子によってシグナルを減衰させ、そのレベルを低減させる電子部品です。シグナルレベルを増加させる増幅とは、対照的な働きをします。

​​​​​​​まとめ:アッテネータにはアプリケーションに応じた多様な形態が存在します。適切なアッテネータを選択することが、クリーンかつ正確な信号解析への第一歩です。貴社の測定要件に最適なソリューションは、Keysightの幅広い製品ラインナップの中に必ず見つかるはずです。

信号およびケーブルにおける減衰の主な原因

信号またはケーブルの減衰とは、トランスミッター(送信側)からレシーバー(受信側)に至るまでの信号品質の低下を指します。この信号損失は、ケーブルの品質に影響を及ぼす、以下のような多様な要因によって引き起こされます。

  1. 製造上の欠陥:光ファイバーケーブルなどにおいて、コネクタやスプライス(接続部)の施工不良が原因となる場合があります。
  2. 物理的なストレス:ケーブルが許容範囲を超えて過度に曲げられると、信号反射が発生し、隣接するストランド(芯線)間での「クロストーク」を引き起こす可能性があります。
  3. 信号波長:一般的に、信号の周波数が高く(波長が短く)なるほど、減衰は大きくなる傾向にあります。
  4. ケーブル長:トランスミッターとレシーバー間のケーブル長が長くなるほど、累積される減衰量は増加します。

まとめ:減衰の原因は、ケーブルの物理的な「品質」「長さ」、そして扱われる信号の「周波数」に大きく依存します。これらの要因を理解することが、トラブルシューティングの鍵となります。

減衰への対策:防止または改善アプローチ

減衰の影響を最小限に抑え、防止または改善するためには、確立された手法が存在します。

  • 物理的絶縁:2つの導体の間に物理的な障壁(絶縁体)を設けることで、意図しない接触によるショート(短絡)を防ぎます。
  • プリアンプの使用:信号のパワーを増加させるためにプリアンプ(前置増幅器)を導入します。これは、信号がレシーバーに到達する前にその強度をブーストすることで、伝送路における損失の影響を相殺する役割を果たします。
  • バランの使用:平衡回路と不平衡回路の変換を行うバランを使用し、2つの導体間の距離を適切に確保することで、不要な接触やショートを防止します。

減衰対策としての信号強度の増加

信号強度そのものを増加させることも、減衰を克服するための直接的なアプローチです。以下に具体的な方法を示します。

  1. アンテナを信号源のできるだけ近くに配置する。
  2.  異なる種類の材料間を接続する際には、より伝導率の高い素材を選択し、接続を最適化する。
  3.  信号に対する既知の干渉源を特定し、物理的に取り除くか、シールドを施す。
  4. アンテナを金属製の物体から十分に遠ざけ、不要な反射や吸収を避ける。
  5. 必要に応じて、パワーアンプ(電力増幅器)を使用し、信号をさらに増幅する。

まとめ:減衰への対抗策は、損失を「防ぐ」アプローチ(絶縁、バラン)と、損失を「補う」アプローチ(プリアンプ、パワーアンプ)に大別できます。両者を組み合わせることで、より効果的な信号品質の維持が可能です。

オシロスコープにおけるアッテネータの役割

信号の「真の姿」を捉えるための必須アイテム
それがオシロスコープアッテネータ

オシロスコープアッテネータは、通常、オシロスコープ本体とプローブの間に接続される小型の回路基板です。このデバイスには、機械加工された精密なねじスロットと利得設定があり、これを調整することで、ディスプレイに表示される信号の振幅を意図的に減少させることができます。

ここで重要なのは、アッテネータはプローブを通過する信号の電圧やパワーを物理的に減衰させるわけではなく、あくまでオシロスコープに表示される波形の振幅のみを調整するという点です。これは、特に脆弱なプローブで高出力信号を観測する場合や、広範なスペクトラム全体で信号を俯瞰したい場合に、きわめて重要な機能となります。

オシロスコープにおける減衰の設定手順

オシロスコープの減衰設定は、多くの場合、RG-6同軸ケーブルやステレオケーブルを介して行われ、要求されるレベルに応じて容易に調整可能です。レベル表示はdB(デシベル)またはdBm(デシベルミリワット)から選択できます。

オシロスコープで減衰を設定するには、以下の標準的な手順に従ってください。

  1. まず、オシロスコープの垂直軸を調整し、画面のベースライン(0V)から画面上端までが10目盛り(div)となるように設定します。(ベースライン表示がないモデルでは、垂直マーカーの間隔を10目盛りに設定します。
  2. 減衰させたい信号を入力し、その振幅を増減させて表示を調整します。
  3. 測定された電圧を信号の実際の振幅で割ることにより、必要な減衰の比率を計算し、その値を減衰率として設定します。
  4. アッテネータを、算出した目的の値、またはそれに最も近い値に設定します。アッテネータの設定値が実際の減衰率に近いほど、表示される信号の歪みは小さくなります。
  5. 設定した減衰率が大きすぎる場合、垂直軸の感度設定を1 〜 2ステップ低い値(例:1 V/div → 2 V/div)に調整することが必要になる場合があります。
  6. オシロスコープのトリガを適切に設定すると、減衰された信号が安定して観測可能になります。

オシロスコープの基本的な使用方法に関する詳細は、ナレッジベースの記事「オシロスコープの基本」をご参照ください。また、Keysightが提供するプレミアム再生品オシロスコープの一覧は、こちらでご覧いただけます。

アッテネータプローブの重要性

アッテネータプローブは、あらゆるオシロスコープにとって不可欠なアクセサリです。プローブ内部に抵抗回路が含まれており、入力信号の電圧をオシロスコープが安全に検出できるレベルまで引き下げる役割を担います。

接続と構造

アッテネータプローブは、一般的にBNCケーブルを介してオシロスコープに接続されます。

  • BNCケーブルは、同軸ケーブルの一種です。
  • 75 Ωの特性インピーダンスを持つ機器に、抵抗を通じて接続されるように設計されています(コネクタ形状はT型またはC型と呼ばれます)。

主な使用場面

アッテネータプローブは、特に以下のような状況でその真価を発揮します。

  • 高電圧AC信号の測定:安全な電圧レベルまで減衰させなければ、入力インピーダンスが低いオシロスコープの場合、内部回路を損傷させる危険性があります。
  • 大電流の測定:オシロスコープが直接扱える範囲を超える電流を、電圧として測定可能なレベルまで引き下げるために使用します。

お使いのオシロスコープにぴったりのアッテネータプローブをお求めの際は、キーサイト・テクノロジーまでご相談ください。

特別価格のオシロスコープを見る

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

Select up to 3 instruments to compare

Cancel
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at

ご相談をご希望の方へ — お問い合わせ方法のご案内

1

当社のプレミアム再生品オシロスコープをご覧ください。

2

キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
0120-421-345
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祝日を除く)
 

3

または、お客様窓口までお問い合わせください。

4

価格アラートや限定ウェイトリストを利用するには、アカウントを作成してください

5

ご要件は担当アカウントマネージャーまでお気軽にご相談ください

重要用語:

用語 定義
減衰 (Attenuation) 信号が媒体を伝播する過程で、その振幅が減少する現象。
バラン (Balun) 平衡(Balanced)回路と不平衡(Unbalanced)回路との間で信号を変換するためのデバイス。
プリアンプ (Preamplifier) 回路の入力段に接続され、主増幅回路に入力される前の信号強度を上げるための増幅器。これにより、後段の回路にとって十分な電圧を確保する。
10X減衰 (10X Attenuation) 入力電圧を10分の1に減少させること。プローブで最も一般的に見られる減衰比。

よくあるご質問

最新の高性能オシロスコープでも、なぜ別途アッテネータやアッテネータプローブが必要なのですか?

大変いい質問です。最新のオシロスコープは非常に広いダイナミックレンジを持っていますが、その入力回路には物理的な電圧・電力の限界が存在します。アッテネータは、その限界を超える可能性のある高電圧・高電力信号を、オシロスコープが安全に測定できる範囲に収める「保護装置」の役割を果たします。これにより、測定器の損傷を防ぎ、より広範な信号を正確に観測することが可能になります。

Keysightの再生品オシロスコープは、新品と比較して性能が劣るのではないかと心配です。

ご安心ください。Keysightの公式再生品は、単なる中古品ではありません。新品と同じ厳格な基準でテスト・校正され、最新のファームウェアにアップデートされた上で、新品同様の保証が付与されます。性能に妥協することなく、すぐれたコストパフォーマンスでKeysight品質の計測器を手に入れることができる、きわめて賢明な選択肢です。

10X(10:1)アッテネータプローブが最も一般的に使われるのはなぜですか?

10Xプローブは、信号電圧を1/10に減衰させることで高電圧測定を可能にすると同時に、プローブの負荷効果(測定対象の回路に与える影響)を最小限に抑えるという、二つの重要な利点を提供します。このバランスの良さから、ほとんどの汎用的な測定において標準的な選択肢とされています。

減衰が原因と思われる信号品質の問題が発生した場合、最初に何をチェックすべきですか?

トラブルシューティングの第一歩として、まず最も基本的な部分を確認することをお勧めします。具体的には、①ケーブルやコネクタに物理的な損傷や緩みがないか、②使用しているケーブルの長さと周波数が、測定対象の信号に対して適切か、③オシロスコープとプローブの減衰設定(例: 1X/10X)が一致しているか、の3点です。多くの場合、問題はこれらの基本的な要素に潜んでいます。

自分の測定アプリケーションに最適なプローブやアッテネータが分かりません。

Keysightでは、お客様の具体的な測定ニーズに合わせた最適なソリューションをご提案します。ウェブサイトの製品情報に加え、専門の技術担当者によるサポートもご利用いただけます。測定対象の信号(電圧、周波数など)やアプリケーションの情報をご準備の上、お気軽にキーサイト・テクノロジーまでご相談ください。私たちのゴールは、お客様の成功です。

カラム・リード(Callum Reed)
Keysight公式再生品ストア・マーケティングマネージャー
ご意見・ご感想をお寄せください
再生品の最新情報を入手して下さい。

最新の再生品に関する特価・ニュース・お知らせをお見逃しなく。配信停止はいつでも可能です。

最新情報をメールで入手