キーサイト公式
再生品ストア

Keysightオシロスコープ用語集

トランジェント解析ガイド

目次
カラム・リード(Callum Reed)
Keysight公式再生品ストア・マーケティングマネージャー
ご意見・ご感想をお寄せください
再生品の最新情報を入手して下さい。

最新の再生品に関する特価・ニュース・お知らせをお見逃しなく。配信停止はいつでも可能です。

最新情報をメールで入手
Second-Hand. First-Class.

最新の再生品に関する特価・ニュース・お知らせをお見逃しなく。配信停止はいつでも可能です。

Keysightが選ばれる理由

はじめに

瞬きする間に、すべてを無に帰す脅威。それがトランジェントです。このガイドは、その不可視の敵を捉え、理解し、制御するためのインサイトを提供します。

回路の微調整に長時間を費やしたにも関わらず、わずか数マイクロ秒の電圧スパイクによってそのすべてが無に帰す。これは、多くのエンジニアが経験する現実です。

複雑な回路やシステムを扱うプロフェッショナルにとって、トランジェントは単なる理論上の概念ではありません。オペレーションを中断させ、コンポーネントを損傷し、予測不能な動作を引き起こす実在の事象なのです。

このガイドでは、電圧トランジェントという複雑な世界を深く掘り下げます。その定義、発生メカニズム、そして最も重要な、効果的な測定および管理手法について、論理的に解説します。

トランジェントとは何か?

それは、回路に忍び寄る、予測不能なサイレントキラー

エレクトロニクスにおけるトランジェントとは、電圧または電流の状態が瞬間的に変化する事象を指します。これらの変化は通常、マイクロ秒またはミリ秒といった極めて限定された期間で発生します。

  • 電圧スパイク
  • 電流サージ
  • 減衰振動

重要なポイント

エレクトロニクスにおけるトランジェントは、電圧や電流の予期せぬ急変であり、システムの性能やコンポーネントの寿命に重大な影響を及ぼす可能性があります。これらの事象を適切に特定し、その特性を理解することは、損傷を未然に防ぎ、オペレーションの信頼性を確保するために不可欠です。

Keysight認定中古オシロスコープで、貴社のプロジェクトに力を

すべてを見る Oscilloscopes
  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

Select up to 3 instruments to compare

Cancel
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at

トランジェントのパラメータ

トランジェントの特性を評価する際には、以下の4つの主要パラメータを考慮する必要があります。

  1. 振幅 (Amplitude):トランジェントが到達する最大値
  2. 期間 (Duration):トランジェントが持続する時間間隔。
  3. 周波数 (Frequency):振動性のトランジェントの場合、振動が発生するレート
  4. 立ち上がり時間/立ち下がり時間 (Rise/Fall Time):トランジェントが指定された基準点間で立ち上がる、または立ち下がるのに要する時間。

トランジェントの種類

トランジェントを理解するための第一歩は、その基本的な種類への分類です。すべてのトランジェントは同一ではなく、電圧、電流、または振動状態への影響の仕方によって区別されます

電圧トランジェント (Voltage Transients)

電圧レベルの急激な変化であり、回路の公称動作電圧を大幅に超過、または下回ることがあります。これらは多くの場合、以下のように分類されます。

  • 正電圧スパイク: 通常の動作レベルを超える、電圧の瞬間的な上昇
  • 負電圧ディップ:「サグ」とも呼称される、電圧の瞬間的な低下。
  • 周期型:電力線の干渉など、周期的に発生するもの
  • ランダム型:雷やグリッドの不安定性といった外部要因により、突発的に発生するもの

電圧トランジェントはデバイスの絶縁破壊を引き起こし、即時的、あるいは緩やかな故障につながる可能性があるため、エンジニアによる精密な監視が求められます。

主な原因:

  1. デジタル回路の高速スイッチング
  2. コンデンサ充電時の突入電流
  3. スイッチング電源

電流トランジェント

電気部品や回路を流れる電流の急激な変化です。これらは通常、以下の原因で発生します。

  • 誘導性キックバック: モーターやトランスなどの誘導性素子において、素子への通電が遮断される際に発生する瞬間的な電流スパイク
  • 容量性サージ:特に電源投入時、コンデンサが急速に充電される際に発生する突入電流
  • 負荷変動: 負荷が急に追加、または除去された際に発生する一時的な電流トランジェント。

電流トランジェントは通常、電圧トランジェントを伴い、適切に管理されなければ導体の過熱や溶融につながるリスクがあります。

主な原因:

  1. モーターの起動/停止
  2. トランスの通電/非通電
  3. 回路ブレーカーの操作

振動系トランジェント (Oscillatory Transients)

電圧や電流の周期的な変動で、時間経過と共に振幅が減衰していくのが特徴です。これらのトランジェントは、以下の要素で特徴付けられます。

  • 周波数:振動のレート。多くの場合、回路の共振周波数によって決まります
  • 減衰係数:時間とともに振動がどのくらいの速さで減衰するかを表す指標
  • 振幅:平均値からの最大偏差。これは時間とともに変化する可能性があります

振動系トランジェントは、誘導性素子と容量性素子の双方を持つ回路、すなわち共振回路で一般的に観測されます。

主な原因:

  1. 共振回路
  2. LCフィルター
  3. 電力システムにおけるリアクティブ部品

これらの種類の過渡現象を詳しく理解することで、電気技術者は、避けられないが対処可能なこれらの現象に対応できるシステムをより良く設計できるようになります。

【要点】トランジェントは一種類ではありません。電圧、電流、振動という3つの側面からその挙動を正確に把握することが、効果的な対策の第一歩です。
 

トランジェントの原因

トランジェントの発生は、決してランダムではありません。その発生源は特定の原因にまで遡ることができ、エンジニアはそれらを綿密に調査し、軽減策を講じます。

原因の理解は、より効果的な診断と予防戦略を可能にします。

 

スイッチング動作

電気回路におけるデバイスのオン・オフ操作は、特に高周波動作においてトランジェントの主要な原因となります。

これは機械式スイッチ、ソリッド・ステート・スイッチ、さらには電力会社のグリッドレベルのオペレーションにも該当します。

これらのスイッチング動作は、接続された負荷に電圧スパイクや突入電流を引き起こすことが少なくありません。

誘導性負荷

モーターやトランスのようなデバイスは、その誘導性の性質上、本質的に電流の変化に抵抗します。

電源が急に変動すると、蓄積されたエネルギーを逆起電力 (EMF)の形で放出します。

この「誘導キックバック」は、特別な保護機構を必要とする深刻なトランジェント電圧スパイクを発生させます。

容量性変化

コンデンサの急激な充電や放電もトランジェントの原因となり得ます。これは電子デバイスの電源投入シーケンスで頻繁に見られる現象です。

これらの容量性トランジェントは電圧レベルのオーバーシュートにつながり、フィードバックシステムの安定性を損なうことさえあります。

外部要因

回路設計の外部に存在する要因、例えば落雷、電磁干渉(EMI)、電力網の変動などもトランジェントを引き起こします。

これらの外部要因は、壊滅的なデバイス故障につながる可能性があり、データやオペレーションにエラーを誘発します。

これらの原因を理解することで、技術者は発生し得る過渡現象を予測し、その影響を軽減するための適切な保護策を講じることができます。

【要点】トランジェントの原因は、回路内部の動作から外部環境のノイズまで多岐にわたります。原因を特定することが、最適な保護策を講じるための鍵となります。

トランジェントの影響

たった一度の過渡現象が、システムの信頼性を根底から覆す。

すべてのトランジェントが有害とは限りませんが、一度有害な事象が発生すれば、電気システムに甚大な損害をもたらす可能性があります。その影響は、即時的な損傷から長期的な性能劣化まで多岐にわたります。

回路の損傷

  • 部品の故障: 高振幅のトランジェントは、部品の電圧または電流の定格を超え、即座の焼損や故障に直結します
  • 絶縁破壊:トランジェントはワイヤーや部品の絶縁を損ない、短絡や回路の機能不全を引き起こす可能性があります。
  • 過熱:トランジェントはワイヤーや部品の絶縁を損ない、短絡や回路の機能不全を引き起こす可能性があります。

データの破損

  • シグナルインテグリティ: トランジェントはデータラインにノイズとして混入し、送信されるシグナルの品質と完全性を著しく低下させます
  • 誤トリガー: デジタル回路において、電圧トランジェントが正規のシグナルとして誤認識され、意図しない動作を引き起こす原因となります
  • メモリのエラー:コンピューティングおよびデータストレージシステムでは、トランジェントがビットを反転させ、データの破損やシステムクラッシュにつながることがあります。

システム寿命の短縮

  • 材料の疲労: 比較的小さなトランジェントであっても、継続的にさらされることで、時間と共に材料の劣化が進行し、部品の寿命が短くなります。
  •  動作の不安定化: 継続的なトランジェントはシステムの不安定化を招き、メンテナンス頻度の増加、ひいてはシステム全体の障害につながります。
  • 経済的影響: 管理されないトランジェントが累積的にもたらす影響は、部品の頻繁な交換やシステムのダウンタイムというかたちで、経済的コストの増大を招きます。

【結論】これらのリスクは無視できません。しかし、適切な測定ツールがあれば、これらは管理可能な技術的課題へと変わります。

トランジェントの測定

トランジェントを正確に測定することは、診断的アプローチと予防的アプローチの双方にとって極めて重要です。

専用のツールとテクニックを駆使することで、エンジニアはこれらの高速現象を精密に特性評価し、効果的な軽減戦略を策定できます。

トランジェント測定ツール

  • オシロスコープ: トランジェントの波形をリアルタイムで捕捉するための、最も信頼される計測器です。時間経過に伴う電圧と電流の変化を視覚化し、トランジェントの挙動に関する直接的な知見を提供します
  • レコーダー: オシロスコープとは異なり、トランジェントレコーダーは事象を記録し、事後解析することに特化しています。リアルタイムでの観測が困難な、まれ、あるいはランダムに発生するトランジェントの捕捉に特に有効です
  • スペクトラムアナライザ:トランジェントシグナルをその周波数成分に分解します。これらの周波数を調査することで、エンジニアはトランジェントの原因や潜在的な影響について深い知見を得ることができます。

効果的な測定のためのテクニック

  • 帯域幅の考慮:測定システムが、トランジェントの最も高い周波数成分を歪みなく捕捉できる、十分な帯域幅を備えていることを確認してください。
  • オシロスコープの設定:測定対象のトランジェントに合わせ、オシロスコープの設定を最適化します。これには、波形を正確に捕捉するためのトリガーレベルと時間スケールの適切な設定が含まれます
  • データロギング: 周期的なトランジェントを捕捉するには、オシロスコープまたはトランジェントレコーダーで時間経過に伴うデータを記録します。これにより、より詳細な解析が可能になり、特定の問題や原因を示すパターンを識別する上で役立ちます
  • シグナルインテグリティー: 測定セットアップ自体がノイズやアーチファクトを混入させ、測定の確度を損なうことがないよう、万全の注意を払ってください。

【要点】正しいツールを選び、正しく使う。それがトランジェント測定の精度を決定づけるすべてです。

トランジェント抑制テクニック

  • サージプロテクタ: 過剰な電圧をデリケートな部品から逸らし、保護します。
  • フェライトビーズ: 高周波ノイズを効果的に抑制します。
  • インダクタとコンデンサ: 電源ラインのトランジェントをフィルタリングします。
  • スナバ回路: 振動トランジェントを減衰させます。

トランジェント:種類、原因、影響、およびツールガイド

トランジェントの種類 一般的な原因 主な影響 推奨測定ツール
電圧トランジェント スイッチング動作、突入電流、電力線干渉 部品の故障、絶縁破壊 オシロスコープ、トランジェントレコーダー、スペクトラムアナライザ
電流トランジェント モーターの起動/停止、トランスの通電、回路ブレーカーの操作 過熱、導体の溶融 オシロスコープ、トランジェントレコーダー
振動トランジェント 共振回路、LCフィルター、リアクティブ部品 シグナルの歪み、安定性の問題 スペクトラムアナライザ、オシロスコープ

当社の厳選された再生品オシロスコープを見る

すべてを見る Oscilloscopes
  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

Select up to 3 instruments to compare

Cancel
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at

まとめ

エレクトロニクスにおけるトランジェントは、単に観察すべき現象ではなく、理解し、測定し、そして軽減すべき技術的課題です。

電圧スパイク、電流サージ、あるいは振動パターンとして現れるこれらの高速な現象は、システムの性能と信頼性に長期的な影響を及ぼします。

その種類、原因、影響に関する正確な知識を持つことで、エンジニアは効果的な測定と解析に最適なツールを選択することが可能になります。

貴社のトランジェント測定能力を、次のレベルへと引き上げる準備はできていますか?

Keysight公式再生品ストアでは、プレミアム再生品のオシロスコープ、スペクトラムアナライザ、ファンクションジェネレーター、マルチメーターをご用意しています。
これらの高品質な計測器は、詳細なトランジェント解析に求められる確度と信頼性を提供します。

トランジェントによって、貴社のシステムがそのパフォーマンスを阻害されるべきではありません。最適なツールで武装し、この課題に正面から立ち向かいましょう。
 

よくあるご質問

なぜトランジェント測定に、Keysightの「再生品」オシロスコープが推奨されるのですか?

トランジェント測定には、高速な現象を正確に捉えるための広い周波数帯域幅と高いサンプルレートが不可欠です。これらの高性能スペックを備えた新品の計測器は高価になる傾向があります。Keysightの公式再生品は、メーカーによる厳格な検査・校正を経て、新品同様の性能を保証しながら、大幅にコストを抑えることが可能です。つまり、限られた予算内で最高のパフォーマンスを実現するための、最も賢明な選択だからです。

「再生品」や「中古品」は、重要な測定において信頼できますか?

はい、信頼できます。Keysightの再生品は、単なる「中古品」ではありません。デモ機や下取り品を、Keysightのエンジニアが独自の再生プロセスで徹底的に検査・認証した製品です。メーカーだからこそ提供できる品質保証と、購入後の保証プログラムが付帯しており、安心してクリティカルな測定にご使用いただけます。「予期せぬトラブルは皆無」です。

トランジェント測定に適したオシロスコープの選び方を教えてください。

最も重要なのは、観測対象となるトランジェントの立ち上がり時間よりも十分に広い「周波数帯域幅」と、その詳細な波形を再構築できる「サンプルレート」を持つモデルを選ぶことです。当社のセールスサポートチームにご相談いただければ、お客様の具体的なニーズとご予算に合わせ、豊富な再生品の在庫の中から最適な一台をご提案します。

再生品でも、新品と同様のサポートは受けられますか?

はい、受けられます。Keysight公式再生品ストアの製品には、テクニカルサポートが含まれています。また、オプションで最大5年間の保証、KeysightCare、校正サービスを追加でき、お客様の計測器を長期にわたって最高の状態で維持することが可能です。

ご相談をご希望の方へ — お問い合わせ方法のご案内

1

当社のプレミアム再生品オシロスコープをご覧ください。

2

キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
0120-421-345
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祝日を除く)
 

3

または、お客様窓口までお問い合わせください。

4

価格アラートや限定ウェイトリストを利用するには、アカウントを作成してください

5

ご要件は担当アカウントマネージャーまでお気軽にご相談ください

カラム・リード(Callum Reed)
Keysight公式再生品ストア・マーケティングマネージャー
ご意見・ご感想をお寄せください
再生品の最新情報を入手して下さい。

最新の再生品に関する特価・ニュース・お知らせをお見逃しなく。配信停止はいつでも可能です。

最新情報をメールで入手