보안 통제 수단을 검증하는 방법

Threat Simulator
+ Threat Simulator

지속적 제어 검증 워크플로

보안 팀은 일반적인 비즈니스 트래픽을 방해하지 않으면서 배포된 제어 항목이 실제 공격자의 행동을 감지, 차단, 격리 또는 에스컬레이션할 수 있는지 검증해야 합니다. 엔드포인트, 이메일, 네트워크, 클라우드 보호 기능이 서로 다른 도구로 관리되고, 다른 일정으로 업데이트되며, 다른 팀에 의해 튜닝됨에 따라 이러한 과제는 더욱 어려워지고 있습니다. 엔지니어는 보안 운영 및 규정 준수 보고에 유용한 증거를 생성하는 동시에 전체 공격 시나리오에 걸쳐 감지 격차, 정책 충돌, 커버리지 사각지대를 드러내는 반복 가능한 보안 제어 검증 워크플로가 필요합니다.

실용적인 테스트 전략에는 반복 가능한 침해 및 공격 시뮬레이션 시나리오, 매핑된 공격자 작업, 환경 내 각 제어 지점에 대한 측정 가능한 결과가 필요합니다. 팀은 종종 여러 번의 실행 결과를 비교하여 시간에 따른 구성 드리프트, 일관되지 않은 적용, 누락된 감지를 식별해야 합니다. 또한 검증 결과를 SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리) 및 SOAR(보안 오케스트레이션, 자동화 및 대응) 워크플로와 통합하면 경고를 상호 연관시키고, 대응 동작을 확인하며, 보안 스택의 관찰된 유효성에 따라 수정 우선순위를 지정하는 데 도움이 됩니다.

보안 제어 검증 솔루션

보안 제어를 검증하려면 실제적인 적의 행동을 실행하고, 보안 결과를 측정하고, 프로덕션과 유사한 환경에서 시간에 따른 결과를 비교할 수 있는 제어된 방법이 필요합니다. 키사이트 Threat Simulator는 엔드포인트, 이메일, 네트워크 방어 전반에 걸쳐 지속적인 보안 검증을 수행하기 위한 SaaS(Software-as-a-Service) 기반 침해 및 공격 시뮬레이션 플랫폼을 제공합니다. 공격 라이프사이클에 맞춘 공격 시나리오를 자동화하고, MITRE ATT&CK 기술 기반 테스트를 지원하며, 구성 드리프트 및 커버리지 격차를 식별하는 데 도움을 줍니다. 또한 SIEM 및 SOAR 워크플로와 통합되어 엔지니어가 각 검증 실행의 감지, 대응 조치, 수정 우선순위를 검토할 수 있습니다.

보안 제어 검증 솔루션 블록 다이어그램 보기

보안 제어 검증 솔루션의 블록 다이어그램

보안 제어 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?