Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
WirelessPro는 탁월한 용이성과 정확성으로 5G 네트워크, 5G Advanced 기술 및 미래 6G 무선 채널의 다양한 측면을 모델링, 시뮬레이션 및 분석할 수 있도록 지원합니다.
키사이트의 VSA 소프트웨어로 신호 분석 테스트를 가속화하십시오. 75개 이상의 신호 표준을 정밀하게 시각화, 복조 및 문제 해결할 수 있습니다.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트의 사이버 훈련 시뮬레이터는 유연한 휴대형 플랫폼에서 현실적이고 실습 위주의 사이버 보안 훈련을 제공하도록 특별히 제작되었습니다. 교육, 국방 및 기업 준비 프로그램을 위해 설계된 이 시뮬레이터는 실제 공격 시나리오, 확장 가능한 네트워크 에뮬레이션 및 다중 역할 협업을 통합하여 학습자가 공격, 방어, 포렌식 및 위협 탐지 작업에서 중요한 기술을 구축할 수 있도록 합니다. 프로토콜 시뮬레이션, 멀웨어 실행 및 실시간 점수 매기기에 대한 내장 지원은 복잡한 사이버 훈련의 제공을 간소화하여 외부 인프라의 필요성을 없앱니다. 지금 키사이트 사이버 훈련 시뮬레이터 견적을 요청하십시오. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.
라우터, 서버, 엔드포인트 및 방화벽을 갖춘 엔터프라이즈 규모 네트워크를 시뮬레이션하여 몰입형 실습을 통해 실제 환경에 대한 준비를 가능하게 합니다.
랜섬웨어, 피싱 및 APT를 포함한 100개 이상의 선별된 사이버 공격 시나리오가 사전 로드되어 설정 시간 없이 실습 기술 개발을 가속화합니다.
실시간 점수 매기기, 행동 분석 및 임무 브리핑을 통해 훈련생의 성과를 추적하여 구조화된 피드백과 측정 가능한 진행 상황을 위한 평가 및 인증 프로세스를 간소화합니다.
역할 기반 할당을 통해 동시 다중 사용자 액세스를 지원하며, 레드/블루 팀 훈련 또는 교실 실습에 이상적입니다. 특히 그룹 기반 훈련에서 현실감과 팀워크 시뮬레이션을 더합니다.
License types
Subscription
Model
Cyber Range
Support Level
Keysight Care
Cybersecurity
NICE Framework
License Size
45 concurrent users
Technology
Cybersecurity Training
CY101KCTS
키사이트 사이버 교육 시뮬레이터(KCTS)는 고용주가 매일 직면하는 실제 과제에 대비하도록 학생들을 준비시키기 위해 설계된 완전한 턴키 사이버 레인지입니다.
키사이트 사이버 훈련 시뮬레이터는 학생들이 정부 및 국방, 은행 및 금융, 그리고 우수한 일자리가 있는 기타 기업의 전문가들이 사용하는 것과 동일한 현실적인 환경과 시장 선도적인 도구로 기술을 개발하고 연마할 수 있도록 합니다.
키사이트 사이버 교육 시뮬레이터는 BreakingPoint의 지원을 받습니다. BreakingPoint는 전 세계 기업 및 정부에서 널리 사용되는 트래픽 생성기 소프트웨어입니다. 최신 사이버 위협을 검색하고 저장하며 키사이트 사이버 교육 시뮬레이터에서 시뮬레이션합니다. 이를 통해 키사이트 사이버 교육 시뮬레이터는 항상 최신 사이버 위협으로 업데이트되며, 실제 세계에서 발생하는 위협이므로 사용자가 실제 세계에서 접하게 될 것과 동일한 환경에 몰입할 수 있도록 합니다. BreakingPoint는 키사이트 글로벌 애플리케이션 및 위협 인텔리전스 팀(ATI)이 지속적으로 관리합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
사이버 훈련은 개인 또는 팀이 사이버 보안 위협을 인식하고 대응하며 완화할 수 있도록 준비시키기 위해 고안된 체계적인 교육 및 기술 구축 프로그램을 의미합니다. 여기에는 일반 직원을 위한 인식 훈련, IT 및 보안 전문가를 위한 기술 과정, 그리고 인시던트 대응 팀을 위한 역할 기반 시뮬레이션이 포함될 수 있습니다. 목표는 조직의 전반적인 사이버 복원력을 강화하기 위해 기초 지식과 실질적인 전문성을 모두 구축하는 것입니다.
그 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 인적 오류는 사이버 보안 침해의 주요 원인 중 하나로 남아있습니다. 사이버 훈련은 사용자가 피싱 사기, 사회 공학, 취약한 암호 사용과 같은 일반적인 함정을 피할 수 있도록 준비시킵니다. 보안 전문가의 경우, 지속적인 훈련을 통해 진화하는 위협, 도구 및 모범 사례에 대한 최신 정보를 유지할 수 있습니다. 이를 통해 조직을 사전에 방어하고 산업 표준 및 규정을 준수할 수 있습니다.
조직의 모든 구성원이 사이버 훈련을 받아야 하지만, 내용과 깊이는 각자의 역할에 맞춰 조정되어야 합니다. 비기술 직원은 피싱 탐지, 안전한 암호 생성, 이메일 및 인터넷 서비스의 안전한 사용을 다루는 보안 인식 프로그램으로부터 이점을 얻습니다. 이러한 사용자들은 종종 1차 방어선 역할을 하며, 기본적인 인식만으로도 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
한편, IT 팀, 개발자 및 사이버 보안 담당자는 더 심층적이고 전문적인 훈련이 필요합니다. 여기에는 보안 코딩, 위협 탐지, 인시던트 대응, 취약점 평가, 보안 도구 및 프레임워크 사용에 대한 과정이 포함됩니다. 경영진과 관리자 또한 사이버 위험의 비즈니스 영향을 이해하도록 훈련받아야 하며, 이를 통해 더 나은 의사 결정과 전략적 목표와의 연계를 가능하게 합니다.
사이버 훈련은 학습 선호도와 조직의 요구에 맞춰 다양한 형식으로 제공됩니다. 표준적인 방법으로는 온라인 자율 학습 과정, 강사 주도 가상 또는 대면 훈련, 모의 피싱 훈련, 테이블탑 훈련, 레드팀/블루팀 시나리오, 통제된 환경에서의 대화형 실습 등이 있습니다. 일부 플랫폼은 CompTIA Security+, CISSP, CEH 또는 NIST와 같은 공인 표준에 맞춰 인증 기반 훈련을 제공합니다.
블렌디드 학습은 종종 가장 효과적인 접근 방식입니다. 이론과 실습을 결합하면 학습 유지율과 실제 업무 준비도를 향상시킬 수 있습니다. 핵심적인 역할의 경우, 사이버 레인지 환경은 참가자들이 실제 시스템에 영향을 주지 않으면서 고강도 실제 시나리오를 재현하는 전면적인 공격 시뮬레이션 및 사고 대응 훈련을 경험할 수 있도록 합니다.
사이버 훈련은 일회성 이벤트가 아닌 지속적으로 이루어져야 합니다. 일반 사용자를 위한 인식 훈련은 매년 실시해야 하며, 특히 주요 사건 발생 또는 정책 변경 후에는 주기적인 재교육이 필요합니다. 모의 피싱 훈련은 사용자 인식을 측정하고 탐지 대응을 개선하기 위해 분기별로 실시할 수 있습니다.
기술 직원과 보안 팀은 새로운 위협에 앞서나가기 위해 더 빈번하고 심층적인 훈련이 필요합니다. 위협 환경이 빠르게 진화하는 점을 고려할 때, 현재 공격 동향, 새로 발견된 취약점, 업데이트된 도구 또는 방법론에 중점을 두기 위해 월별 또는 분기별 훈련 세션을 권장합니다. 지속적인 학습은 모든 팀 구성원이 실제 위협이 발생했을 때 신속하고 효과적으로 대응할 준비가 되어 있도록 보장합니다.