Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Pro 오실로스코프
차세대 연구 개발, 고속 적합성 테스트, 광학 장치 테스트에 이상적인 최고 성능 오실로스코프입니다.
최대 대역폭과 낮은 노이즈 플로어를 제공하여 가장 까다로운 측정 과제를 해결할 수 있습니다.
인기 구성 중 하나를 선택하거나, 애플리케이션 요구 사항에 맞게 맞춤 구성할 수 있습니다.
선택에 도움이 필요하신가요? 아래 자료를 확인해 보세요.
최대 110 GHz의 대역폭으로 차세대 기술을 개발하여 최첨단 애플리케이션을 위한 정밀한 신호 포착 및 분석을 가능하게 합니다.
최대 256 GSa/s의 최고 샘플링 속도로 고속 신호를 캡처 및 분석하여 과도 현상, 지터 및 노이즈에 대한 상세한 인사이트를 제공합니다.
D낮은 노이즈와 지터, 높은 ENOB, 최대 12비트 수직 분해능으로 신호를 정확하게 표시합니다.
PCIe®, DDR, MIPI® 등 차세대 표준의 연구 개발을 위한 규정 준수 테스트 소프트웨어입니다.
Maximum bandwidth
10 GHz ~ 110 GHz
아날로그 채널
2 ~ 4
Maximum sample rate
128 GSa/s ~ 256 GSa/s
Maximum memory depth
2 Gpts ~ 8 Gpts
디스플레이 크기
15.4 inch ~ 15.6 inch
ADC resolution
10 bits ~ 12 bits
Front-end connector size
1 mm ~ 3.5 mm
Brands included
UXR Series
XR804KA
차세대 하드웨어와 강력한 소프트웨어 플랫폼을 컴팩트 설계 결합한 Infiniium XR8은 신호 무결성의 기준을 재정의합니다. 업계 최고의 측정 과학을 활용하여 더 빠르고 심층적인 분석을 경험하고, 타의 추종을 불허하는 통찰력을 얻으십시오.
포함된 구성품
포함 내용
UXR0704BP
UXR0704BP는 70 GHz, 4채널, 1mm 입력, Infiniium UXR-시리즈 실시간 오실로스코프입니다.
포함 내용
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
신호 저하(진폭 손실), 노이즈 또는 왜곡과 같은 신호 무결성 문제를 확인하려면 다음과 같은 고급 기능을 갖춘 고성능 오실로스코프를 선택하십시오:
평균
고주파 노이즈 또는 무작위 변동이 문제인 경우, 오실로스코프의 평균화 기능을 사용하여 여러 신호 캡처를 평균화함으로써 무작위 노이즈를 부드럽게 처리할 수 있습니다.
지속 모드
이전 트레이스를 표시하여 파형의 시간 경과 이력을 시각화하고, 과도 현상, 글리치 및 신호 이상을 강조합니다. 이 오실로스코프 기능은 단일 캡처에서 놓칠 수 있는 신호 문제를 캡처하고 분석하는 데 특히 유용합니다.
마스크 테스트
측정된 신호가 유지되어야 하는 사전 정의된 마스크 또는 경계를 사용하여 신호 글리치, 링잉 또는 오버슈트를 감지할 수 있습니다. 오실로스코프는 왜곡 또는 저하를 식별하는 데 도움을 주며, 설정된 마스크에서 벗어나는 모든 편차에 대해 경고를 보냅니다.
에지 트리거링
지터 또는 글리치와 같은 과도 신호 문제는 오실로스코프의 에지 트리거링 기능을 사용하여 캡처할 수 있습니다. 에지 트리거링은 상승 또는 하강 에지와 같은 파형의 특정 지점에서 이벤트를 캡처하여 지터 또는 글리치와 같은 과도 문제에 집중합니다.
누화 분석
신호 무결성 문제는 누화 또는 다른 신호의 전자기 간섭으로 인해 발생할 수 있습니다. 오실로스코프 소프트웨어의 누화 분석 기능은 인접 트레이스 또는 신호 소스에서 발생하는 간섭의 원인을 감지하고 정량화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
채널 시뮬레이션
오실로스코프 소프트웨어는 시뮬레이션을 통해 채널의 결함으로 인한 신호 무결성 및 저하 문제를 진단하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이 소프트웨어는 실제 환경에서 발생할 수 있는 문제에 대한 성능을 테스트하기 위해 잠재적인 결함을 시뮬레이션하거나, 이퀄라이제이션을 사용하여 채널 결함을 보정할 수 있습니다.
제품이 산업 표준 사양을 준수하는지 확인하는 것은 안정적이고 안전하며 규제된 성능을 보장하는 데 필수적입니다. 오실로스코프는 다음과 같은 기능을 통해 기기의 산업 표준 준수 여부를 확인하는 데 도움을 줄 수 있습니다 :
자동화된 규정 준수 테스트 소프트웨어
최신 고성능 오실로스코프에 통합된 자동화된 적합성 테스트 소프트웨어는 제품이 산업 표준을 충족하는지 확인하는 프로세스를 단순화합니다. 이 소프트웨어는 USB, 이더넷, PCIe, DDR 등과 같은 산업 표준에 대한 제품의 테스트, 분석 및 검증을 자동화하고, 캡처된 파형을 사전 정의된 성능 임계값과 비교합니다. 시간 소모적이고 정밀한 적합성 테스트 절차를 자동화하면 시간을 절약하고 인적 오류 가능성을 줄일 수 있습니다. 송신기 적합성 테스트 중 기준 수신기 역할 외에도 고성능 오실로스코프는 수신기 특성화를 위한 수신기 테스트 및 비트 오류율 테스터와 함께 오류 감지기로 사용될 수 있습니다.
아이 다이어그램 및 시간 영역 반사 측정(TDR)
USB, PCIe, 이더넷, DDR, HDMI와 같은 표준은 PHY 송신기 성능이 상승/하강 시간, 전압 레벨, 긴 트레이스 또는 케이블을 통한 신호 충실도와 같은 특정 신호 매개변수를 충족하도록 요구합니다. 고성능 오실로스코프를 사용하면 아이 다이어그램을 시각화할 수 있으며, 이 다이어그램은 충분한 전압 마진과 타이밍 마진을 가진 깨끗한 신호임을 나타내기 위해 중앙이 (수평 및 수직으로) 열려 있어야 합니다.
고속 표준은 또한 반사를 최소화하기 위해 전송선이 임피던스 매칭되어야 한다고 요구하는 경우가 많습니다. TDR 프로브가 장착된 오실로스코프는 신호 경로 전체의 임피던스 매칭을 검증하는 데 사용될 수 있습니다.
지터 측정 및 타이밍 적합성
5G New Radio, 이더넷(IEEE 802.3 표준), DDR4/DDR5, PCIe와 같은 표준은 신호 타이밍의 변동인 지터에 엄격한 제한을 적용합니다. 오실로스코프는 전체 지터, 랜덤 지터, 결정론적 지터는 물론 수직 노이즈까지 측정할 수 있으며, 이는 데이터 신호가 지정된 허용 오차 내에서 동기화 상태를 유지하는 데 매우 중요합니다. 내장된 지터 분석 도구는 지터 값을 자동으로 계산하고 관련 표준에서 설정한 한계값과 비교할 뿐만 아니라, 지터 분해를 통해 신호 무결성에 영향을 미치는 지터 및 노이즈의 근본 원인을 파악하는 데 도움을 줍니다.
오실로스코프는 전통적으로 유선 시스템에서 아날로그 및 디지털 신호를 테스트하고 분석하는 데 사용되지만, 최신 고성능 오실로스코프는 무선 통신 시스템에 사용되는 복잡한 고주파 신호를 테스트하여 5G 및 Wi-Fi 6와 같은 기술을 테스트하고 검증할 수 있습니다. 다음은 오실로스코프를 사용하여 무선 통신 시스템을 테스트하는 몇 가지 예입니다.
5G 주파수 대역 및 대역폭
5G는 서브 6GHz(FR1) 및 밀리미터파(FR2) 대역을 포함한 광범위한 주파수 스펙트럼에서 작동하므로, 5G 신호의 전체 주파수 콘텐츠를 캡처하려면 높은 샘플링 속도와 대역폭을 갖춘 고성능 오실로스코프가 필요합니다. 5G 신호는 종종 다중 입력 다중 출력 채널을 통해 전송되므로, 신호를 동시에 분석하려면 다채널 오실로스코프도 필요합니다.
5G는 256-QAM, 직교 주파수 분할 다중화(OFDM), 시분할 이중화(TDD)와 같은 이전 무선 세대보다 훨씬 더 복잡한 고급 변조 방식을 사용합니다. 복잡한 변조 방식에서 신호의 속성이 시간에 따라 빠르게 변하는 고주파 신호 및 빠른 과도 현상을 정확하게 분석하려면 높은 대역폭과 샘플 속도, 실시간 신호 캡처를 지원하는 오실로스코프가 필요합니다.
Wi-Fi 6 (802.11ax) 신호
Wi-Fi 6(802.11ax)는 이전 Wi-Fi 세대보다 더 높은 주파수 대역, 더 넓은 채널 대역폭(최대 160MHz), 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 복합 변조 및 다중 사용자 다중 입력 다중 출력(MU-MIMO)을 사용하여 더욱 복잡합니다. 변조 정확도는 오실로스코프를 사용하여 테스트할 수 있습니다. EVM(오류 벡터 크기)은 이상적인 신호와 비교하여 얼마나 많은 오류 또는 왜곡이 발생했는지에 따라 신호 성능을 평가하는 데 사용되는 핵심 지표입니다. EVM이 낮을수록 전송된 신호가 의도한 신호와 거의 일치하여 변조 정확도가 향상됩니다. 다채널 오실로스코프는 OFDMA를 사용한 효율적인 통신을 측정하고 검증하여 개별 사용자에게 할당된 주파수 대역이 올바르게 할당되고 겹치지 않도록 할 수 있습니다.
키사이트 Pro+ 오실로스코프와 같은 최신 고대역폭 오실로스코프는 5G 및 Wi-Fi 6의 엄격한 테스트 요구 사항을 충족하는 데 필요한 대역폭, 샘플링 속도 및 신호 분석 기능을 제공하며, 밀리미터파 신호 분석 및 심층 벡터 신호 분석 소프트웨어 기능을 추가로 지원합니다.
PCI-SIG®, PCIe® 및 PCI Express®는 PCI-SIG의 미국 등록 상표 및/또는 서비스 마크입니다.