무엇을 찾고 있습니까?
자동
실험실 관리
자동화된 소프트웨어 기반 네트워크 테스트 랩을 위한 민첩성과 속도
실험실을 최대한 활용
오늘날의 조직들은 변화의 속도가 기하급수적으로 빨라진 세상에서 경쟁력 유지하는 데 영향을 미치는 다양한 과제에 직면하고 있습니다. 하지만 핵심 목표는 전과 동일하게 뛰어난 품질의 제품과 서비스를 제공하고 출시 기간을 단축하는 것입니다. 이 목표를 달성하기 위해 조직들은 자동화로 테스트를 가속하고자 합니다. 장비를 비축하거나 테스트베드를 수동으로 설치하고 제거하는 것과 같은 과거의 관행은 비효율적이고 시간과 비용이 많이 듭니다. 현대 네트워크의 새로운 기술은 고가인 반면 예산은 점점 축소되고 있습니다. 비효율적인 실험실 장비 활용은 더 이상 용인될 수 없습니다.
실험실에서 장비 활용도를 높일 수 있는 솔루션은 장비를 자동화하는 것입니다. 오래 지속되는 자동화 솔루션의 핵심은 현재와 미래에 적합한 솔루션을 정의할 올바른 도구와 프로세스, 인력을 선택하는 것입니다.

자동 실험실 관리는 누구에게 필요할까요?

자동 실험실 관리는 지속적인 네트워크 테스트를 수행하는 팀, 특히 복잡한 실험실 환경에서 근무하거나 내부 그룹 및 시설에 분산되어 있는 팀에 적합합니다.
- 서비스 제공자 — 서비스 온보딩, 업데이트 및 패치 테스트, 새로운 서비스 개발 및 테스트 가속화
- 네트워크 장비 제조업체 — 실험실 자동화를 DevOps의 지속적인 통합, 배치, 테스트에 통합하고, 제품 개발 팀에 전달하고, 잠재 고객에 대한 솔루션 데모를 촉진하고, 고객 지원 시간을 단축
- 기업 — 새로운 서비스의 온보딩, 개발 및 테스트 간소화
- 보안 팀 — 쉽게 맞춤화할 수 있는 시나리오로 사이버 범위 교육 강화
더 적은 비용으로 더 많은 작업 수행
지금까지 조직에는 기능을 수행하기 위해 장비에 접근해야 하는 여러 팀이 있었습니다. 개발, QA, 기술 지원, 심지어 영업 팀에서도 모두 매우 비싼 리소스 사용해야 합니다.
네트워크 기술이 복잡해지면서 이러한 비용도 더 비싸집니다. 이러한 팀들은 더 이상 자체 장비를 구입할 충분한 예산이 없으며 대신 리소스를 풀링하고 실험실을 통합하며 장비를 공유하려고 합니다. 그러나 공유에 필요한 체계적인 프로세스와 쉽게 사용할 수 있는 실험실 운영 솔루션이 없으면 공유 과정은 다시 장비 비축으로 되돌아가고 활용 최적화가 실현되지 않습니다.
네트워킹을 위한 Lab Operations는 여러 팀 조직의 통합된 실험실에서 리소스 사용을 효율적으로 만들어주는 솔루션입니다.

자동 실험실 관리의 이점
빠른 시장 출시 기간
반복 가능한 청사진이 있는 샌드박스는 환경 설정과 구성 시간을 대폭 줄이고 QA와 검증 주기를 절감하며 수명 사이클 전반에 걸쳐 일관성을 보장하고 생산 단계로 푸시할 때의 복잡성을 줄입니다.
어디에서나 접근
자동화된 실험실은 조직 전체에서 실험실과 리소스를 풀링하고 물리 계층 연결을 자동화하여 비축, 중복 구매 및 전체 지출을 줄입니다. 이제 테스트 장비의 활용도를 극대화하고 낭비와 오버랩을 줄임으로써 더 나은 ROI를 얻을 수 있으며 전 세계 어디에서나 사용자에게 클라우드 기반 액세스를 제공할 수 있습니다.
가시성 개선
누가 어떤 리소스를 얼마나 사용하고 있는지 확인하십시오. 사용하기 쉬운 웹 기반 대시보드로 더 나은 통찰력을 얻고 더 쉽게 일정 관리를 하실 수 있습니다.
향상된 품질
소프트웨어 또는 제품 수명사이클 초기의 환경과 같은 생산 과정을 모델링하고 지속적인 프로세스와 통합함으로써 결함을 조기에 포착하고 테스트 개선 및 혁신을 이끌어내며 전반적인 품질을 향상시킬 수 있습니다.
변화의 속도에 맞는 대응
네트워크가 점점 더 소프트웨어 중심으로 변화함에 따라 5년 전에는 상상하지도 못했던 속도로 기술 발전이 이루어지고 있습니다. 소프트웨어 정의 네트워킹의 채택으로 데이터 센터와 핵심 네트워크의 속도도 빨라졌습니다. 가상 네트워크 기능이 계속 발전함에 따라 공급자들은 실시간에 가깝게 역동적으로 고객에게 서비스를 제공, 확장시킬 수 있게 되었습니다.
AGILE의 지속적인 개발/테스트/제공 프로세스의 일환으로 이러한 기술을 테스트하고 배포해야 하는 변화의 속도. 오늘날의 테스트 랩에서 사용하는 자동 실험실 관리는 물리 및 가상 실험실, 사설 및 공공 클라우드 아키텍처를 조정할 수 있어야 합니다.
자동 실험실 관리 특징
- 물리, 가상, 클라우드 및 네트워크 구성 요소를 포함할 수 있는 복잡한 인프라와 어플리케이션 청사진을 모델링 및 프로비저닝
- 셀프 서비스 카탈로그를 통해 상호작용적으로 청사진을 배포하거나 Sandbox API를 이용한 외부 프로세스를 통해 자동으로 청사진을 배포
- 요청 시 샌드박스 설정과 해제를 자동화하여 비축 최소화
- 실험실과 데이터 센터에 대한 연중무휴 글로벌 접근 허용
- 글로벌 사이트를 단일 셀프 서비스 클라우드로 통합
- 포트 수준까지 인프라 사용을 관리, 추적 및 제어
- 진정한 "소등" 작업을 위한 동적 전력 제어 활성화
DevOps 환경에서의 테스트

DevOps 개발 및 제공의 일부로 제공되는 AGILE 프로세스로 변화의 속도가 빨라짐에 따라 테스트 기능이 조직의 운영 및 비즈니스 목표 달성을 방해하는 병목 지점으로 작용할 수 있습니다.
테스트 팀은 테스트 자동화를 배포하고 CD/CI/CT/CD 프로세스의 모든 단계에 스크립트 작업을 활용함으로써 보다 스마트한 업무 역량을 갖추어야 합니다.
자동 실험실 관리에서 전문가의 도움 받기
테스트 속도와 효율성을 높이십시오. 자동 실험실 관리는 네트워크 테스트 랩(lab) 관리에 대한 반복 가능하고 빠르고 정확한 접근법을 제공합니다. 테스트 장비 비용을 최소화하면서 실험실 자산 투자를 최적화하십시오. 귀사의 문화와 비즈니스 요구 사항에 맞는 세계적 수준의 실험실 관리 프로세스를 구축하십시오.
전문 서비스:
- 세계 최고 수준의 테스트 랩 자동화 전문가 활용
- 실험실 운영을 신속하게 시작
- 모범 사례를 기반으로 하는 입증되고 반복 가능한 맞춤형 실험실 프로세스
- 경험 많은 테스트 전문가의 기술 담당자 지원

다른 도움이 필요하십니까?