무엇을 찾고 있습니까?
웨어러블 IoT
탁월한 배터리 수명과 기능성 사이 완벽한 균형 조절 실현
웨어러블 디바이스는 어디서나 만나볼 수 있습니다. 2020년 한 해 동안에만 약 4억 1천 1백만 개의 웨어러블 디바이스가 판매될 것으로 예측됩니다. 결코 적지 않은 숫자입니다. 경쟁이 치열할 것입니다.
성공적인 웨어러블 디바이스는 "근사한 IoT 디바이스"에 그치지 않고 합당한 가격에 신뢰성이 있어야 합니다. 작동 시 다른 디바이스를 방해해서는 안 되며, 간섭의 영향을 받지 않아야 합니다. 긴 배터리 수명을 보장하기 위해 기능성과 에너지 효율 간에조화로운균형을 유지해야 합니다. 웨어러블 디바이스를 개발하는 과정에서 키사이트와 함께하면 전력 효율과 기능성 보장으로 경쟁에서 앞서나갈 수 있습니다.
웨어러블 IoT의 배터리 수명 최적화
웨어러블 디바이스의 핵심은 배터리 수명입니다. 배터리 수명을 최적화하기 위해서는 모든 작동 모드에서 디바이스의 전력 및 전압 드레인을 정확하게 특성화해야 합니다. 대다수의 IoT 디바이스의 전력 소비 방식이 복잡하다는 점을 고려해볼 때, 이러한 전력 소비를 측정하는 일은 상당히 까다로운 작업입니다.
키사이트의 IoT 테스트 솔루션으로 매끄러운 전류 정력 기술을 채택하고 있는 높은 정확도의 배터리 드레인 테스트를 실시하여 웨어러블 디바이스의 배터리 수명을 크게 늘릴 수 있습니다.


무선 연결 보장
웨어러블 기술 시장이 계속해서 성장함에 따라, 신뢰할 수 있는 무선 연결을 보장하는 일은 점점 더 어려워지고 있습니다. 디바이스는 다양한 무선 통신 프로토콜을 사용할 수 있지만 작동 스펙트럼은 동일합니다. 따라서 다중 무선 간섭(공동 채널 또는 인접 채널)이 문제가 될 수 있습니다.
키사이트 솔루션은 LTE-M, 802.11a/p, Bluetooth 저에너지, Z-Wave, ZigBee, 스레드, Wi-Sun, NFC 등 모든 주요 IoT 무선 기술에 대한 고성능 설계 및 검증 테스트를 제공합니다. 이 솔루션을 통해, 스펙트럼을 독차지하는 디바이스들로부터 웨어러블 디바이스의 성능이 위협받지 않도록 보장할 수 있습니다.
신호 및 전력 무결성 문제 완화
크기와 전력 소비를 줄이려는 추세 속에 웨어러블 디바이스는 종종 더 많은 신호 무결성(SI) 및 전력 무결성(PI) 문제를 경험하게 됩니다. 일반적인 문제로는 크로스토크, 왜곡, 과도한 손실, 부정합, 전원 공급기 노이즈 등이 있습니다. 이러한 문제를 해결하지 못하면 웨어러블 디바이스에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 손실/부정합을 최소화하면서 양호한 크로스토크와 왜곡을 유지해 파워 레일 허용오차를 줄이는 것이 관건입니다.
키사이트 솔루션을 통해 웨어러블 디바이스의 성능이나 출시 시간에 영향을 미치기 전에 설계 프로세스 초기에 SI 및 PI 문제점을 찾아내고 최소화할 수 있습니다.

참고 자료
관련 제품
IoT 웨어러블 테스트와 관련하여 도움이 필요하신가요?