Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Pro 신호 및 스펙트럼 분석기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. XA6 클래스에는 SA6320A 모델이 포함되며, XA7 클래스에는 UXA 모델이 포함됩니다. 이 제품들은 5G NR(FR1 및 FR2), Wi-Fi 6E/7, 802.11 ad/ay와 같은 최신 표준에 대한 차세대 연구 개발 및 고속 규격 준수 테스트에 이상적입니다. Keysight Expert 모델을 기반으로 하는 Pro 신호 분석기는 가장 높은 주파수 범위, 초광대역폭, 최저 노이즈 플로어로 성능의 한계를 뛰어넘습니다. 이는 엄격한 설계 마진과 복잡한 변조를 포함하여 가장 어려운 측정 과제를 해결하도록 설계되었습니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 구축하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
광범위한 스펙트럼 테스트가 필요한 고급 통신 시스템, 레이더 및 항공우주 애플리케이션의 고정밀 분석.
1~8GHz의 넓은 분석 대역폭은 복잡한 무선 및 레이더 테스트를 위해 광범위한 주파수 범위에서 여러 신호를 동시에 캡처하고 분석할 수 있게 합니다.
옵션 노이즈 플로어 확장을 통해 초저 노이즈를 구현하여 2단계 필터 처리를 통해 탁월한 선명도와 최소한의 간섭으로 약한 신호를 감지할 수 있습니다.
RF 및 마이크로웨이브 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 내부 컨버터는 민감한 환경에서 미세한 주파수 변화에 대해 정밀한 측정을 제공합니다.
Maximum frequency
50 GHz ~ 110 GHz
Maximum analysis bandwidth
1 GHz ~ 8 GHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-135 dBc/Hz
DANL @1 GHz
-168 dBm ~ -164 dBm
Real Time Spectrum Analysis
Varies
SA6320A
키사이트 Pro XA6 SA6320A는 탁월한 성능과 첨단 기술을 결합하여 요구 사항이 진화함에 따라 앞서 나갈 수 있도록 고성능 신호 분석을 위한 새로운 표준을 제시합니다.
당사의 Pro XA6 SA6320A 신호 분석기를 사용하여 5G, 레이더, 전자전, 위성, 펄스 무선 및 차세대 무선 애플리케이션을 위한 까다로운 광대역 및 고주파 설계를 검증하십시오. XA6는 최대 8GHz 분석 대역폭, 67GHz 주파수 범위, 높은 동적 범위, 낮은 위상 잡음 및 강력한 EVM 성능을 제공하여 복잡한 신호 동작을 포착하고, 낮은 수준의 결함을 드러내고, 반복 측정을 줄이며, 고급 RF 시스템을 확신을 가지고 검증하는 데 도움을 줍니다.
측정 신뢰도
측정 최적화
N9041B
N9041B 신호 분석기는 5G, 802.11ax/ay, 위성, 레이더, 전자전 등의 분야에서 고속 도약, 광대역, 트랜션트 등 까다로운 신호를 특성화합니다.
UXA 신호 분석기는 5G, 802.11ax/ay, 위성, 레이더, 전자전(EW) 등의 분야에서 고속 도약, 광대역, 트랜션트 신호를 비롯하여 오늘날 가장 까다로운 신호까지 특성화할 수 있는 최고의 성능을 제공합니다. 업계를 주도하는 위상 노이즈와 스퓨리어스 없는 광범위한 동적 범위로 설계의 순도에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
N9042B
키사이트 N9042B UXA 신호 분석기를 사용하면 업계에서 가장 넓은 분석 대역폭과 가장 심도 깊은 동적 범위로 밀리미터파 분야의 과제 해결할 수 있습니다.
키사이트 N9042B UXA X-시리즈 신호 분석기와 측정 애플리케이션을 사용하여 5G, 위성, 레이더 등에서 밀리미터파(mmWave) 혁신의 실제 성능을 테스트하십시오. N9042B는 가장 넓은 분석 대역폭과 가장 깊은 동적 범위로 고객들이 타이트한 설계 마진과 타임라인, 복잡한 변조 및 엄격한 표준과 같은 가장 까다로운 mmWave 과제를 쉽게 해결할 수 있도록 지원합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
고성능 신호 분석기는 무선, 항공우주 및 방위 애플리케이션 전반에 걸쳐 복잡한 RF 및 마이크로파 시스템을 검증하는 데 필수적입니다. 이러한 장비는 넓은 대역폭, 낮은 노이즈, 고급 소프트웨어 통합의 강력한 조합을 제공하여 정확하고 반복 가능하며 통찰력 있는 측정을 보장합니다. 최신 분석기는 실시간 스펙트럼 캡처, 벡터 신호 복조 및 다중 도메인 분석과 같은 까다로운 작업을 지원하므로 R&D 및 생산 환경 모두에서 필수적입니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.
넓은 분석 대역폭 – 5G NR, Wi-Fi 7, 레이더 펄스 및 초광대역 파형과 같은 광대역 신호의 정확한 캡처 및 복조를 가능하게 합니다.
뛰어난 동적 범위 – 왜곡을 최소화하고 감도를 극대화하여 강력한 간섭 신호가 있는 환경에서 약한 신호를 감지할 수 있습니다.
낮은 위상 노이즈 – 최신 고차 변조 방식에 대한 정밀한 EVM, ACLR 및 스펙트럼 순도 분석을 지원합니다.
실시간 스펙트럼 분석 – 간섭 탐지 및 레이더/EMSO에 이상적인 과도 또는 간헐적 신호를 끊김 없이 캡처합니다.
고급 변조 및 벡터 신호 분석 – QAM, OFDM, PSK 및 사용자 지정 신호 형식에 대한 상세한 복조 및 오류 분석을 제공합니다.
밀리미터파(mmWave) 신호 분석에서 경로 손실은 송신기에서 수신기로 신호가 이동할 때 신호 전력이 감소하는 현상을 말합니다. 이 현상은 일반적으로 24 GHz에서 100+ GHz 사이의 mmWave 주파수에서 특히 중요해지는데, 이 주파수에서는 신호 감쇠가 저주파수보다 훨씬 심각합니다. 주파수가 증가함에 따라 파장이 짧아져 자유 공간 경로 손실이 증가하며, 이는 통신 범위 감소 및 장애물에 대한 민감도 증가로 이어집니다. mmWave 신호는 벽, 나뭇잎, 심지어 인체에 의해 차단될 가능성이 특히 높으므로 장거리 또는 장애물이 있는 환경에서는 신뢰성이 떨어집니다.
경로 손실에 대한 정확한 모델링은 5G FR2 시스템, 레이더 링크 및 위성 통신 설계에 매우 중요합니다. 엔지니어는 신호 저하를 예측하고 안정적인 시스템 성능을 보장하기 위해 자유 공간 경로 손실(FSPL), 근접(CI) 참조 모델, 3GPP 또는 ITU-R의 표준화된 모델과 같은 모델을 자주 사용합니다. 예를 들어, 28 GHz에서 100미터 거리의 경로 손실은 약 112 dB에 달할 수 있는데, 이는 2.4 GHz에서 발생하는 88 dB 손실보다 훨씬 높은 수치입니다. 이는 mmWave 시스템에서 증가된 감쇠를 보상하기 위해 고이득 안테나, 빔포밍 또는 중계기의 필요성을 강조합니다.
낮은 노이즈 플로어는 분석기가 낮은 레벨의 신호를 감지하고 정확하게 측정하는 능력을 결정하므로 신호 분석에서 매우 중요합니다. 노이즈 플로어는 입력 신호가 없는 경우에도 측정 시스템 자체에서 발생하는 고유한 전기적 노이즈의 기준 레벨을 나타냅니다. 노이즈 플로어가 높으면 약한 신호가 배경 노이즈에 가려지거나 구별할 수 없게 되어 부정확하거나 누락된 측정이 발생할 수 있습니다. 반면에 낮은 노이즈 플로어는 분석기가 미세한 신호 세부 정보를 해결하고, 매우 낮은 진폭의 신호를 측정하며, 그렇지 않으면 감지되지 않을 수 있는 미묘한 왜곡이나 간섭을 포착할 수 있도록 합니다.
이는 고음질 오디오 테스트, RF 통신 및 민감한 전자 측정과 같이 작은 신호 아티팩트도 성능이나 규정 준수에 영향을 미칠 수 있는 애플리케이션에서 특히 중요합니다. 이러한 시나리오에서 낮은 노이즈 플로어는 더 높은 동적 범위에 기여하고, 신호 대 노이즈 비율(SNR)을 향상시키며, 전반적으로 더 정확한 측정을 보장합니다. 궁극적으로 낮은 노이즈 플로어는 분석기의 감도를 향상시켜 엔지니어와 기술자가 특히 신호 선명도와 순도가 중요한 환경에서 디바이스 성능을 확신하고 정밀하게 평가할 수 있도록 합니다.