Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 IoT 보안 테스트 솔루션은 지능형 자동화, 실시간 분석 및 진화하는 위협 범위를 결합하여 개발의 모든 단계에서 연결된 디바이스 보안을 검증합니다. 실제 사이버 공격을 시뮬레이션하도록 구축되어 소비자 및 산업용 IoT 애플리케이션을 위한 임베디드 시스템, 통신 프로토콜 및 펌웨어 보안에 대한 높은 신뢰도의 테스트를 가능하게 합니다. 이 플랫폼은 포인트 앤 클릭 사용자 인터페이스(UI) 또는 자동화 API를 통해 검증을 자동화합니다. 이는 규정 준수 및 라벨링 요구 사항과 관련된 IoT 보안 격차를 식별하는 데 도움이 되는 턴키 툴입니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
암호화 프로토콜, 인증서 처리 및 인증 메커니즘의 구현을 테스트합니다. 보안 통신을 검증하면 데이터 기밀성, 무결성 및 신뢰성이 보장됩니다.
실제 공격 에뮬레이션을 통해 개발자는 서비스 거부(DoS), 스푸핑 및 재생 공격을 포함한 위협 벡터에 IoT 디바이스가 어떻게 반응하는지 평가하여 디바이스 복원력을 강화할 수 있습니다.
자동화된 테스트 케이스는 ETSI EN 303 645, ANSI / CTA 2088-A 및 OWASP를 포함한 주요 보안 표준에 부합하여 규제 승인 및 고객 신뢰를 보장합니다.
스트레스 및 공격 조건에서 장치 응답, 성능 및 안정성을 모니터링하여 엔지니어가 비정상적인 패턴을 식별하고 시스템 견고성을 강화하도록 돕습니다.
Bundles
Base Controller Software Subscription, IPv4 Attack, WLAN Attack, Bluetooth Attack, IPv6 Attack, Base Controller Software SubscriptionIPv6 AttackIPv4 AttackBluetooth AttackWLAN Attack
유형
Software
웹 사용자 인터페이스 및 RESTful API를 통한 코어 시스템 모듈 라이선스로, 자동화, 통합, 확장 가능한 아키텍처 및 보고를 위한 프레임워크를 제공합니다.
웹 사용자 인터페이스 및 RESTful API를 통한 코어 시스템 모듈 라이선스로, 자동화, 통합, 확장 가능한 아키텍처 및 보고를 위한 프레임워크를 제공합니다.
983-1104
웹 사용자 인터페이스 및 RESTful API를 통한 코어 시스템 모듈 라이선스로, 자동화, 통합, 확장 가능한 아키텍처 및 보고를 위한 프레임워크를 제공합니다.
키사이트의 IoT 보안 평가(IoT SA)는 IoT 디바이스에 대한 신속하고 간단한 검증 프로세스를 제공하며, 표준 준수를 보장하고 일반적인 취약점을 해결합니다. 특허받은 프로토콜 퍼저를 사용하여 포괄적인 평가를 제공합니다. IoT SA는 TCP/IP, Bluetooth® Classic, Bluetooth® Low Energy(BLE), CAN, IP를 통한 O-RAN 모바일 네트워크 등 다양한 프로토콜에 걸쳐 테스트를 수행합니다. 이 소프트웨어는 현재의 취약점을 평가하기 위한 새로운 감사 및 기능을 통합하여 매월 업데이트됩니다. 업데이트의 모듈형 특성 덕분에 코어 시스템과 추가 모듈을 개별적으로 업데이트할 수 있습니다.
Bluetooth® 보안 평가를 위한 모듈을 활성화하기 위한 983-1104용 선택적 추가 라이선스.
Bluetooth® 보안 평가를 위한 모듈을 활성화하기 위한 983-1104용 선택적 추가 라이선스.
키사이트의 IoT 보안 평가(IoT SA)는 IoT 디바이스에 대한 신속하고 간단한 검증 프로세스를 제공하며, 표준 준수를 보장하고 일반적인 취약점을 해결합니다. 특허받은 프로토콜 퍼저를 사용하여 포괄적인 평가를 제공합니다. 이 소프트웨어는 현재의 취약점을 평가하기 위한 새로운 감사 및 기능을 통합하여 매월 업데이트됩니다. 업데이트의 모듈형 특성 덕분에 코어 시스템과 추가 모듈을 개별적으로 업데이트할 수 있습니다.
코어 컨트롤러 라이선스: 983-1104, IPv4 모듈: 983-1105, WLAN 모듈: 983-1106, Bluetooth® 모듈: 983-1107을 포함하는 IoT 보안 평가 번들
코어 컨트롤러 라이선스: 983-1104, IPv4 모듈: 983-1105, WLAN 모듈: 983-1106, Bluetooth® 모듈: 983-1107을 포함하는 IoT 보안 평가 번들
983-1110
코어 컨트롤러 라이선스: 983-1104, IPv4 모듈: 983-1105, WLAN 모듈: 983-1106, Bluetooth® 모듈: 983-1107을 포함하는 IoT 보안 평가 번들
키사이트의 IoT 보안 평가(IoT SA)는 IoT 디바이스에 대한 신속하고 간단한 검증 프로세스를 제공하며, 표준 준수를 보장하고 일반적인 취약점을 해결합니다. 특허받은 프로토콜 퍼저를 사용하여 포괄적인 평가를 제공합니다. 이 소프트웨어는 현재의 취약점을 평가하기 위한 새로운 감사 및 기능을 통합하여 매월 업데이트됩니다. 업데이트의 모듈형 특성 덕분에 코어 시스템과 추가 모듈을 개별적으로 업데이트할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
IoT 보안 평가는 연결된 디바이스의 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어 및 통신 프로토콜을 포괄하는 다계층 보안 상태 평가입니다. 일반적으로 보호해야 할 자산과 잠재적 공격자가 목표로 삼을 수 있는 대상을 이해하기 위한 위협 모델링으로 시작됩니다. 거기에서 평가는 디버그 액세스, 데이터 유출 또는 무단 제어를 확인하기 위해 UART, JTAG 또는 USB 포트와 같은 디바이스의 물리적 인터페이스부터 시작하여 실제 테스트로 진행됩니다. 펌웨어 분석은 내장된 비밀, 안전하지 않은 구성 또는 취약한 구성 요소를 식별하기 위해 바이너리 이미지의 추출 및 역설계를 포함하는 주요 구성 요소입니다.
네트워크 통신은 암호화가 올바르게 구현되었는지, 그리고 프로토콜이 재전송, 스푸핑 또는 주입 공격에 취약한지 여부를 확인하기 위해 면밀히 검토됩니다. 디바이스가 클라우드 API 또는 모바일 앱을 통해 통신하는 경우, 해당 구성 요소들도 취약한 인증, 안전하지 않은 토큰 처리 또는 노출된 엔드포인트와 같은 문제에 대해 분석됩니다. 평가는 종종 손상되거나 예상치 못한 패킷을 전송하여 통신 스택의 견고성을 테스트하기 위한 프로토콜 퍼징을 포함합니다. 마지막으로, 디바이스는 ETSI EN 303 645 또는 NIST 8259와 같은 알려진 보안 프레임워크와 비교하여 규정 준수 격차를 식별합니다. 이 과정에서 사용되는 도구에는 정적 코드 분석기, 디버거, 인터셉트 프록시, RF 스니퍼 및 하드웨어 익스플로잇 키트가 포함될 수 있습니다.
IoT 디바이스의 경우 HTTPS와 같은 성숙한 표준보다 보안 취약점에 더 취약한 경량 또는 독점 통신 프로토콜을 자주 사용하므로 프로토콜 수준 테스트가 중요합니다. 수십 년 동안 프로토콜이 강화된 일반 IT 인프라와 달리, IoT 에코시스템은 CoAP, MQTT, Zigbee, BLE 또는 사용자 지정 직렬 프로토콜과 같이 문서화가 미흡하거나 일관성 없이 구현되는 스택에 의존합니다. 그 결과, 많은 디바이스가 잘못 구성되거나 예상치 못한 데이터를 안전하지 않은 방식으로 처리하여 충돌, 버퍼 오버플로 또는 의도하지 않은 동작을 유발합니다. 프로토콜 수준 테스트에는 디바이스가 어떻게 반응하는지 관찰하기 위해 잘못 구성되거나 순서가 맞지 않거나 악성 패킷을 수동으로 모니터링하고 능동적으로 주입하는 것이 모두 포함됩니다.
이는 스마트 잠금 장치, 센서 또는 의료 장비와 같이 장치가 네트워크 명령에 기반하여 자율적인 결정을 내리는 환경에서 특히 중요합니다. 적절한 경계 확인이나 인증이 없으면 이러한 장치는 스푸핑된 명령을 수락하거나 불안정해질 수 있습니다. 더욱이, 많은 IoT 스택은 신뢰할 수 있는 환경을 가정하고 엄격한 암호화 표준을 적용하지 않아 세션 하이재킹 또는 재생 공격에 취약하게 만듭니다. 프로토콜 인식 퍼징 및 상호 작용 테스트를 수행함으로써 엔지니어는 정적 코드 검토 또는 일반적인 침투 테스트에서 종종 놓치는 이러한 미묘하지만 치명적인 취약점을 발견할 수 있습니다.
IoT 보안 테스트는 제품 출시 전 일회성 검증이 아니라 디바이스 수명 주기의 모든 단계에 통합되는 지속적인 프로세스여야 합니다. 설계 단계에서는 아키텍처 결정이 장기적인 보안에 가장 큰 영향을 미치므로 위협 모델링을 수행하고 보안 요구 사항을 조기에 설정하는 것이 중요합니다. 개발 중에는 코드 수준 취약점 식별, 타사 라이브러리 보안 검증, 초기 단계 정적 및 동적 분석 수행에 테스트 노력을 집중해야 합니다. 출시 전에는 펌웨어 검증, 통신 프로토콜 분석, 하드웨어 인터페이스 테스트 및 백엔드 보안 평가를 포함하는 포괄적인 평가가 디바이스가 알려진 위협에 대해 강화되었는지 확인하는 데 필수적입니다.
그러나 장치가 시장에 출시된 후에도 보안 테스트는 계속되어야 합니다. 배포 후 평가는 특히 펌웨어 업데이트가 발행되거나, 새로운 기능이 통합되거나, 새로 발견된 취약점이 소프트웨어 스택 또는 외부 서비스에 영향을 미칠 때 매우 중요합니다. IoT 장치의 긴 작동 수명과 종종 무인 배포 환경을 고려할 때, 이들은 끊임없이 진화하는 사이버 위협에 노출됩니다. 주기적인 재평가(이상적으로는 매년 또는 중요한 변경 사항 발생 시 수행)는 산업 보안 표준 준수를 유지하고 새로운 위험으로부터 장치를 보호하는 데 도움이 됩니다. 지속적인 모니터링, 원격 테스트 자동화 및 보안 무선(OTA) 업데이트 프레임워크를 통해 보안을 강화하면 전체 장치 수명 주기 동안 장기적인 복원력을 보장할 수 있습니다.