Open RAN 이더넷 프론트홀 인터페이스에서 O-RAN 트래픽을 구성, 재생, 캡처 및 측정할 수 있는 강력한 O-RAN 중심 도구를 포함합니다. IQ 벡터의 선택적 추출을 활용하면 키사이트의 89600 VSA 소프트웨어를 통한 변조 분석이 가능합니다.
Sub system simulated
O-Gnb, O-DU
Test types
O-RU fronthaul
Interfaces supported
OFH
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
Open RAN Studio는 10 Gbps~25 Gbps(프론트홀) 이더넷 인터페이스에서 O-RAN 트래픽을 구성, 플레이, 캡처 및 측정할 수 있는 강력한 O-RAN 중심 도구를 포함합니다. 업계를 주도하는 키사이트의 5GNR PathWave Signal Generation 및 89600 VSA 소프트웨어와 곧바로 통합되어 정교한 5G 및 LTE 신호 생성이 가능합니다. IQ 벡터를 손쉽게 캡처 및 추출하고 내보내서 수신된 RF/mmWave 신호와 무선 성능에 대한 고급 변조 분석이 가능합니다. 또한 키사이트의 스펙트럼 분석기와 신호 소스, 통합형 Open RAN Studio 솔루션과 결합하면 FR1과 FR2 무선, 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 경로와 관련해 업계에서 가장 포괄적인 상호 도메인, 멀티채널 RF/mmWave 및 O-RAN 프로토콜 측정이 가능합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.