장비를 PC에서 원격제어하는 방법은 여러 가지가 있습니다. IO Libraries를 기본으로 설치하고, 원격 제어 프로그램인 BenchVue 등을 설치합니다. 상위 3개의 FAQ는 설치 전 읽어보시길 권장 드리며, 설치 중 문제가 발생한다면 아래 FAQ를 참고하십시오. 온라인 기술지원이 필요하다면 고객센터 | 키사이트 Keysight로 연락 주십시오.

 

  1. LAN Communication - LAN 관련 용어 설명
  2. LAN Communication - LAN 연결 과정 설명
  3. 내 장비에 맞는 BenchVue는 무엇이며, 어떻게 설치하나요?
  4. NI LABVIEW에서 키사이트 계측기가 인식되지 않습니다. 어떻게 해야 합니까?
  5. 장비 인터페이스 연결 문제를 해결하기 위한 가이드가 있을까요?
  6. Connection Expert를 실행하면 Loading Instruments가 지속되고 IO Libraries Service 통신 문제 관련 에러 팝업이 뜹니다. 어떻게 해결할 수 있나요?
  7. Windows 10 PC에서 IO Libraries Suite를 설치하는 중 발생하는 .NET 3.5 Framework 문제를 해결하려면 어떻게 해야 합니까?
  8. Keysight Connection Expert에서 내 USB 계측기를 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?
  9. M8190A AWG의 SFP을 실행 시 "Unable to open Instrument" 라는 에러가 발생하는 경우는 어떻게 합니까?
  10. EMBEDDED CONTROLLER가 설치된 M8190A를 외부 PC에서 LAN으로 제어하기
  11. KEYSIGHT LICENSE SERVICE IS INSTALLED BUT NOT RUNNING ON THIS COMPUTER" 라는 에러 메시지를 해결하는 방법은 무엇입니까?