무엇을 찾고 있습니까?
산업용 IoT(IIoT) 솔루션
IoT 기술과 이를 연결하는 네트워크를 정확하게 검증하십시오.
산업용 사물 인터넷(IIoT)은 산업의 작동 방식을 변화시키고 있습니다. 한때 기계, 사람, 제조 제품의 복잡한 시스템으로 정의되었던 공장은 이제 자동화 및 지능화로 전환되고 있습니다. 현장 인력은 로봇으로 대체되고 있습니다.
산업용 사물 인터넷 솔루션 공간
제품 엔지니어
IIoT 제품은 더 강력하고 더 오래 작동해야 하며, 경우에 따라 10년 이상 작동해야 합니다. 이 제품들은 작동 환경 조건에 관계없이 원활하게 함께 작동해야 합니다. 과제는 신뢰성과 보안을 포함한 이러한 요구 사항을 충족하도록 IIoT 제품을 설계하는 방법입니다. 어떤 IoT 제품을 설계하시든, 키사이트가 IIoT 환경에서 생존하고 번성할 수 있도록 완벽하게 최적화되었는지 확인하는 데 도움을 드릴 수 있습니다. 당사의 솔루션을 통해 IIoT 제품을 더 빠르고 정확하며 비용 효율적으로 설계하고 테스트할 수 있습니다.
네트워크 엔지니어
자동화된 제조 및 메카트로닉스 엔지니어링은 효율적이고 신뢰할 수 있는 제조를 가능하게 하지만, 과제도 존재합니다. 네트워크 연결이 안전하고 효율적이며 신뢰할 수 있는지 어떻게 확신할 수 있습니까? 네트워크가 확장됨에 따라 연결성에 영향을 미치거나 중단을 일으키지 않으면서 예측 불가능한 트래픽 급증을 관리할 수 있다고 어떻게 신뢰할 수 있습니까? 네트워크의 안정성과 신뢰성은 보장되어야 합니다.
키사이트의 가시성 및 네트워크 성능 솔루션을 통해 네트워크의 신뢰성, 보안 및 운영 효율성을 검증하는 데 필요한 데이터를 얻을 수 있습니다. 키사이트의 테스트 솔루션은 IoT 시간 민감형 네트워킹(TSN) 구현을 정확하게 검증하는 데 도움을 줍니다. 키사이트의 핸드형 현장 측정 솔루션을 사용하면 현장에서 네트워크를 능동적으로 테스트하여 커버리지 및 서비스 품질을 보장하고 설치 및 출시 시간을 단축할 수 있습니다.
제조 엔지니어/시스템 아키텍트
IIoT는 제조 시설에 방대한 양의 데이터를 제공하여 더 빠르고 의미 있는 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있도록 수집하고 분석할 수 있게 합니다. 과제는 연결된 기계가 통찰력 있는 데이터를 계속 수집하도록 보장하여 제조 개선 및 효율성을 위한 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있도록 하는 방법입니다.
키사이트 솔루션은 제품 개발 수명 주기를 가속화하도록 설계되었습니다. 강력한 분석 도구는 지능형 센서의 빅 데이터를 분석하여 비즈니스에 대한 더 좋고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 이러한 솔루션을 통해 오늘날의 플랜트 운영을 예측, 예상 및 최적화하십시오.
인더스트리 4.0 비전 실현
IoT 제품 제조업체는 최고의 제품을 혁신하고 빠르고 정확하며 비용 효율적으로 시장에 출시하기 위해 끊임없이 경쟁하고 있습니다. PathWave Analytics 소프트웨어를 포함한 키사이트의 IoT 솔루션과 기술 전문가는 전체 제품 수명 주기 동안 산업용 IoT 비전을 달성하도록 지원하여 설계에 집중할 수 있도록 합니다.
선두 기업으로부터 배우십시오.
이 회사들이 키사이트 솔루션을 사용하여 과제를 어떻게 극복했는지 알아보십시오. 키사이트는 개발 시간을 단축하고, 설계 결함을 찾아 수정하는 등 다양한 방법으로 도움을 드릴 수 있습니다. 키사이트 솔루션은 IIoT의 복잡성을 극복하도록 지원할 준비가 되어 있습니다.
관련 솔루션
추가 자료
귀사의 산업용 IoT 솔루션 테스트에 도움이 필요하십니까?