제로 트러스트

업계에서는 제로나이트(Zero Trust)라는 보안 개념이 점차 확산하는 추세를 보이고 있습니다. 제로나이트는 단일 제품이 아니라, 서로 긴밀하게 연동되는 다양한 솔루션의 조합입니다. 조직에 이미 제로나이트를 도입했거나 이제 막 도입 단계를 시작한 경우라면, 키사이트는 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

NPBS 압력 처리 그래픽

제로나이트의 정의

"아무도 신뢰하지 말고, 모든 것을 검증하라"

제로나이트는 사용자의 신원이나 위치에 관계없이 비즈니스 리소스에 액세스하려는 모든 사용자를 검증하는 일련의 핵심 원칙입니다. 제로나이트는 기존의 네트워크 경계 모델을 완전히 뒤집어, 모든 단계에 보안 제어가 포함된 데이터 중심 모델로 전환합니다.

NPBS 압력 처리 그래픽

검증된 제로나이트

그 어느 때보다 절실한 필요성

전 세계 기업과 정부 보안 팀에서 다양한 제로나이트 모델을 적극적으로 채택하고 있습니다. 경계 보안 단독으로는 더 이상 효과가 없으며, 새로운 클라우드 모델의 등장, 사이버 공격의 지속적인 증가와 고도화, 그리고 현재의 재택근무(WFH) 환경을 고려할 때 제로나이트 아키텍처와 기업 문화는 그 어느 때보다 절실히 요구되고 있습니다.

보안

네트워크 세분화

네트워크 세분화, 격리, 모니터링 및 제어

보안

디바이스 관리

엔터프라이즈 리소스에 액세스하는 모든 디바이스 격리, 보안 유지 및 제어

렌치/드라이버 아이콘

가시성 및 분석

유용한 분석을 통한 완벽한 데이터 수집 및 제공

렌치/드라이버 아이콘

자동화 및 오케스트레이션

제로 트러스트 요소를 자동화하고 이기종 시스템에 대한 제어력 강화

모든 네트워크는 취약합니다

일부 업계 전문가에 따르면, 네트워크 침해 여부는 "만약"의 문제가 아니라 "언제" 침해당할 것이며 침해 사실을 알 수 있을 것인가의 문제입니다. 그렇기 때문에 네트워크의 기본 동작을 이해하고 설계된 대로 작동하는지 정기적으로 검증하는 것이 매우 중요합니다. BreakingPoint 및 Threat Simulator와 같은 키사이트 솔루션을 사용하면 배포 전후 시나리오에서 네트워크의 보안 유효성을 확인할 수 있습니다. 바이패스 스위치 및 인라인 네트워크 패킷 브로커와 같은 다른 솔루션을 사용하면 네트워크를 더욱 보호하고 사이버 회복력을 구현할 수 있습니다.

네트워크 보안을 최적화하는 방법을 직접 확인해 보십시오.

키사이트 제로 트러스트 솔루션

올해 고려해야 할 네트워크 보안 위협

2020년에 사용된 3가지 핵심 공격 벡터를 살펴보고 사이버 보안 관행을 강화해 보십시오. '키사이트테크놀로지스 2021 보안 보고서(Keysight Technologies 2021 Security Report)'는 이러한 공격을 저지하기 위해 알아야 할 사항을 제공합니다. 또한 이 보고서에서는 2021년의 신종 위협에 대해서도 다룹니다.

.

키사이트 제로 트러스트를 선택해야 하는 이유

완전한 수명 주파 보호에 중점을 둔 키사이트 제로 트러스트는 아키텍처 및 정책의 유효성을 지속적으로 테스트하는 동시에 모든 위치의 모든 사용자 및 디바이스에서 네트워크 및 애플리케이션에 대한 모든 액세스를 보호하도록 설계된 효과적인 솔루션 세트를 제공합니다. 당사의 보완적인 제품 스위트는 다른 솔루션에 대한 투자를 유지하면서 전체 인프라와 원활하게 상호 운용되도록 설계되었습니다.

어떤 도움을 드릴까요?