웨비나
현재 중국 저궤도 위성 인터넷이 규모화 네트워킹 및 양산 단계로 빠르게 진입하고 있습니다. 위성 수의 급증에 따라 페이로드 테스트 효율은 규모화 납품에 영향을 미치는 중요한 단계가 되었습니다. 위성 페이로드의 핵심 구성 부분인 위성 중계기는 보통 다수의 채널과 링크를 포함하며, 테스트 항목이 복잡하고 테스트 주기가 깁니다. 테스트 효율을 어떻게 더 높일 것인가가 연구개발과 생산 단계에서 직면한 공통적인 과제입니다.
이번 웨비나에서는 PNA-X의 “단일 연결, 다중 측정” 기능을 활용하여 한 번의 연결로 위성 중계기 및 주파수 변환 링크의 여러 핵심 특성을 테스트하는 방법; 차세대 DDS 주파수 합성 기술을 채택한 PNA-X를 통해 주파수 변환 위상 및 군지연 측정 속도를 획기적으로 향상시키는 방법; PNA-X의 최신 변조 왜곡 측정 기능을 활용하여 NPR, ACPR, EVM 등의 핵심 지표를 빠르고 정확하게 테스트하는 방법; 그리고 Keysight TAP 자동화 테스트 플랫폼과 결합하여 연구개발 검증 및 양산 단계에서 위성 중계기의 테스트 자동화 수준과 전체 테스트 효율을 한층 더 높이는 방법을 중점적으로 소개합니다.
목차
위성 중계기 테스트의 과제
주파수 변환기 테스트의 기초 지식
위성 중계기의 완전한 RF 특성 테스트
생산 라인 자동화 테스트 시스템 구축 방법
기술 Q&A 및 교류 시간
위성 통신 분야의 R&D, 테스트, 생산 및 자동화 테스트 관련 엔지니어 및 기술 관리자
무엇을 찾고 있습니까?