온디맨드
의료 기기 개발자들이 직면한 오늘날의 가장 시급한 과제에 대한 솔루션을 강조하는 이 다부작 웹 세미나 시리즈에 참여하십시오.
파트 1:
무선 연결은 오늘날의 의료 혁신을 이끌고 있지만, 혼잡한 스펙트럼과 간섭은 업계의 가장 큰 과제 중 하나입니다. 이 온라인 이벤트는 규제 요구 사항을 충족하면서 실제 조건에서 무선 공존을 검증하는 데 도움이 될 것입니다. 복잡한 RF 환경을 시뮬레이션하고, 간섭 임계값을 식별하며, ANSI C63.27 및 AAMI TIR 69와 같은 표준을 적용하는 방법을 알아보십시오.
파트 2:
이 후속 웹 세미나에서는 자동화된 무선 공존 테스트가 설계 수명 주기 전반에 걸쳐 어떻게 통합될 수 있는지 알아보십시오. ANSI C63.27 Tier 1–3에 부합하는 반복 가능한 워크플로와 자동화가 의사 결정을 가속화하고 재작업을 줄이는 방법을 보여주는 데모를 확인할 수 있습니다.
어떤 환경에서도 완벽하게 작동하는 보다 안정적인 연결형 의료 기기를 설계하기 위한 통찰력과 확신 확보
이 가상 이벤트는 연결된 의료 기기 개발 또는 검증에 참여하는 R&D, 설계, 시스템, 테스트 및 규정 준수 엔지니어에게 이상적입니다.
무엇을 찾고 있습니까?