우주 산업이 1960년대 원조 우주 경쟁 이후 전례 없는 변화를 겪으면서, 수많은 기업들이 새로운 위험 프로필, 물량 증가, 비용 절감과 함께 우주 기반 역량을 제공할 준비를 하고 있습니다. 기존 기업들도 이러한 기회를 활용하기 위해 적응하고 있습니다.

고처리량 위성(HTS) 마이크로웨이브 페이로드이든 원격 측정, 추적 및 제어(TT&C)이든 관계없이, 키사이트의 설계 및 검증 도구는 위성과 그 하위 시스템이 미션 기간 동안 처음부터 그리고 항상 문제없이 작동한다는 더 큰 확신을 제공합니다.

보고서: 우주 기술의 기회, 혁신 및 과제

우주 기술 생태계의 글로벌 기업들이 2023년에 주목한 과제, 기회, 트렌드에 대해 이야기합니다.

전 세계 업계 임원 및 엔지니어들을 대상으로 한 연구와 인터뷰를 통해 그 범위와 성격, 그리고 비즈니스에 미치는 의미를 밝혀냈습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:

  • 현재 시장 환경 및 가장 중요한 트렌드
  • 시장 성장을 주도하는 주요 위성 응용 분야
  • 주요 핵심 기술, 기술 트렌드 및 새로운 솔루션
  • 우주 기술 리더들이 꼽는 주요 과제 및 장벽
위성 산업 혁명 그래픽

수명 주기에 걸친 성능

발사 비용 절감과 재사용 로켓의 발전이 오늘날의 위성 산업 혁신을 주도하고 있습니다. 진입 장벽이 낮아짐에 따라 수백 또는 수천 개의 위성으로 구성된 저궤도(LEO) 군집위성을 신속하게 개발할 수 있게 되었습니다. 또한 5G, 커넥티드 카, 사물 인터넷(IoT), 스마트 홈 및 스마트 시티와 같은 지상 기술의 혁신으로 대역폭에 대한 수요도 급증하고 있습니다. 대용량 위성이 증가함에 따라 방대한 양의 데이터를 전송해야 합니다.

새로운 위성 개발 과정에서는 설계 및 시뮬레이션부터 검증, 제조, 배포에 이르는 모든 단계가 매우 중요합니다. 키사이트테크놀로지스는 높은 서비스 품질을 유지하면서 설계, 테스트 및 제조 속도를 가속화할 수 있도록 지원합니다.

워크플로를 디지털화하고 임무 수행 가속화

위성 기술 및 시스템 설계와 배포 경쟁에서 승리하십시오. 백서를 다운로드하여 디지털 엔지니어링 기법과 모델 기반 엔지니어링 방법이 어떻게 개발을 가속화하고 위험과 비용을 절감할 수 있는지 알아보십시오.

  • 디지털 트윈 모델을 통한 비용이 많이 드는 위성 시스템 재설계 최소화
  • 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 모델을 개선하여 설계 신뢰도를 더욱 높이고 위험을 줄이십시오.
  • 위성 지상국에 사용되는 고출력 고체 증폭기(SSPA)의 예시를 확인해 보세요.
컴퓨터를 사용하는 엔지니어
채널 시뮬레이션 및 에뮬레이션

채널 시뮬레이션 및 에뮬레이션

위성 통신을 위한 실제 작동 조건을 제공하려면 최첨단 소프트웨어 및 하드웨어 지원이 필요합니다. SystemVue 소프트웨어는 다른 애플리케이션과 통합되어 다음과 같은 실제 신호 및 환경 조건에서 시스템 수준의 성능 측정 지표를 수치화합니다. 여기에는 AGI의 STK(System Tool Kit) 소프트웨어와의 통합을 통한 지형 정확도가 반영된 도플러 및 페이딩이 포함된 3D 동적 시나리오 모델링이 포함됩니다.

PROPSIM 채널 에뮬레이션 하드웨어를 사용하면 실제와 같은 실시간 전파 환경을 구현할 수 있습니다. 정확하고 현실적이며 반복 가능한 테스트 조건을 바탕으로, 저궤도(LEO)에서 발생하는 고속 테스트 환경을 실험실 내에서 구현하여 최고 수준의 도플러, 페이딩, 지연, AWGN(Additive White Gaussian Noise) 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

설계 검증 및 부품 테스트

복잡한 위성 시스템의 저량산에서 대량 생산으로의 전환은 LEO 군집위성 고유의 과제입니다. 오늘날의 전자 시스템 테스트는 아날로그 및 벡터 신호 발생기, 스펙트럼 분석기, 벡터 신호 분석기, 벡터 네트워크 분석기 등 고성능 테스트 장비의 이점을 활용합니다. 지상국에서 지상국까지 전체 RF 채널을 시뮬레이션하고 힐(HWIL) 기반 하드웨어를 통해 정밀 하드웨어 부품을 테스트할 수 있습니다. 어떤 경우든 키사이트의 솔루션은 복잡한 테스트 애플리케이션에 바로 사용할 수 있습니다.

테스트 비용을 낮추기 위해 더 많은 위험 요소를 도입할 필요가 없습니다. 프로세스 기반 설계 및 테스트는 운영 신뢰성을 희생하지 않으면서도 테스트 시간과 비용을 절감합니다.

디지털 및 RF 영역 연결

고성능 위상 배열 안테나는 보안 연결을 확보하고 센싱 기능을 구현하는 데 필요한 다기능성을 제공합니다. 이 정교한 안테나 시스템은 RF 프런트 엔드 아키텍처에 디지털 신호를 통합하여 SWaP+C(크기, 중량, 전력 및 비용) 요구 사항을 충족합니다. 새로운 과제로 인해 엔지니어들은 고주파 동작에서 넓은 대역폭을 보장하고, 대량의 디지털 데이터를 처리하며, 설계 프로세스 초기 단계에서 성능 특성을 검증해야 합니다.

키사이트의 디지털 광대역 트랜시버 테스트 솔루션은 디바이스 입력과 출력 간의 디지털 및 RF 신호를 비교합니다. 이를 통해 혼성 디지털 RF 디바이스의 무선 주파수(RF) 성능 특성을 밝혀냅니다.

시스템 및 신호 모니터링

위성 지상국 설치 및 유지보수(I&M)에는 mmW 주파수에 이르는 광범위한 RF/마이크로웨이브 테스트가 필요합니다. 키사이트의 핸드형 마이크로웨이브 분석기는 최대 20개의 기기 기능을 갖추고 있어 현장에 가져가야 하는 무거운 테스트 장비의 수를 줄여줍니다.

N6820ES Signal Surveyor 4D 소프트웨어는 고급 에너지 감지, 트리거, 자동 알람 태스킹을 통해 스펙트럼 사용을 관찰할 수 있도록 지원합니다.

FieldFox 및 사용자 우천 현장 테스트

위성 신호 및 통신

위성은 위성 자체의 단순한 원격 측정, 추적 및 제어(TT&C)부터 오디오 및 비디오 콘텐츠 브로드캐스팅, 또는 최신 고처리량 위성(HTS)이나 5G 통신 네트워크의 일환으로 신호를 송수신하도록 설계되었습니다.

키사이트 제품을 사용하면 DVB-S/S2/S2X 비디오 신호와 맞춤형 IQ, OFDM, 5G 같은 표준 또는 맞춤형 통신 신호를 DC에서 V-대역 이상까지 생성하고 분석할 수 있습니다. 이러한 도구는 전체 위성 시스템을 테스트하는 데 필수적입니다. 또한 이러한 제품을 통해 디지털 채널화 또는 재생 위성 내의 컨트롤러 영역 네트워크(CAN) 버스의 센서 데이터부터 최첨단 저전압 차동 신호(LVDS) 또는 SpaceWire 신호에 이르기까지 모든 것을 디버깅할 수 있습니다.

위성 전력 시스템

위성은 작동 수명 내내 모든 전력 요구 사항을 생성, 저장 및 관리해야 합니다. 위성의 전력 생성, 저장 및 사용에 대한 적절한 분석은 시스템 테스트의 필수적인 부분입니다.

위성 테스트 중에는 실제 태양광 어레이를 사용하여 전력을 공급하는 것이 가능한 경우가 거의 없습니다. 그 이유 중 두 가지는 명백합니다. 테스트 베이에는 직사광선이 없고 야외에서 테스트하는 것은 실용적이지 않기 때문입니다. 태양광 어레이 시뮬레이터는 반복성과 제어 가능성을 제공하므로 여러 작동 지점에서 다양한 작동 조건(광도, 온도, 그림자, 일식)의 영향을 시뮬레이션하고 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.

키사이트 위성 전력 시스템
키사이트 리엔지니어링 서비스

서비스

시장 및 기술 요인에 의한 우주 산업의 변화는 성장을 위한 새로운 기회와 과제를 가져다줍니다. 키사이트는 업계 최고 수준의 솔루션, 기술 전문 지식, 혁신 경험의 강력한 조합을 제공합니다. 주요 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 놀라운 결과를 얻을 수 있도록 도와드립니다.

어떤 도움을 드릴까요?