무엇을 찾고 있습니까?
자동차 보안
진화하는 자동차 보안 위협에 보조를 맞추고 현재 및 향후 보안 요구 사항을 준수하십시오.
자동차 산업 전반에 걸친 보안 과제 극복
고도로 정교한 기술의 발전과 위협 가능성 증가로 인해 자동차 산업은 새로운 보안 문제에 직면해 있습니다. 차량 제조업체와 공급업체는 차량 및 필수 구성 요소 개발 중에 고급 보안 요구 사항을 준수해야 합니다.
유엔 유럽 경제 위원회(UNECE) 규정 155(R155) 및 R156과 같은 표준은 국제 표준화 기구(ISO) 21434 표준을 참조하여 자동차 제품의 개발, 설계 및 구현 과정에서 사이버 보안 관련 고려 사항을 다룹니다. 기타 주목할 만한 개발 사항으로는 하드웨어 구성 요소에 대한 SAE J3101 보안 요구 사항과 V2X(Vehicle-to-Everything)를 위한 칩셋 지향 공통 평가 기준 보호 프로파일이 있습니다.
Riscure(현재 키사이트의 일부)의 자동차 보안 서비스 팀과 함께 이러한 표준에 대해 제품, 구성 요소 및 개발 주기를 평가하십시오. 당사의 자동차 및 보안 전문가는 차량 제조업체, 공급업체 및 협력업체를 지원하여 고객 안전과 현재 및 향후 자동차 보안 요구 사항 준수를 보장합니다. 펌웨어 추출을 목표로 하는 하드웨어 수준 공격에 대한 테스트를 통해 지적 재산(IP) 도난 및 역설계로부터 보호하십시오.
자동차 보안에 키사이트를 선택해야 하는 이유
자동차 보안 솔루션에 대한 지침 및 검토
귀사의 팀이 새로운 자동차 솔루션을 개발하거나 기존 솔루션에 대한 보안 검토를 수행하든, 당사는 평가 프로세스를 안내하기 위한 위협 분석 교육 및 검토 서비스를 제공합니다. 개별 구성 요소 및 전체 시스템에 대한 광범위한 검토를 받으십시오. 포함되는 내용은 다음과 같습니다.
- 시스템 온 칩(SOC) 및 전자 제어 장치(ECU) 마이크로컨트롤러
- 통신 프로토콜 및 자동차 네트워크 설계의 공격 표면
- 보안 부팅 및 암호화 기능
- 대응책의 견고성
- 신뢰 실행 환경(TEE) 및 운영 체제(OS) 검토
당사의 시장 중심 보안 교육, 도구, 보안 평가 및 자문 서비스는 솔루션과 관련된 위험 수준을 확인하는 데 도움이 되는 전체적인 접근 방식을 제공합니다.
자동차 보안 검사 및 검증 지원
단순히 보안 기능을 추가하는 것만으로는 보안 부팅을 구현했거나 하드웨어 보안 모델(HSM) 및 TEE를 사용했더라도 자동차 솔루션이 안전해지지 않습니다. 위협 모델링 및 보안 설계는 물론 개발 경로의 각 단계에서 테스트 및 검증을 통해 개발 프로세스부터 보안을 통합하십시오.
V2V(차량 간) 및 V2I(차량-인프라) 배포를 보호하려는 엔지니어 및 커넥티드 차량 전문가는 보안 무선(OTA) 업데이트를 포함한 보안 통신 프로토콜에 대한 광범위한 경험을 활용할 수 있습니다. 저희는 설계를 검토할 뿐만 아니라 암호화 견고성을 효과적으로 테스트할 것입니다.
어떤 자동차 보안 서비스가 귀사에 적합할까요?
추천 자료
어떤 도움을 드릴까요?