Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 치플릿, 적층 다이, 패키지, PCB 등 모든 첨단 상호 연결 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 활용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 분야의 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 사이버 보안 소프트웨어는 복잡한 통신 환경 및 사이버 물리 시스템을 에뮬레이션하도록 설계된 고충실도 네트워크 모델링 및 사이버 시뮬레이션 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 스마트 그리드, 군사 네트워크 또는 중요 인프라와 같은 대규모 시나리오 시뮬레이션을 위해 유선, 무선, IoT 및 5G 네트워크를 지원합니다. 통합된 사이버 공격 라이브러리 및 행동 모델링을 통해 정부 및 산업 사용자들은 현실적인 가상 환경에서 복원력을 평가하고 팀을 훈련할 수 있습니다. 지금 바로 인기 있는 구성에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
라우터, 무선 링크, 모빌리티, 애플리케이션 및 사이버 위협을 포함한 스택 전반의 복잡한 네트워크를 단일 소프트웨어 환경 내에서 에뮬레이션합니다.
실시간 피드백으로 네트워크 성능 및 동작을 분석하여 하드웨어 인 더 루프 테스트, 실시간 프로토콜 상호 작용 및 더 빠른 설계 반복을 가능하게 합니다.
물리적 배포 없이 지연 시간, 지터, 패킷 손실 또는 대역폭 제약을 주입하여 실제 스트레스 상황에서의 성능을 평가하십시오.
실시간 IP 연결을 사용하여 에뮬레이션된 네트워크를 실시간 시스템과 원활하게 인터페이스하여 실제 하드웨어 및 소프트웨어와의 하이브리드 테스트를 허용합니다.
SN050ECPA
주요 네트워크를 보호하고 방어하십시오. 네트워크 디지털 트윈이 주요 전력 시스템의 사이버 보안, 안정성, 효율성을 어떻게 보장하는지 확인해 보십시오.
공용 유틸리티 및 기타 주요 인프라는 네트워크 회복성을 보장하기 위해 네트워크 디지털 트윈을 사용하여 환경을 복제하고 사이버 위협의 영향을 이해합니다.
EXata 네트워크 모델링 – 주요 인프라(EXata CPS)는 네트워크 설계자, 분석가, IT 기술자 및 통신 전문가가 모든 유형의 통신 네트워크의 소프트웨어 모델을 개발하기 위한 고유한 솔루션입니다. EXata CPS는 동일한 하드웨어에서 OPAL-RT의 HYPERSIM 또는 RT-LABS 시뮬레이터와 통합되어 통신 네트워크가 있는 전력망의 개발, 테스트 및 평가를 위한 완전한 실시간 사이버 물리적 솔루션을 제공합니다.
SN100JNEA
소프트웨어가 다중 도메인 전술적 전장 통신과 네트워크의 설계, 테스트, 분석 및 사이버 회복성을 지원하는 방법을 알아보십시오.
네트워크 에뮬레이션의 파워를 개방하는 EXata 네트워크 모델링 - 다중 도메인 네트워크(EXata JNE)로 전술적 전장 통신 및 네트워크의 사이버 회복성을 설계, 테스트, 분석 및 평가합니다. 군사 인력 및 방산 업체가 충실도가 높은 LVC 다중 도메인 모델링과 시뮬레이션 환경에서 전장 네트워크 아키텍처 및 미션 시나리오를 신속하고 비용 효율적으로 계획할 수 있습니다.
다양한 상황에서 대규모 군사 통신 네트워크를 지원하고 시뮬레이션하여 군사 계획, 테스트 및 훈련 작업에 적합합니다. Exata JNE를 통한 여러 시뮬레이션 무선과 물리적 무선을 연결하여 물리적 구성 요소와 시뮬레이션 구성 요소로 구성된 대규모 전술적 무선 네트워크를 실제적으로 시뮬레이션합니다. EXata JNE는 지상, 해상, 항공, 우주, 사이버를 비롯한 모든 영역에서 정확한 전장 시뮬레이션 통신을 실행합니다.
SN100CYLA
EXata Cyber는 상용 엔터프라이즈 IoT에서 해저부터 우주까지 작동하는 군용 네트워크 연결 시스템에 이르기까지 모든 영역에서 네트워크의 사이버 회복성을 보장합니다.
사이버 공격은 그 결과가 막대할 수 있으므로 사이버 탄력성이 필수 요소로 대두되고 있습니다. 민간 기업과 IoT부터 해저에서 우주까지 작동하는 군용 네트워크 연결 시스템에 이르기까지 사전 예방적이고 선제적인 조치가 필요합니다.
신뢰할 수 있는 키사이트 소프트웨어는 EXata Cyber(EXata Network Modeling – Cyber)를 사용하여 필수 네트워크를 보호하고 방어하는 데 도움이 됩니다. 필수 통신 네트워크가 어떻게 비용 효율적이고 위험이 적은 방법으로 신종 위협에 대한 네트워크 취약성을 지속적으로 평가하고 사이버 공격을 받는 동안 그러한 네트워크가 어떻게 작동하는지 알아보십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
사이버 보안 유효성 검사는 실제 공격 조건에서 조직의 보안 도구, 프로세스 및 정책의 효율성을 엄격하게 테스트하고 측정하는 프로세스입니다. 방화벽, 침입 방지 시스템, 엔드포인트 보호 및 모니터링 솔루션이 의도한 대로 작동한다고 가정하는 대신, 유효성 검사는 최신 위협에 대해 지속적으로 도전받도록 보장합니다. 여기에는 악성코드 전달, 측면 이동, 권한 에스컬레이션 또는 데이터 유출과 같은 적대적 행동을 안전하게 시뮬레이션하여 실제 시나리오에서 방어가 어떻게 작동하는지 밝히는 것이 포함됩니다.
사이버 보안 검증의 중요성은 보안 투자가 실제로 위험을 완화하는지 여부에 대한 명확하고 증거 기반의 통찰력을 제공하는 능력에 있습니다. 많은 조직에서 보안 팀은 여러 공급업체의 다양한 기술을 관리해야 하는 과제에 직면하며, 각 기술은 경고 및 원격 측정 데이터를 생성합니다. 검증 없이는 이러한 도구가 올바르게 조정되고 통합되었으며 고급 또는 혼합 위협을 중지할 수 있는지 알기 어렵습니다. 정기적인 검증은 공격자가 악용하기 전에 강점을 강조하고, 잘못된 구성을 찾아내고, 취약점을 정확히 찾아내는 측정 가능한 결과를 제공하여 이러한 격차를 해소합니다.
방어 개선 외에도 유효성 검사는 전략적 의사 결정에서 핵심적인 역할을 합니다. 보안 책임자는 결과를 사용하여 가장 중요한 위험을 기반으로 개선 우선순위를 정하고, 리소스를 보다 효과적으로 할당하며, 경영진 이해관계자, 규제 기관 및 고객에게 복원력을 입증할 수 있습니다. 또한 실제 공격 체인에 대응하도록 직원을 교육하여 보안 팀의 준비 태세를 강화하고, 궁극적으로 방어가 배포될 뿐만 아니라 조직을 보호하는 데 필요한 수준으로 작동하고 있다는 확신을 구축합니다.
사이버 보안의 디지털 트윈은 라우터, 스위치, 애플리케이션, 엔드포인트, 심지어 SCADA 또는 산업용 프로토콜과 같은 제어 시스템을 포함하여 실제 네트워크 환경의 가상 복제본입니다. 실제 네트워크의 구조와 동작을 미러링함으로써 이 모델은 생산 시스템에 대한 위험 없이 측면 이동, 제로데이 익스플로잇 또는 내부자 위협과 같은 적대적 행동을 모방하는 정교한 공격 시뮬레이션을 실행할 수 있도록 합니다. 키사이트 사이버 보안 소프트웨어와 같은 플랫폼에서 디지털 트윈은 트래픽, 대역폭, 지연 시간 및 공격 시나리오의 변화에 실시간으로 반응하여 사용자가 악성코드가 어떻게 전파되고, 방어가 어떻게 작동하며, 지속적인 공격 하에서 네트워크 복원력이 어떻게 저하되는지 관찰할 수 있도록 합니다. 이 기능은 실제 사고가 발생하기 전에 연쇄적인 실패 지점을 이해하고, 비상 계획을 검증하며, 조직의 근육 기억을 구축하는 데 중요합니다.
둘 다 사이버 보안 태세를 평가하는 역할을 하지만, 사이버 레인지는 기존의 침투 테스트 랩보다 훨씬 더 포괄적이고 상호 작용적이며 확장 가능한 환경을 제공합니다. 침투 테스트는 종종 짧은 시간 내에 악용 가능한 취약점을 식별하는 것을 목표로 하는 범위가 정해진 수동 평가입니다. 대조적으로, 키사이트 사이버 보안 소프트웨어로 구현되는 사이버 레인지는 실제 네트워크 조건 및 시스템 상호 작용 전반에 걸쳐 사이버 운영의 전체 수명 주기를 에뮬레이션합니다. 이는 공격(레드팀) 및 방어(블루팀) 훈련을 지원하여 동시 공격/방어 훈련, 대응 훈련 및 악성 코드 동작 분석을 가능하게 합니다. 사이버 레인지는 제어된 침투 테스트에서는 불가능한 방식으로 다단계 공격, 실패한 보안 대응 또는 인프라 중단의 영향을 시뮬레이션할 수 있습니다. 또한, 스트레스 상황에서의 지속적인 훈련, 정책 평가 및 의사 결정 연습을 지원하며, 이는 국방, 중요 인프라 또는 기업 SOC 준비를 위한 핵심 역량입니다.
예. 키사이트 사이버 보안 플랫폼의 강점 중 하나는 기존 IT 네트워크와 산업 제어 시스템(ICS), SCADA 및 스마트 그리드 구성 요소와 같은 운영 기술 시스템을 모두 포함하는 하이브리드 환경을 모델링하는 기능입니다. 이러한 시스템은 종종 엔터프라이즈 네트워크와 크게 다른 고유한 프로토콜(예: Modbus, DNP3, IEC 61850), 타이밍 제약 및 토폴로지 설계를 가집니다. 키사이트 사이버 보안 소프트웨어를 통해 사용자는 두 도메인의 동작을 정확하게 에뮬레이션하고 사이버 공격이 어떻게 도메인 간에 교차할 수 있는지 조사할 수 있습니다. 예를 들어, 감염된 워크스테이션이 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)를 조작하거나 유틸리티 그리드의 원격 측정에 지장을 줄 수 있는 방법 등입니다. 이 이중 도메인 시뮬레이션은 보안 팀이 교차 도메인 위험을 평가하고, 세분화 및 이상 감지 전략을 검증하며, 사이버 물리적 사보타주 또는 인프라를 대상으로 하는 랜섬웨어와 같은 시나리오에 대비하여 훈련하는 데 도움이 됩니다.
미션 크리티컬 교육은 정적인 랩 이상의 것을 요구합니다. 실제 복잡성을 반영하는 현실적이고 시간 제한적이며 적대자를 인식하는 시나리오가 필요합니다. Keysight 사이버 보안 플랫폼은 레드 팀과 블루 팀이 공격 및 방어 사이버 캠페인에 참여할 수 있는 몰입형 환경을 제공하여 이를 가능하게 합니다. 이 플랫폼에는 사용자 행동에 따라 조정되는 맞춤형 공격 템플릿, 응답 주입 및 시나리오 진행 논리가 포함됩니다. 참가자는 공급망 공격, 정찰 임무 또는 조직적인 내부자 위협을 시뮬레이션할 수 있으며, 방어자는 모두 라이브 네트워크 조건에서 모니터링, 격리 및 포렌식 분석으로 대응합니다. 실시간 점수 매기기, 사후 보고 및 행동 분석은 지휘관 또는 교육 코디네이터가 준비 태세를 평가하고, 의사 결정 병목 현상을 식별하며, 대응 전략을 개선하는 데 도움을 줍니다. 정부, 군사 및 중요 부문에서 이러한 실습 위주의 결과에 대한 부담 없는 교육은 탄력적이고 조직적인 사이버 대응 팀을 개발하는 데 필수적입니다.