RF 마법의 구현 | 키사이트 Keysight

eBooks

RF 트랜시버를 최대한 활용하기 위한 통찰력

무선은 이제 우리 생활의 일부입니다.

엔지니어로서 RF 마법을 구현해 보십시오. 사용자 경험이 핵심이며 사용자들의 기대는 높습니다. 그럼 어떻게 해야 마법을 구현할 수 있을까요?

무선 데이터 수요는 증가하고 있고, 데이터 사용자 수도 늘어나고 있는 추세입니다. 하지만 가용 스펙트럼은 한정되어 있습니다. 복잡한 프로토콜과 물리적 계층을 도입하여 스펙트럼의 효율성을 극대화하고 증가 추세의 사용자를 포용하는 방법을 사용 중입니다. 그러나 안타깝게도 더욱 많은 기기가 무선화되면서 RF 엔지니어의 영원한 동반자인 간섭은 계속해서 어려운 과제가 되어가고 있습니다.

모든 유형의 간섭, 배터리 전원 제약, 표준 준수, 다양한 규제 준수 속에 데이터를 제공하는 일은 정말 힘든 작업입니다. 하지만 여러분은 해낼 수 있습니다. 사용자는 종종 이를 위대한 마법으로 받아들입니다.

믿을 수 있는 RF 테스트

그렇다면 트랜시버가 제대로 작동하는지 어떻게 알 수 있을까요? 오늘날의 복잡한 변조 방식이 제대로 작동하고 다른 항목과 공존하는지 알아보려면 반드시 테스트를 거쳐야 합니다. 사람들을 하나로 연결시켜주는 수많은 기술에는 무선 테스트가 필수적입니다. 물론 그러한 테스트는 복잡한 것이 당연합니다. 테스트는 다양한 위치와 다양한 개발 단계, 트랜시버의 블록 다이어그램의 다양한 단계에서 정확성, 신뢰성, 효율성, 일관성, 반복성을 확보해야 합니다. 테스트 설정과 알고리즘이 중요합니다. 문제를 조기에 파악하는 것이 개발 비용 목표에 부합하고 시장 기회를 확보하는 데 필수적입니다.

많은 상업용 무선 물리 계층은 다양한 벤더 간 상호운영성의 확보를 위해 성능을 명시한 표준에 따릅니다. 이러한 무선 표준은 복잡하며 계속 변화합니다. 어렵지만 합당한 노력을 기울여 최신으로 유지해야 합니다. 신뢰할 수 있는 측정 IP를 기반으로 구축한 테스트 툴을 활용하면 엔지니어링에 집중해 마법을 실현해낼 수 있습니다.

통찰력 1

RF 스펙트럼 및 전력

적당한 타이밍에 적당한 규모

RF 전력은 매우 중요합니다. 너무 높거나 낮은 RF 전력 또는 어긋난 타이밍은 트랜시버의 효율성, 효과, 운영성 저하로 이어집니다. RF 전력은 송신 가능 거리를 결정하며 배터리 수명에 큰 영향을 미칩니다. 따라서 RF 전력은 현명하게 사용해야 합니다.

규정과 표준 요구사항에 따라 송신할 수 있는 최대 전력량의 한계치가 설정되지만, 그 한계를 벗어나지 않으면서도 마법을 구현할 수 있는 여지는 충분히 많습니다.

제한된 스펙트럼을 효과적으로 공유하려면 대부분의 디지털 변조된 신호는 어떤 방식으로든 펄스화 되거나 프레임화 되어야 합니다. 또한 개별 버스트나 프레임에서 수신기의 동기화 및 이퀄라이제이션의 지원을 위해 전력은 종종 변동됩니다.

프리앰블이나 트레이닝 시퀀스 또는 시분할 다중화를 사용할 경우가 이러한 예시에 해당됩니다. 따라서 RF 전력을 측정하는 것은 중요합니다. 또한, 무선 시스템에서의 많은 RF 신호는 노이즈와 유사하기 때문에, 전력을 특정한 수준으로 평균화해야 하며 대역 또는 채널 전반에 걸쳐 측정해야 합니다.

신호는 구조가 복잡하기 때문에 RF 전력 측정이 무선 표준에 따라 매우 다르다는 점은 전혀 놀라운 일이 아닙니다. 표준은 특정 방식으로 RF 전력 측정을 정의하는데, 반송파 그룹이나 변조 유형별로 정의하는 것이 가능하며, 트레이닝 시퀀스에서 트리거될 수도 있습니다. 일부 RF 전력 측정의 경우, 타임 게이트가 프리앰블의 특정 기호나 프레임 데이터 구간 내 기호와 나란히 정렬되는 것은 중요합니다. 게이트 스펙트럼 측정은 여기서 매우 중요한데, 그 이유는 게이트 마커가 분석을 위해 프레임의 일부 원하는 구간만 선택하고 나머지는 제외할 수 있기 때문입니다. 이처럼, 대역 전력 마커는 주파수 도메인에서 신호를 격리할 수 있습니다. 일반적으로 하나의 신호 전력, 일부 신호 또는 특정 주파수 대역의 전력을 분리할 수 있습니다.

키사이트테크놀로지스의 해당 문서를 다운로드 받으시면, 제품과 솔루션에 대한 더 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.