깨끗한 DC 전력 확보 방법 | 키사이트 Keysight

eBooks

노이즈 찾기 및 제거

깨끗한 DC 전원은 안정적인 시스템의 중추 역할을 합니다. 깨끗한 전력이 없으면 디바이스 동작이 불안정해지고 수명이 단축됩니다.

그러나 깨끗한 전력을 얻기는 쉽지 않습니다.

디바이스를 설계할 때 처음부터 전력을 고려해야 합니다. 디바이스에서 전력을 소비하는 부분은 리플과 노이즈에 대한 허용오차가 지정되어야 하며 디바이스의 전원 공급 부분은 해당 사양을 충족하도록 설계되어야 합니다. 디바이스의 전력 생성 부분과 전력 소모 부분이 모두 올바르게 작동해야 하며 그렇지 않으면 디바이스의 성능과 안정성이 저하됩니다.

1인 작동 시스템의 경우, 디바이스의 모든 측면을 종합적으로 제어하게 됩니다. 그러나 일반적으로 깨끗한 전력을 얻기 위해서는 함께 일하는 엔지니어 팀이 중요합니다.

디바이스의 모든 전력 생성 및 소비 단계를 책임지지 않더라도 시작부터 완료까지 프로세스를 이해함으로써 설계 성공률과 디바이스 테스트 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

디바이스의 전력 생성 및 전력 소비 부분이 올바르게 작동해야 하며 그렇지 않으면 디바이스의 성능과 안정성이 저하됩니다.

깨끗한 DC 전력을 얻기 위한 3가지 주요 단계가 있습니다.

1단계: AC-DC 전력 변환

존재하는 거의 모든 디바이스는 배터리 구동식이든 벽면 콘센트 구동식이든 모두 그리드의 특정 지점에서 전력을 가져옵니다.

AC-DC 변환기의 유효성 및 효율성을 테스트하는 방법을 알아보십니다.

2단계: DC-DC 전력 변환

DC-DC 변환기의 목적은 조정되지 않은 DC 전압을 조정된 DC 전압으로 변환시키는 것입니다. 조정된 DC 공급기는 부하에 관계없이 정전압을 제공합니다. 전력이 조정되지 않으면 디바이스 성능이 저하되거나 완전히 고장 나게 됩니다. 테스트로 DC-DC 설계가 설계 파라미터를 충족하는지 확인하십시오.

3단계: 전력 소비 디바이스 테스트 및 보호

완벽하게 깨끗한 전력이라는 것은 없습니다. 따라서 디바이스를 테스트하여 비이상적 전원 공급기를 어느 정도 잘 처리하는지 확인해야 합니다. 디바이스 손상을 방지하는 방법과 디바이스 노이즈 허용오차를 테스트하기 위한 팁을 알아보십시오.

결론: 깨끗한 전력 확보

여기 3가지 단계에서 다루는 테스트와 팁을 이해함으로써 시스템에서 더 많은 노이즈를 제거하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 깨끗한 전력을 얻는 방법을 알게 되었으므로 이제 설계에 집중할 수 있습니다.

1 단계: AC-DC 전력 변환

AC-DC 변환은 디바이스에 전력을 공급하기 위한 첫 번째 단계입니다. 벽면 콘센트 구동식 디바이스를 위한 DC 전력을 얻으려면 AC-DC 변환기를 설계 또는 구입해야 합니다. 깨끗한 DC 신호가 없으면 디바이스가 손상되거나 성능이 저하될 수 있습니다. 전원 공급기가 깨끗한 DC 전원을 공급하는지 확인하려면 전원 공급기의 몇몇 중요한 특성을 확인해야 합니다. 테스트 필수 요소는 다음과 같습니다.

  • 입력 전력 분석
  • 스위칭 손실 분석
  • 출력 전력 분석
  • 효율성 분석
  • 주파수 응답 분석

오실로스코프를 사용하여 결함과 이상을 수동으로 찾을 수 있지만, 설계 및 확인 프로세스의 다른 부분에서 활용할 수 있는 시간이 낭비됩니다. 대신, 다수의 최신 툴은 전력 설계를 보다 빠르게 디버그 및 확인하는 데 도움을 줄 수 있는 전원 공급기 측정을 내장하고 있습니다. 그러나 전원 공급기 평가를 시작하려면 먼저 디바이스에 올바르게 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 따라서 먼저 프로빙 기술 사례를 살펴보도록 하겠습니다.

전원 공급기 프로빙 기술

오실로스코프로 전력을 측정하려면 전류와 전압을 모두 측정해야 합니다(P=VxI). 따라서 입력 전압을 안전하게 측정할 수 있는 전류 프로브와 전압 프로브(일반적으로 고전압 차동 프로브)가 필요합니다. 전원 공급기 측정에 사용되는 가장 일반적인 유형의 전류 프로브는 클램프 전류 프로브입니다.

키사이트테크놀로지스의 해당 문서를 다운로드 받으시면, 제품과 솔루션에 대한 더 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.