테크놀로지 리프레쉬를 위한 4가지 중요 성공 요소 | 키사이트 Keysight

솔루션 개요

포괄적이고 비용 절감을 위한 테크놀로지 리프레쉬 전략 수립

항상 더 새롭고 더 빠르고 더 우수한 기술이 있습니다. 투자 수익률(ROI)을 극대화하고, 예상하지 못했던 장비 다운타임(Down time)을 줄이고, 여러분의 테스트 환경을 원활하게 개선하려면 포괄적이고 비용 효과적인 기술 혁신 전략이 필요합니다. ROI를 극대화하는 열쇠는 측정 기능, 코드 호환성, 물리적 Envelope 및 테스트 실행 프로세스 등 네 가지 핵심 요소를 처리하는 기술 혁신 계획입니다.

측정 기능

새로운 테스트 장비를 구매하는 고객은 보통 세 가지 범주 중 하나로 분류됩니다. 어떤 고객은 너무 많은 기능을 구매하여 결국 특정 요구사항에 과도한 비용을 지불하게 됩니다. 다른 고객은 너무 적은 기능을 구매한 다음, 시스템을 업그레이드하거나 더 강력한 시스템으로 보상받기 위해 추가 비용을 지불해야 합니다. 테스트 요구사항에 적합한 기능과 측정 정확도를 가진 시스템을 구매하는 세 번째 고객 그룹은 기술에 보조를 맞추면서 자본 및 운영 비용을 최소화합니다.

테스트 자산의 ROI를 어떻게 최적화할 수 있을까요? 테스트 장비를 새로운 관점으로 바라보고 취득 날짜, 워런티 정보, 교정 일정, 측정 기능을 포함한 상세한 목록을 작성하십시오.
이러한 자산을 얼마나 자주 사용합니까? 상당한 시간을 유휴 상태로 보냅니까?

지금 테스트하기 위해 필요한 것이 무엇인지 정확히 이해하고 향후 18~24개월 동안의 테스트 요구사항을 예측해 보십시오. 기존의 테스트 시스템이 이러한 요구사항을 충족합니까? 충족한다면 테스트 장비를 계속 사용하십시오. 이렇게 하면 기존 테스트 시스템의 ROI를 극대화됩니다.

테스트 장비가 향후 18~24개월 동안의 테스트 요구사항을 충족하지 못하는 경우 어떤 테스트 자산을 업그레이드할 수 있고, 어떤 것은 교체해야 하는지 결정하십시오.

여러분은 테스트 시스템이 단순히 최신 제품이고, 더 빠르고 작고 정확하며, 작동이 더 간단하기 때문에 구입하는 것은 아닙니다. 새로운 테스트 솔루션이 필요한 정확도로 기본 측정을 수행할 수 없다면 다른 것은 의미가 없습니다.

코드 호환성

많은 계측기 공급업체가 새로운 테스트 계측기 및 시스템이 기존 테스트 프로그램과 호환 된다고 주장합니다. 작은 글자로 된 부분도 읽고 그러한 주장을 주의 깊게 평가하십시오. 많은 기업이 기존 명령어를 새로운 테스트 장비로 단순히 전송만 합니다.

이는 더 빠르고 더 정확한 최첨단 테스트 장비를 구매했더라도 이러한 새 기능을 활용할 수 없다는 의미입니다. 오래된 테스트 코드의 한계 때문에 새로운 테스트 장비가 오래된 테스트 장비만큼의 성능을 발휘할 수도 있습니다.

또한 오래된 테스트 코드가 새로운 테스트 장비에서 정확히 동일한 방식으로 기능하지 않을 수도 있으며 이는 부정확하거나 잘못된 결과를 초래하여 스루풋, 인증 및 수익성에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.

물리적 envelope

새로운 계측기가 기존 랙에 맞습니까? 테스트 장비가 설치될 공간이 제한적이거나 재정비됩니까? 새로운 장비가 테스트 랙이나 사용하려는 바닥 공간에 들어맞는지 확인하기 위해 테스트 영역의 물리적 환경을 반드시 평가하십시오.

테스트 실행 프로세스 합리화

새로운 장비가 전면판과 후면판에 적절히 연결됩니까? 그렇지 않은 경우 예상치 못한 상황을 피하기 위한 해결 방법이 있고 배포 지연이 발생합니다.

테크놀로지 리프레쉬 전략

키사이트테크놀로지스는 테크놀로지 리프레쉬 서비스 포트폴리오를 제공하여 기존 테스트 장비의 기능을 확장하거나 합리적 비용으로 새로운 기술로 마이그레이션하도록 지원하여 테스트 자산 가치 극대화를 돕습니다.

키사이트테크놀로지스의 해당 문서를 다운로드 받으시면, 제품과 솔루션에 대한 더 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.