고급 오실로스코프 사용자가 알아야 할 7가지 사항 | 키사이트 Keysight

어플리케이션 노트

고급 오실로스코프 사용자는 오실로스코프 측정이 까다로울 수 있다는 것을 알고 있습니다. 흔히 기본 사항만 아는 것으로는 충분하지 않고, 효율적이고 정확한 테스트를 하기 위해 적용되는 다른 여러 요소가 있습니다. 시간을 절약하고 테스트 결과 품질을 개선하기 위해 고급 오실로스코프 사용자가 알아야 하는 7가지 개념을 이해하면 테스트를 다음 단계로 끌어 올릴 수 있습니다.

  1. 정성적 측정 vs. 정량적 측정
  2. 시스템 대역폭 vs. 스코프 대역폭
  3. 고급 트리거링
  4. 수집 모드
  5. 레퍼런스 파형
  6. 원격 인터페이스
  7. 고급 SCPI 명령

1. 정성적 측정 vs. 정량적 측정

모든 오실로스코프 테스트는 정성적 테스트 또는 정량적 테스트 둘 중 하나의 카테고리에 해당됩니다. 이들 두 테스트 유형 중 어느 것을 수행하고 있는지 알면 랩(lab)에서 어떻게 시간을 보낼 것인지 알 수 있습니다.

정성적 테스트 - “자격 부여”로 생각하기

정성적 테스트는 모든 것이 작동하고 있는지 확인하기 위해 프로브로 설계를 디버그하거나 보드 주변을 살펴볼 때 일반적으로 수행하는 즉석 테스트입니다. “잘 작동하는가, 그렇지 않은가”로 “자격부여” 를 생각해 보십시오. 여러분은 디바이스에 탁월한 연결을 확보하는 것이나 클럭 신호의 상승 시간이 10ns 또는 12ns 인지에 대해서는 크게 관심이 없으며, 그저 클럭이 실제로 작동하는지 확인하려는 것일 뿐입니다.

정량적 테스트 – “정량화”로 생각하기

정량적 테스트를 수행하는 경우 통계에 더욱 신경을 씁니다. “정량화”를 “통계/숫자”로 생각해 보십시오. 수신기의 중요한 “설정 및 유지” 요구사항을 충족해야 하기 때문에 상승 시간 10ns와 12ns 간 차이에 대해 신경을 씁니다. 또는, 앰프가 포화될 수 있기 때문에 5 Vpp 신호와 5.5 Vpp 신호 간 차이에 대해 신경을 씁니다.

결론

여러분의 작업이 이러한 카테고리 중 어떤 것에 해당하는지 알게 되면 스스로 다음과 같은 고려사항을 평가하고 이러한 사항이 눈앞의 작업에 실제로 얼마나 중요한지 판단할 수 있습니다.

항상 해야 하는 일은 무엇인가? – 시작 시 고려사항

테스트를 시작할 때 먼저 가장 중요한 단계는 테스트 시스템의 성능과 현재 구성을 아는 것입니다. 알고 있는 상태에서 테스트 측정을 시작하면 테스트 의도가 얼마나 일상적이든 중요하든 관계없이 시간을 절약할 수 있습니다. 오실로스코프의 “Default Setup” 버튼을 사용하거나 로드 된 맞춤형 설정을 호출하면, 항상 동일하고 익숙한 구성으로 시작할 수 있습니다.

또한, 그 구성이 측정하려는 신호를 처리할 수 있도록 보장하기 위해 오실로스코프, 프로브 및 결합된 “시스템” 대역폭을 검토하는 것도 중요합니다. 시스템 대역폭에 대한 일반적인 경험 법칙(스코프와 프로브 대역폭을 포함한 계산)은 5x 가장 빠른 디지털 신호 및/또는 3x 가장 빠른 아날로그 신호 대역폭이 정확한 측정을 보장합니다. 이는 특히 정량적 측정에 맞는 말입니다. 측정에는 충분한 시스템 대역폭이 필요하며 그렇지 않을 경우 오해의 소지가 있는 시간 의존적 측정을 얻게 됩니다. 시스템 대역폭은 본 문서의 ‘시스템 대역폭 vs 스코프 대역폭’ 부분에서 더 자세히 설명합니다.

시스템에 사용되는 프로브도 매우 중요합니다. 표준 패시브 프로브와 최신 액티브 프로브는 매우 다른 측정 결과를 산출할 것입니다. 낮은 주파수의 정성적 테스트의 경우 일반적으로 오실로스코프와 함께 제공되는 표준 패시브 프로브면 충분합니다. 높은 주파수의 정량적 테스트의 경우, 낮은 용량성 부하 또는 디바이스 커넥티비티의 액티브 프로브를 고려할 수도 있습니다.

키사이트테크놀로지스의 해당 문서를 다운로드 받으시면, 제품과 솔루션에 대한 더 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.