경제형 오실로스코프를 사용하여 시간을 절약할 수 있는 5가지 방법 | 키사이트 Keysight

어플리케이션 노트

전자 제품을 설계 및 생산에 있어 오실로스코프는 종종 가장 먼저 고려되는 계측기 중 하나 입니다. 하지만 다양한 성능 및 가격대의 오실로스코프 중에서 가장 적절한 오실로스코프를 선택하기란 쉽지 않은 일 중에 하나입니다. 특히 한정된 예산 내에서 경제적인 가격의 오실로스코프를 선택하려면 반드시 필요한 측정 기능을 포함한 가장 저렴한 오실로스코프를 선택하거나 기존에 사용하고 있던 경제형 오실로스코프를 재구매 하는 경우가 많습니다. 그러나 최근 출시되는 저가형 오실로스코프에는 다양한 기능들이 포함되어 있어 제품 설계 및 생산에 많은 도움을 주고 있습니다. 이 어플리케이션 노트에서는 저가형의 오실로스코프를 구매하거나 사용할 경우 반드시 고려해야 할 사항들을 제시하고 있습니다.

Tip 1: 최적의 결과를 위한 대역폭, 샘플링 속도 및 메모리 깊이를 선택하십시오.

오실로스코프의 주된 기능은 관찰하는 신호를 전압 대 시간으로 정확히 표시하는 것입니다. 오늘날의 디지털 오실로스코프에서는 대역폭과 샘플링 속도 및 메모리 깊이의 결합이 신호를 정확히 표시할 수 있는 스코프의 능력을 결정합니다. 충분한 대역폭을 가지고 있는지 확인하려면 빠른 신호 상승 시간을 이용하여 공식으로 확인할 수 있습니다.

스코프 대역폭 = 2 X 신호 대역폭, 여기서 신호 대역폭 =1/(2 X 신호 상승 시간)

또한 신호를 제대로 복원하려면 스코프 대역폭의 최소 4배의 속도로 샘플링되어야 할 것입니다.

가장 큰 메모리 깊이의 경제형 스코프를 선택하여 사용하면 한번의 수집으로 더 많은 시간 동안 볼 수 있어서 문제의 원인을 캡처할 수 있는 더 좋은 기회를 가질 수 있습니다. 메모리가 깊을수록 더 많은 데이터 포인트가 수집 기간 동안 저장될 수 있어서, 신호를 전체적으로 볼 수 있고 보다 빠른 파악을 위해 특정 관심 영역에서의 중요한 세부 사항을 확대해볼 수 있습니다.

Tip 2: 스코프의 내장된 측정 기능을 사용하여 시간을 절약하고 오류를 제거하십시오.

주파수나 피크 - 피크(Peak to Peak) 전압처럼 신호에 대한 중요한 정보를 기록하는 것이 중요할 때는, 경제형 스코프를 사용하면 측정결과를 읽거나 계산상의 실수 및 수동 작업을 없앨 수 있습니다. 화면에서의 신호 데이터를 토대로, 이 스코프는 많은 시간 및 전압 측정을 한번의 버튼 클릭으로 계산하고 표시할 수 있습니다.

종종, 표준 전압 대 스코프의 시간 표시로는 문제에 대한 진정한 파악이 명백하지 않을 때가 있습니다. 이것은 덧셈, 뺄셈 또는 곱셈과 같은 표준 수학 함수가 유용할 수 있는 경우입니다. 예를 들어 차동 신호를 프로빙하거나 채널 1과 채널 2에서의 전압 간의 차이를 확인해야 할 경우, 수학 함수 SUBTRACTION기능을 사용하면 빠르게 확인할 수 있습니다.

또한 몇몇 경제형 스코프는 FFT 기능을 제공하므로 신호의 주파수 구성 요소를 분리할 수 있습니다. 이렇게 되면 증폭기 성능을 빠르게 보거나 전원 공급기가 중요한 신호에 노이즈를 추가하는지 여부를 결정할 수 있습니다.

키사이트 경제형 스코프는 현재뿐만 아니라 미래에도 가장 사용하고 싶은 기능을 제공하도록 설계 되었습니다.

Tip 3: 이상 신호에서 어떻게 트리거해야 할지 확신할 수 없으면 시퀀스 모드를 사용하여 관심 영역을 분리하십시오.

종종, 문제가 발생하고 있다는 사실은 명백하지만 그러한 이상 신호를 화면에 캡처하는 것은 즉각적이지 않습니다. 몇몇 경제형 스코프는 시퀀스 모드라고 하는 기능을 제공하여 도움을 주고 있습니다. 중요한 신호를 프로빙하여 스코프가 트리거 조건의 발생을 최대 천번까지 캡처하도록 할 수 있습니다. 그런 다음, 가정용 DVD 플레이어에서 재생하는 것처럼 각 캡처를 재생하여 예기치 않은 이상 현상을 찾을 수 있습니다. 이상 현상을 찾았으면, 트리거 조건을 구체화하여 근본 원인을 발견할 수 있습니다.

키사이트테크놀로지스의 해당 문서를 다운로드 받으시면, 제품과 솔루션에 대한 더 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.