효율적인 산란광 근본 원인 분석: RayPath Analyzer 활용 가이드

어플리케이션 노트

광학 시스템을 구성하는 부품과 표면이 많아질수록 미광(Stray Light) 분석은 더욱 복잡해질 수 있습니다. 빛은 수광면에 도달하기까지 여러 번의 투과, 반사, 굴절을 거칠 수 있기 때문에 조도 또는 휘도 분포만으로는 원치 않는 빛의 근본 원인을 파악하기 어려울 수 있습니다.

 

이 애플리케이션 노트에서는 RayPath Analyzer를 활용하여 광선 추적 경로 정보를 체계적으로 정리하고, 분석에 필요한 광 경로를 식별하며, 해당 경로를 3D 모델에서 시각화함으로써 광학 및 조명 설계자가 미광을 분석하는 방법을 설명합니다. 이를 통해 원치 않는 빛이 수광면의 어느 위치에 도달하는지뿐만 아니라, 어떤 표면과 상호작용을 거쳐 미광이 발생했는지도 파악할 수 있습니다.

 

이 문서에서는 미광의 근본 원인을 분석하기 위한 실용적인 워크플로우를 소개합니다. 먼저 수광면에서 문제가 발생하는 특정 영역을 식별하고, 해당 영역에 도달한 광선을 선택하여 분석할 수 있습니다. 이후 광선이 통과한 표면, 경로 파워(Path Power), 표면에 입사하거나 충돌한 횟수 등의 조건을 사용하여 분석할 광 경로의 범위를 좁힐 수 있습니다. 여러 조건을 조합하면 관련성이 높은 광 경로에 집중하면서 각 조건에 따라 결과 분포가 어떻게 달라지는지도 비교할 수 있습니다.

 

RayPath Analyzer를 사용하면 추출된 광 경로를 조도 또는 휘도 분포와 비교하고, 해당 경로를 3D 광학 모델에 표시할 수도 있습니다. 이를 통해 광선이 어떤 순서로 각 표면과 상호작용했는지 파악하고, 반사가 발생한 위치를 식별하며, 특정 광 경로와 원치 않는 빛 현상을 연관 지어 분석할 수 있습니다.

 

이 애플리케이션 노트에서는 전반사(Total Internal Reflection, TIR)에 대해서도 다룹니다. 전반사는 빛을 의도한 방향으로 유도하는 데 활용될 수 있지만, 광학 설계 및 입사 조건에 따라 예상치 못한 미광 경로를 생성할 수도 있습니다. 전반사가 포함된 광 경로를 식별함으로써 설계자는 TIR이 발생하는 위치를 확인하고, 형상, 표면 처리, 차광 또는 부품 배치 등의 설계 변경 가능성을 검토할 수 있습니다.

 

RayPath Analyzer는 광 경로 필터링, 분포 분석, 3D 시각화 및 TIR 분석을 결합하여 광학 설계자가 미광의 근본 원인을 조사하고 잠재적인 설계 개선 방안을 파악할 수 있도록 지원합니다. 또한 관찰된 광학 현상을 그 원인이 되는 광 경로 및 가능한 대응 방안과 연결함으로써 설계 검토와 기술 커뮤니케이션에도 활용할 수 있습니다.