어플리케이션 노트
광학 시스템 시뮬레이션은 의료 애플리케이션, 스마트워치 기반 광용적맥파(PPG) 센싱, 얼굴 인식, 지문 인증 등 다양한 기술 개발에 필수적인 역할을 합니다. 이러한 응용 분야에서는 생체 조직 모델의 정확성이 개발 과정 전반에 큰 영향을 미칩니다.
인체 피부는 표피(Epidermis), 진피(Dermis), 피하조직(Subcutaneous Tissue) 등 여러 조직층으로 구성되어 있으며, 각 층은 서로 다른 광학적·물리적 특성을 가지고 있습니다. 이러한 다층 구조는 조직 내부에서 빛이 전파되고 흡수되며 산란되는 방식에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 조직 모델이 실제 피부 특성을 정확하게 반영하지 못할 경우, 시뮬레이션 결과와 실제 환경 사이에 차이가 발생할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 광학 시스템을 설계하고 분석하기 위해서는 피부 조직 구조를 정확하게 재현하는 것이 매우 중요합니다. 그러나 생체 조직은 구조와 특성이 복잡하여 이를 정밀하게 모델링하는 것은 여전히 큰 과제로 남아 있습니다.
무엇을 찾고 있습니까?