어플리케이션 노트
헤드램프, 주간주행등(DRL), 실내 앰비언트 조명, 웰컴 램프 등 다양한 자동차 조명 애플리케이션에서 Light Guide는 핵심 기술로 자리 잡고 있습니다. 그러나 스타일링 요구사항, 광학 성능, 개발 일정 간의 균형을 유지하면서 균일한 조명을 구현하는 것은 쉽지 않은 과제입니다. LightTools의 Light Guide Designer는 자동화된 Light Guide 최적화 기능과 시뮬레이션 기반 설계 워크플로우를 통해 이러한 과정을 보다 쉽고 효율적으로 수행할 수 있도록 지원합니다.
본 애플리케이션 노트에서는 자동차용 Light Guide를 더욱 빠르고 정확하게 설계, 최적화 및 평가할 수 있도록 지원하는 Light Guide Designer를 소개합니다. 프리즘 크기와 밀도를 자동으로 최적화하여 균일한 조명 분포를 구현하고, 물리적 프로토타입 의존도를 줄이며 제품 개발 기간을 단축할 수 있습니다. 또한 직선형, 곡선형, 원형 Light Guide 등 다양한 형상을 지원하여 빠른 설계 검토와 성능 예측이 가능합니다.
주요 내용:
애플리케이션 노트를 다운로드하여 Light Guide Designer가 개발 시간을 단축하고 광학 성능을 향상시키면서 균일하고 세련된 자동차 조명 설계를 어떻게 구현할 수 있는지 확인해 보십시오.
무엇을 찾고 있습니까?