고대비를 위한 LED 어레이 설계: Source Array Utility를 활용한 차세대 디스플레이 광학 시뮬레이션

어플리케이션 노트

디스플레이 기술이 Mini-LED, Micro-LED, 고명암비(Local Dimming) 애플리케이션으로 발전함에 따라, 광학 엔지니어들은 대규모 LED 배열을 효율적으로 모델링하고 시뮬레이션하는 데 점점 더 많은 어려움을 겪고 있습니다. 기존 방식은 많은 모델링 작업과 높은 메모리 사용량을 요구하며, 디밍 및 LED 배치를 수동으로 조정해야 하는 경우가 많습니다. LightTools의 Source Array Utility는 단일 광원 모델을 활용하여 복잡한 LED 배열을 빠르고 효율적으로 시뮬레이션함으로써 이러한 문제를 해결합니다.

 

본 Application Note에서는 Source Array Utility를 활용하여 LED Array 모델링을 간소화하고, 광선 추적(Ray Tracing) 속도를 향상시키며, 메모리 사용량을 줄이고 디밍 제어를 손쉽게 수행하는 방법을 소개합니다. 이를 통해 엔지니어는 LED 배치를 효율적으로 검토하고, 로컬 디밍 전략을 구현하며, 고휘도·고명암비 광학 시스템을 보다 쉽게 최적화할 수 있습니다.

 

주요 내용

  • Mini-LED 및 Micro-LED 배열의 효율적인 시뮬레이션
  • 가상 광원 복제를 활용한 모델링 복잡도 감소
  • Local Dimming 전략 구현 및 평가
  • Dimming Factor 기능을 활용한 개별 LED 출력 제어
  • 3D 텍스처 기반 LED 레이아웃 설계
  • 시뮬레이션 속도 향상 및 메모리 사용량 절감

 

Application Note를 다운로드하여 LightTools Source Array Utility가 LED Array 설계 효율을 향상시키고, 고명암비 디스플레이 개발을 지원하며, 차세대 광학 제품 개발을 어떻게 가속화하는지 확인해 보십시오.