데이터 시트
LucidShape 2026은 보다 정교한 광원 모델링, 빠른 설계 반복, 그리고 자동차 조명 시스템의 초기 단계 검증을 지원하기 위한 핵심 기능과 워크플로우 개선을 제공합니다.
이번 릴리스는 광학 모델링, 시각화, 규제 분석, 자동화 간의 통합을 강화하여, 컨셉 단계부터 검증까지 일관된 설계 환경을 구현할 수 있도록 합니다.
주요 업데이트로는 VisionSym과의 연동이 추가되어, LucidShape에서 생성된 광학 모델을 GPU 기반의 고속 Monte Carlo 렌더링을 통해 포토메트릭 정확도로 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 점등 상태와 비점등 상태를 함께 고려한 외관 평가가 가능합니다. 또한, 측정된 Ray 파일을 공간 및 각도 기반의 광도 분포(LID) 데이터로 변환하는 새로운 광원 아포다이제이션(apodization) 워크플로우가 도입되어, 휘도 및 근거리 분석 시 노이즈를 줄이고 재사용 가능한 고정밀 광원 모델을 구현할 수 있습니다.
LucidShape 2026은 Spectral Power Distribution(SPD) 데이터의 Export 기능도 새롭게 지원합니다. 스펙트럴 LID로부터 결합된 스펙트럼 데이터를 ASCII 형식으로 저장할 수 있어, 시뮬레이션 전반에서 일관된 색 재현을 유지하고, 복합 광원 기반의 백색광 및 컬러 타겟 평가를 보다 효율적으로 수행할 수 있습니다. 또한, 글로벌 규격 대응을 위한 규제 및 벤치마크 항목이 확대되어, 수작업 설정을 줄이고 개발 초기 단계에서의 규제 적합성 검증을 지원합니다.
이 외에도 HDR 이미지 비교를 위한 휘도 클리핑 기능, Script Gallery 개선을 통한 자동화 기능 강화, 그리고 collimator 및 mini‑pillow 편집 기능 개선(전체 CSV round‑trip 편집 지원 포함)이 추가되었습니다. 이러한 업데이트를 통해 자동차 내·외장 조명 설계에서 외관, 균일도, 색상, 규제 요구사항을 보다 빠르고 효율적으로 만족시킬 수 있습니다.
무엇을 찾고 있습니까?