오픈랜(Open-RAN) AI/ML 및 보안

데모

신호 발생기는 여러 위성의 GNSS(Global Navigation Satellite System) 신호를 시뮬레이션하여 고정 시간 및 간단한 수신기의 위치 및 시간 정확도와 같은 기본 GNSS 메트릭을 결정할 수 있습니다. 그러나 CRPA 시스템을 테스트하려면 리얼타임 베이스밴드 GNSS 에뮬레이션과 테스트 대상 디바이스(DUT)에 시간 동기화, 위상 코히런트(phase-coherent) 신호 제공이 필수적입니다.

 

본 데모 비디오에서는 Syntony와 Keysight의 파트너십을 기반으로 이과 같은 측정 과제를 테스트 할 수 있는 솔루션에 대해 설명합니다. Syntony Constellator는 모든 GNSS Constellator, 전리층(ionosphere), 대류권(troposphere) 등의 전파 모델과 함께 필요한 감쇠 및 도플러 이동 모델을 동적으로 변화하는 재밍(jamming) 및 스푸핑(spoofing) 시나리오와 결합하여 시뮬레이션합니다. 이러한 베이스 밴드 신호를 수신하는 키사이트 VXG 마이크로웨이브 벡터 신호 발생기는 신호를 GNSS 캐리어 주파수로 상향 변환(up-conversion)합니다.