지능형 분산 에너지 자원(DER)으로 사용되는 전기 자동차(EV)의 증가는 EV 및 EV 공급 장비(EVSE) 제조업체가 시장에서 제품을 차별화할 수 있는 흥미로운 기회를 제공합니다. 양방향 EV 충전이 전 세계적으로 채택되고 V2G(Vehicle-To-Grid) 서비스가 추가됨에 따라 EV 배터리 팩은 차량에 전력을 공급하는 소비자 제품에서 그리드에 다시 전기를 공급할 수 있게 되었습니다. 전 세계의 에너지 공급자(Utilities)는 DER과 그리드와의 상호 연결 및 상호 운용성에 대해 매우 엄격한 규칙과 표준 테스트 요구 사항을 요구합니다. 다양한 글로벌 EV 충전 표준은 EV 및 EVSE 제조업체가 로컬 그리드와의 상호 연결에 대한 글로벌 규정 준수를 보장하는 것을 훨씬 더 복잡하게 만듭니다. 진화하는 V2G 표준이 제기하는 설계 및 테스트 과제와 이러한 과제를 해결하는 방법에 대해 전문가 패널을 통해 자세히 알아보십시오.