무엇을 찾고 있습니까?
키사이트의 새로운 병렬 파라메트릭 테스트 시스템은 높은 처리량과 비용 효율적인 웨이퍼 테스트를 제공합니다.
새로운 프로브 카드 어댑터 및 SPECS 소프트웨어로 원활한 생산 확대 지원
SANTA ROSA, Calif. November 30, 2021
2021년 11월 30일 – 세상을 연결하고 보호하는 혁신을 가속화할 수 있도록 첨단 설계 및 검증 솔루션을 제공하는 선도적인 기술 기업인 키사이트테크놀로지스(NYSE: KEYS)는 연구개발(R&D)에서의 출시 기간을 단축하고 제조에서의 테스트 비용을 절감하기 위해 높은 처리량과 비용 효율적인 웨이퍼 테스트를 제공하는 새로운 키사이트 P9002A 병렬 파라메트릭 테스트 시스템을 발표했습니다.
글로벌 반도체 부족 현상으로 인해 자동차 산업뿐만 아니라 디지털 기기 및 가전제품에서 반도체 수요가 증가하고 있습니다. 반도체 분야의 지속적인 기술 혁신이 급속도로 진행됨에 따라, 업계는 신소재 적용뿐만 아니라 소형화 및 3D 패키징 공정과 관련된 다양한 기술적 과제에 직면해 있습니다. 또한 5G, 데이터 센터, 인공지능(AI), 자동차와 같은 상용 애플리케이션을 타겟팅하는 복잡한 디바이스 설계로 인해 테스트 파라미터가 증가하고 있습니다.
이러한 문제를 해결하고 제조업체가 생산량을 신속하게 늘릴 수 있도록, 키사이트는 비용 효율적인 웨이퍼 테스트와 높은 처리량을 제공하는 새로운 P9002A 병렬 파라메트릭 테스트 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 각 테스트 리소스에서 파라메트릭 테스트에 필요한 테스트 기능을 포함하여 최대 100채널의 병렬 테스트 리소스를 위한 유연한 옵션 구조를 제공합니다. 키사이트의 P9000 시리즈는 4080 시리즈 파라메트릭 테스터의 SPECS 소프트웨어와 소프트웨어 호환성을 제공하므로, 고객이 데이터 상관 관계를 통해 기존 테스트 프로그램과 테스트 계획을 그대로 활용할 수 있습니다.
키사이트의 새로운 P9002A 병렬 파라메트릭 테스트 시스템은 고객에게 다음과 같은 주요 이점을 제공합니다.
- 비용 효율적인 예산 편성을 위한 라이선스 구조와 함께, 테스트 요구 사항에 따라 옵션을 추가할 수 있는 기능입니다.
- 독창적인 파라메트릭 테스트 기술과 빠른 커패시턴스 측정 기능을 통해 4080 시리즈 파라메트릭 테스터에 비해 향상된 처리량을 제공합니다.
- 키사이트 4080 시리즈 파라메트릭 테스터와의 시스템 호환성 및 데이터 상관관계를 통해 고객은 4080 호환 프로브 카드 어댑터와 함께 기존 테스터 프로그램, 테스트 계획 및 프로브 카드를 활용하여 새로운 P9002A 테스트 환경 구축 비용을 최소화할 수 있습니다.
키사이트 웨이퍼 테스트 솔루션 부사장 겸 총괄 매니저인 신지 테라사바(Shinji Terasawa)는 "키사이트는 P9002A 테스트 시스템과 같은 고급 측정 솔루션을 통해 진화하는 반도체의 개발 및 제조를 지원하게 된 것을 기쁘게 생각합니다."라며, "이 새로운 솔루션은 파라메트릭 테스트 분야의 입증된 경험과 전문성을 바탕으로 고객의 비즈니스 과제를 해결하겠다는 키사이트의 약속을 반영합니다."라고 말했습니다.
키사이트테크놀로지스 소개
키사이트는 세상을 연결하고 보호하기 위한 혁신을 가속화하는 데 도움이 되는 첨단 디자인 및 검증 솔루션을 제공합니다. 속도와 정밀성에 대한 키사이트의 헌신은 디자인 시뮬레이션, 프로토타입 검증, 자동화된 소프트웨어 테스트, 제조 분석, 그리고 엔터프라이즈, 서비스 제공업체 및 클라우드 환경에서의 네트워크 성능 최적화 및 가시성에 걸쳐 개발 생명주기 전반에 걸쳐 내일의 기술 제품을 더 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 기반 통찰력 및 분석으로 이어집니다. 당사의 고객은 전 세계 통신 및 산업 에코시스템, 항공우주 및 방위, 자동차, 에너지, 반도체 및 일반 전자 시장에 걸쳐 있습니다. 키사이트의 2021 회계연도 매출은 49억 달러를 기록했습니다. 키사이트테크놀로지스(NYSE: KEYS)에 대한 자세한 정보는 www.keysight.com에서 확인하실 수 있습니다.
# # #
키사이트테크놀로지스에 대한 추가 정보는 https://www.keysight.com/go/news의 뉴스룸과 Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube에서 확인할 수 있습니다.
키사이트 연락처:
Geri Lynne LaCombe, 미주/유럽
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com
Fusako Dohi, 아시아
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com