何をお探しですか?
IoTウェアラブルデバイス
優れたバッテリー寿命と機能性のバランスの実現
ウェアラブルデバイスはあらゆる場所にあふれています。2020年だけで、4億1100万台のデバイスが販売されると予想されています。これだけの数のIoTデバイスが市場に出るのです。競争はますます激しくなるでしょう。
ウェアラブルデバイスが成功するためには、単に「クールなIoTデバイス」であるだけでは不十分です。低価格で高い信頼性を持つことが必要です。動作の際に他のデバイスに干渉を及ぼさず、自身も干渉の影響を受けないことも重要です。機能性とエネルギー効率の最適なバランスを実現し、長時間のバッテリー動作が可能である必要があります。最新の魅力的なウェアラブルデバイスを開発するなら、競合製品に差を付ける電力効率と機能性の実現をキーサイトがお手伝いします。
IoTウェアラブルデバイスのバッテリー寿命の最適化
バッテリー寿命は、ウェアラブルデバイスの最も重要な特性です。バッテリー寿命を最適化するには、すべての動作モードでのデバイスのパワー/電流ドレインの正確な特性評価が必要です。多くのIoTデバイスは複雑な消費電力変化を示すので、測定には困難が伴います。
キーサイトのIoTテストソリューションを使えば、シームレスな電流レンジ切替えテクノロジーによる正確なバッテリー・ドレイン・テストにより、ウェアラブルデバイスのバッテリー寿命を大幅に伸ばすことができます。


無線コネクティビティーの確保
ウェアラブルテクノロジーの市場の拡大に伴い、信頼性の高い無線コネクティビティーの確保が課題になるでしょう。デバイスが使用する無線通信プロトコルはさまざまですが、それらは同じ周波数を使用します。その結果、無線干渉(同一チャネルまたは隣接チャネル)の問題が生じます。
キーサイトのソリューションを使用すると、すべての主要なIoT無線テクノロジー(LTE-M、802.11a/p、Bluetooth Low Energy、Z-Wave、ZigBee、Thread、Wi-Sun、NFC)に対して高性能のデザイン/検証テストを実行できます。これらのソリューションを使えば、ウェアラブルデバイスの性能が同じ周波数上で動作する他の製品の影響を受けないことを保証できます。
シグナル/パワーインテグリティーの問題の軽減
小型化と低消費電力化への要求が強まる中で、ウェアラブルデバイスにはシグナルインテグリティー(SI)やパワーインテグリティー(PI)の問題が発生しやすくなっています。一般的な問題としては、クロストーク、歪み、過大な損失、不整合、電源ノイズなどが挙げられます。こういった問題に対処できないと、ウェアラブルデバイスに重大な悪影響が生じる可能性があります。課題となるのは、良好なクロストーク性能と歪み性能を維持しながら、損失/不整合を最小化し、パワーレールの許容値を厳格化することです。
キーサイトのソリューションを使えば、デザインプロセスの早い段階でSIやPIの問題を発見して最小化することで、ウェアラブルデバイスの性能や発売日程に影響が及ぶのを防ぐことができます。

さらに詳しく
関連製品
IoTウェアラブルデバイスのテストに関するご要望はございませんか。