製品の検証と信頼性のためのメカニカルテスト特性評価 | キーサイト

ホワイトペーパー

はじめに

どんな製品でも、デザイン段階ではメカニカルデザイン要件が存在するのが一般的です。要件の数は、開発中の製品タイプによって異なります。例えば自動車の場合、メカニカルデザインには、ボディフレーム、ドアやフードなどのエンクロージャー、パワートレイン、シャーシが含まれます。ノートパソコンなどの電子機器の場合、メカニカルデザインには、構造とエンクロージャー、マイクロプロセッサの冷却システム、グラフィックカード、メカニカルキーボード、接続インタフェースが含まれます。

メカニカルデザインは、製品の運動、速度、安全性、剛性、柔軟性といった重要な機能や性能に影響を与えます。この技術記事では、製品の性能と信頼性に影響するメカニカルデザインについて詳しく説明します。この技術記事では、データ収集(DAQ)システムをデータロガーとして使用するメカニカルテスト特性評価方法について扱います。

製品の検証と信頼性のためのメカニカルテストにおける4つの重要要素:

1. 温度ストレスの変化

2. メカニカルで静的な力の影響

3. メカニカルで動的な力の影響

4. 位置決めと移動

メカニカルテストのタイプ:物理パラメータとセンサ

製品を落としたときにエンクロージャーが壊れた場合、メカニカルデザインの制約が破損の原因である可能性を考慮するでしょう。製品によっては、例えば1.2メートルといった特定の高さから落下しても壊れないように設計されているものがあります。仕様でそのように保証されているにもかかわらず、落ちたときに製品が壊れたとしたら、デザインが仕様を満たさなかったことになります。場合によっては、メカニカルデザインは製品性能の電気的な面にも影響を与えます。

メカニカルテストの4つの主なタイプを以下に示します。

キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!