Analog Devicesが正確な電流プロファイリングを IoTデバイスの最適化に活用
ケーススタディー
モノのインターネット(IoT)が、医療、工場、都市、農業、インフラなどに革命をもたらしています。IoTデバイスは、センサを使用して温度、湿度、加速度、光などの情報を電気信号に変換し、それらをクラウドに送信します。代表的なIoTデバイスは、センサに加えて、マイクロコントローラーユニット、電力管理集積回路、RFICで構成され、小型のバッテリーで動作します。信頼性の高い高性能IoTデバイスの取得と、バッテリー寿命の延長および不具合の回避を同時に実現することは、業界の最大の課題の1つです。アナログおよびアナログ/デジタル・ミックスド・シグナル・デバイスのグローバルリーダーであるAnalog Devices, Inc.(ADI)では、キーサイト・テクノロジーのCX3300A自動電流プロファイラーを使用して、電流プロファイル解析の時間短縮と、IoTソリューションのデザインと信頼性の最適化を達成しました。