データ・センター・インターコネクトの3つの主なトレンド: 400Gb/sの達成、さらにその先へ | キーサイト

電子書籍

はじめに

集積フォトニクスと新しい規格によって可能になる次世代データ・センター・インターコネクト

大量かつ高速なデータアクセスに対する需要が伸び続けています。クラウドベースサービス、ビデオストリーミング、モノのインターネット(IoT)デバイス、5Gコネクティビティーなどにより、通信ネットワークにさらに過大な負担がかかります。ネットワークインフラ、特にデータ・センター・インターコネクト(DCI)は、これらの需要に対応できるように進化し、変化する必要があります。今日のDCIは、より高い帯域幅の伝送速度を提供して、エネルギー効率を確保する必要があります。

デジタルコヒーレント光技術は、長距離電気通信ネットワークで広く使用されていますが、コストが非常にかかるため、DCIのような短距離での使用にはこれまで実用的ではありませんでした。集積フォトニクステクノロジーと400ZRのような新しい規格の開発により、DCIは新たな速度クラスに到達できるようになります。コヒーレント光技術を使用すれば、DCIは1本のファイバーラインでテラビット規模の情報を伝送でき、増え続けるデータ需要に対応する柔軟性を実現できます。

目次

  • トレンド1 コヒーレント光技術によるデータ・センター・インターコネクトの変化
  • トレンド2 新しい規格によって推進される次世代DCI
  • トレンド3 集積フォトニクスによるテラビット速度の実現トレンド3に移動>
  • まとめ データ・センター・インターコネクトの未来

キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!